O que é necessário para construir uma infraestrutura de IA que seja tão segura quanto é potente? A resposta está além do compliance.
Os sistemas mais avançados do mundo são tão confiáveis quanto o seu componente mais seguro. Com os racks de data center de IA excedendo 100 quilowatts (kW) e a capacidade instalada de TI chegando a 253,5 megawatts (MW) até 2028, a infraestrutura crítica agora entrega maior intensidade elétrica e térmica em espaços limitados. Como resultado, a segurança do local de trabalho está endereçando condições que não existiam há apenas cinco anos. A IA e a segurança não são prioridades concorrentes, elas são interdependentes. Para concretizar todo o potencial da IA, a indústria deve ter planos de segurança que não apenas reagem, mas também antecipam.
A Vertiv responde às crescentes demandas indústria com base em dois princípios: projetar proteções que escalam com a densidade tecnológica e tratar a segurança como um processo contínuo, em vez de um padrão fixo. Para a Vertiv, avançar a segurança significa criar ambientes em que a segurança habilite o progresso.
O Sistema Operacional da Vertiv: Segurança criada para a revolução da IA
A Vertiv integra a segurança ao coração da sua operação por meio do Vertiv Operating System (Sistema Opeacional da Vertiv - VOS), uma estrutura que vincula as métricas de segurança às revisões no nível executivo. As reuniões em níveis, diárias em cada site, avaliam a performance da área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) usando indicadores de leading e lagging, com os achados encaminhados mensalmente ao CEO e ao Conselho de Administração. Essa abordagem estruturada é reforçada por uma mentalidade de toda a empresa que eleva a segurança além do compliance. Como Bob Marshall, vice-presidente de SSMA da Vertiv, explica:
"A segurança não é apenas uma política, é um valor fundamental e uma mentalidade para cada um de nós. Capacitar todos a compartilhar e implementar essa visão de segurança em primeiro lugar fortalece nossa cultura e nossa empresa."
Este ethos está incorporado no sistema global de gestão de saúde e segurança ocupacional da Vertiv, alinhado com a ISO 45001:2018. As equipes rastreiam os gaps identificados durante as auditorias até o fechamento, fornecendo uma linha de base consistente da performance da segurança em todos os sites.
Empoderar a ação através da cultura e de programas
A Vertiv reforça uma mentalidade de segurança em primeiro lugar através de programas em toda a empresa feitos para empoderar os colaboradores em todos os níveis. “We Lead with Safety” permite que as pessoas interrompam o trabalho quando identificam um perigo, enquanto o programa “Good Catch” incentiva a comunicação de quase acidentes como feedback para a melhoria sistêmica. Juntas, essas iniciativas promovem uma cultura de responsabilização mútua. Espera-se que os funcionários ajam, e os líderes devem responder. Essa responsabilidade compartilhada se aplica às salas da alta liderança ou ao chão de fábrica, onde os riscos operacionais exigem atenção constante.
Elevando o nível na qualidade e na segurança
As instalações de fabricação da Vertiv, certificadas pela ISO 9001:2015, implementam controles em camadas de produtos químicos. Cada remessa de produtos químicos desencadeia a avaliação imediata de perigos, com sistemas de armazenamento ou manuseio projetados para atender aos padrões de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) e Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA), verificados por meio de revisões anuais sore o uso e inspeções das instalações. Esse processo inclui documentação completa de inventários de produtos químicos, envolvimento proativo com fornecedores e a avaliação de perigos antes de qualquer tarefa. Os equipamentos de armazenamento e entrega são customizados para atender aos requisitos de compatibilidade de materiais, e os equipamentos de proteção são feitos sob medida para o risco operacional.
Gestão de riscos com o envolvimento do fornecedor
Os sistemas de segurança vão além do compliance. As equipes de compras pré-qualificam os fornecedores quanto à segurança, enquanto as revisões multifuncionais avaliam novos produtos químicos ou mudanças nos processos. O resultado é uma abordagem de circuito fechado em que a precisão do inventário e os protocolos para EPIs se adaptam às mudanças operacionais.
Treinamento para riscos em evolução
A iniciativa Vertiv Global Learning prepara os colaboradores para responder com confiança aos desafios do data center moderno. Os novos contratados completam o programa de integração “Meus primeiros 90 dias na Vertiv” e todos os colaboradores participam de treinamentos recorrentes sobre saúde e segurança, sobre o Código de Conduta da Vertiv e outros tópicos relevantes para a função.
Em 2024, a empresa entregou aproximadamente 606.000 horas de treinamento para colaboradores e parceiros, enfatizando a profundidade técnica e a segurança operacional. A Vertiv reforça o aprendizado por meio da estrutura VOS, da plataforma digital OpenSesame e do auxílio educacional para certificações, possibilitando o desenvolvimento profissional contínuo alinhado com os riscos crescentes.
606,000
horas
de treinamento para funcionários e parceiros.
5
Academias de Treinamento Global
proporcionando treinamento relevante para técnicos da Vertiv.
26
centros regionais
do período de payback calculado.
Fonte: Relatório de negócios responsáveis da Vertiv 2024
Construindo expertise no campo por meio de treinamento técnico
Os técnicos de serviço recebem treinamento direcionado para desenvolver habilidades técnicas e confirmar sua capacidade de realizar tarefas no campo com segurança. Todos os novos técnicos completam um programa intensivo de integração. À medida que avançam, passam por treinamento para trabalhar com produtos e sistemas mais complexos.
A Vertiv opera cinco Academias de Treinamento Global e 26 Centros de Treinamento Regionais para fornecer educaçao consistente e atualizada. O treinamento reflete as condições do mundo real e combina protocolos de EPI com procedimentos para sistemas integrados de hardware e software. Essa abordagem prática reforça a precisão e a segurança no campo, especialmente em ambientes de alta densidade onde ambas são críticas.
Incorporando a segurança em cada camada
A segurança desempenha um papel fundamental na habilitação da revolução da IA. Quando integrada às operações do dia a dia, ao treinamento técnico e ao engajamento do fornecedor, ela acompanha a complexidade crescente nos ambientes de data center de IA. Na Vertiv, a segurança é incorporada ao sistema operacional, integrada à forma como o trabalho é feito, não sobreposta após o fato.
A empresa habilita as equipes para que abordem riscos de forma precoce e consistente por meio da responsabilidade compartilhada, aprendizagem estruturada e controles incorporados. Essa abordagem apoia o desempenho operacional e a proteção da força de trabalho em uma indústria que evolui com rapidez. No final, os sistemas mais avançados do mundo são apenas tão fortes quanto as pessoas por trás deles.
Veja como a segurança escala na Vertiv
Explore o One Vertiv, One World: Relatório de negócios responsáveis de 2024 para descobrir como a empresa integra a segurança às práticas de operações, de treinamento e da cadeia de suprimentos.