Da künstliche Intelligenz (KI) den Energiebedarf steigert, entwickelt Vertiv Lösungen, die Emissionen reduzieren, die Netzunabhängigkeit fördern und überdenken, was ein Rechenzentrum sein kann.
Die Rackdichten von Rechenzentren steigen über 100 Kilowatt (kW) hinaus an, und der Energieverbrauch der Branche wird sich derzeit bei 1,5 % verdoppeln. Martin Olsen, VP of Global Product Strategy bei Vertiv, betonte in einer Podiumsdiskussion „Antrieb der KI-Revolution“ auf der NVIDIA GTC 2025: „In der Vergangenheit wurden Energieverteilung, Kühlung, strukturelle Unterstützung um vorhersehbare inkrementelle Erhöhungen der Rechendichte herum entwickelt. Jetzt, mit beschleunigten Workloads, treibt das diese Rechendichte in einem beispiellosen Tempo voran.“ Diese Verschiebung ist nicht nur technisch, sondern existenziell. Energie ist sowohl Kraftstoff als auch Reibungspunkt für KI. Infrastruktur muss Schritt halten oder zurückgelassen werden.
Vertiv sieht Energie nicht als Einschränkung, sondern als Chance, zu führen. Vorschriften wie der EU Climate Neutral Data Centre Pact und der U.S. Clean Energy Act sind die Grundlage. Aber Compliance ist nicht das primäre Ziel. Vertiv ist der Ansicht, dass Umweltverantwortung von Grund auf integriert werden muss. Deshalb kommt das Thema „Unsere Macht, unser Planet“ des Earth Day 2025 ins Spiel. Der Aufruf, die Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen, stimmt mit der eigenen Entwicklung des Unternehmens überein: die Entwicklung einer Infrastruktur, die den Fortschritt fördert und gleichzeitig die Auswirkungen reduziert. Von intelligenteren Netzen bis hin zu effizienten Builds – Vertiv entwickelt Rechenzentren, die mit weniger mehr erreichen.
Aufbau einer KI-fähigen, umweltfreundlichen Infrastruktur
Aufbauend auf dem One Vertiv One World-Plan – dem Rahmenwerk des Unternehmens für die Bewältigung von Umweltherausforderungen – entwickelt Vertiv Lösungen, die direkt auf das Energieparadoxon moderner Rechenzentren eingehen: wie man exponentielles KI-Wachstum unterstützt und gleichzeitig die Umweltauswirkungen reduziert. Der Schlüssel liegt darin, Energie nicht nur als Kosten zu behandeln, sondern als strategisches Asset, das über Erzeugung, Speicherung und Verbrauch hinweg optimiert werden kann.
Transformation der Energieversorgung
Der Wettlauf zu energieeffizienten Rechenzentren beginnt mit der Neugestaltung der Energieinfrastruktur – über fossile Brennstoffe hinaus zu alternativen Quellen. Netzbeschränkungen und Emissionsvorschriften bedeuten nicht mehr, die Zuverlässigkeit zu opfern. Vertiv beschleunigt diesen Wandel mit konkreten Innovationen, die dieselabhängige Systeme ersetzen.
Vertiv setzt seine Strategie mit realen Implementierungen um. In Zusammenarbeit mit Ballard Power Systems entwickelte das Unternehmen das Vertiv™ Power Module H2 – ein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem, das 3000 kW Backup-Leistung ohne Emissionen vor Ort liefert. Es unterstützt bereits Rechenzentren in netzbeschränkten Regionen, reduziert Scope-1-Emissionen und hält gleichzeitig die Betriebszeit aufrecht.
Bahnbrechende Always-On Microgrid-Lösungen
Die Zukunft der Energie geht über Backup hinaus – sie ist immer aktiv und optimiert. Aus diesem Grund ist Vertiv führend bei Microgrid-Lösungen, die verteilte Energieressourcen (DERs), Batterieenergiespeichersysteme (BESS) (siehe Abbildung 1) und intelligente Überwachung in ein zusammenhängendes System integrieren.

Abbildung 1. Das Vertiv™ Dynaflex BESS, ein wichtiger Bestandteil eines wichtigen Teils von Microgrid-Systemen, speichert Energie für den späteren Gebrauch und reduziert die Generatorstarts.
In Vertiv Customer Experience Centers (CEC) in den USA und Europa sehen Betreiber aus erster Hand, wie diese Systeme die Zuverlässigkeit aufrechterhalten und gleichzeitig die Netzabhängigkeit reduzieren – mit realen Geräten, die tatsächliche KI-Workloads während Stresstests unterstützen.
Förderung der Kohlenstoffeffizienz
Die Energieeffizienz hört nicht im Serverraum auf. Vertiv™ TimberMod™ ist ein grundlegendes Überdenken von Baumaterialien, bei dem Holz verwendet wird, um den verkörperten Kohlenstoff im Vergleich zu herkömmlichen Stahlkonstruktionen um 60 % zu reduzieren. Wenn diese Innovationen in großem Maßstab eingesetzt werden, wachsen: effizientere Gebäude mit effizienterer Ausrüstung, die alle von Anfang an durch Systeme überwacht und optimiert werden, die für die Zirkularität ausgelegt sind.
Reduzierung von Energie- und CO2-Bilanz durch Solarenergie
Vertiv ist bestrebt, Einrichtungen und Prozesse zu modernisieren, um den Energieverbrauch, die Kohlenstoffproduktion und den Materialabfall zu reduzieren. Am Standort Nove Mesto in der Slowakei installierte das Unternehmen ein Solarpanel mit einer Kapazität von 516,56 Kilowatt (kWp), das mehr als 2.200 Quadratmeter (m2) umfasst. Es wird erwartet, dass diese Installation die folgenden Ergebnisse liefert:

Der Batteriespeicher auf dem Campus von Nove Mesto speichert überschüssige Energie, die während der Spitzensolarerzeugung erzeugt wird, und gibt sie bei Bedarf frei. Die PV-Anlage (siehe Abbildung 2) ist an das Versorgungsnetz angeschlossen, um die überschüssige Energieproduktion zu steuern.

Abbildung 2. Gemeinkostenaufnahme der Pv-Installation im Vertiv Nove Mesto-Büro in der Slowakei. Dieses System reduziert die Abhängigkeit von Netzstrom in den globalen Einrichtungen des Unternehmens. Das Array zeigt, wie Industrieräume alternative Energien effektiv nutzen können.
Was kommt als Nächstes: Ein Vertiv, eine Welt: Bericht über verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
Die KI-Revolution stellt eine noch nie dagewesene Herausforderung dar: die Weiterentwicklung von Rechenkapazitäten bei gleichzeitiger Achtung von Umweltressourcen. Um dies zu erreichen, muss die Energieeffizienz in das gesamte Design der kritischen digitalen Infrastruktur integriert werden. Die „One Vertiv, One World: Responsible Business Report“ zeigt, wie diese Strategien umgesetzt werden. Sie spiegelt auch wider, wie Vertiv sein Engagement für Umweltverantwortung lebt – durch die Entscheidungen, die es trifft, die Art und Weise, wie es arbeitet, die Lösungen, die es entwickelt, und die Partner, mit denen es zusammenarbeitet.
Sind Sie bereit, den Energieverbrauch Ihres Rechenzentrums zu verändern? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertiv-Experten.