Con la crescita della domanda energetica alimentata dall’intelligenza artificiale (AI), Vertiv sviluppa soluzioni che riducono le emissioni, promuovono l’indipendenza dalla rete elettrica e ridefiniscono il concetto stesso di data center.
La densità di potenza dei rack nei data center ha ormai superato i 100 kW, mentre il consumo energetico del settore, attualmente pari all’1,5%, è destinato a raddoppiare entro il 2030. Come ha evidenziato Martin Olsen, VP Global Product Strategy di Vertiv, durante il panel “Powering the AI revolution” all’NVIDIA GTC 2025: “Storicamente, la distribuzione dell’energia, il raffreddamento e il supporto strutturale sono stati progettati attorno a incrementi graduali e prevedibili della densità di calcolo. Oggi, con i carichi di lavoro accelerati, questa densità cresce a una velocità senza precedenti.” Questo cambiamento non è solo tecnico, ma esistenziale. L’energia rappresenta al tempo stesso il carburante e il principale elemento di attrito per l’AI. L’infrastruttura deve evolvere alla stessa velocità, oppure rischia di rimanere indietro.
Vertiv considera l’energia non un vincolo, ma un’opportunità per essere leader. Normative come il Climate Neutral Data Centre Pact dell’UE e lo U.S. Clean Energy Act stanno definendo i valori di riferimento. Ma per Vertiv la conformità normativa non è il traguardo finale. La sostenibilità deve essere incorporata fin dalle fondamenta dell’infrastruttura. Ecco perché il tema della Giornata della Terra 2025 Il nostro potere, il nostro pianeta, risuona. L’appello a triplicare la capacità di produzione di energia rinnovabile entro il 2030 è perfettamente allineato al percorso intrapreso da Vertiv: progettare infrastrutture che favoriscano il progresso riducendone al contempo l’impatto ambientale. Dalle reti elettriche intelligenti alle soluzioni costruttive ad alta efficienza, Vertiv realizza data center capaci di fare di più consumando meno.
Costruire un’infrastruttura eco-responsabile, pronta per l’AI
Sulla base del piano One Vertiv One World, il quadro strategico con cui l’azienda affronta le sfide ambientali, Vertiv sviluppa soluzioni che affrontano direttamente il paradosso energetico dei moderni data center: sostenere la crescita esponenziale dell’AI riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale. La chiave è trattare l’energia non solo come un costo, ma come una risorsa strategica che può essere ottimizzata per generazione, stoccaggio e consumo.
Trasformare l’alimentazione elettrica
La corsa ai data center a efficienza energetica inizia con la reinterpretazione dell’infrastruttura energetica, passando dai combustibili fossili a fonti alternative. I vincoli della rete elettrica e le normative sulle emissioni non devono più tradursi in compromessi sull’affidabilità. Vertiv accelera questa transizione attraverso innovazioni concrete che sostituiscono i sistemi dipendenti dal diesel.
L’azienda sta già implementando queste strategie sul campo. In collaborazione con Ballard Power Systems, l’azienda ha sviluppato Vertiv™ Power Module H2, un sistema a celle a combustibile a idrogeno che fornisce 3000 kW di alimentazione di backup a zero emissioni in loco. Sta già supportando i data center nelle regioni con limitazioni della rete, riducendo le emissioni di Scope 1 e mantenendo al contempo i tempi di attività.
Soluzioni di microgrid sempre attive all’avanguardia
Il futuro dell’energia va oltre il semplice backup: sarà sempre attivo e ottimizzato. Ecco perché Vertiv è leader nelle soluzioni di microrete che integrano le risorse energetiche distribuite (DER), i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) (vedere la Figura 1) e il monitoraggio intelligente in un sistema coeso.

Figura 1. Vertiv™ Dynaflex BESS, componente chiave dei sistemi microgrid, immagazzina energia per un utilizzo successivo, riducendo la necessità di avviare i generatori.
Nei Customer Experience Center (CEC) di Vertiv negli Stati Uniti e in Europa, i clienti possono osservare direttamente il funzionamento di queste soluzioni e verificare come riescano a garantire affidabilità riducendo al tempo stesso la dipendenza dalla rete elettrica, anche durante test di stress con reali carichi AI.
Promuovere l’efficienza delle emissioni di carbonio
L’efficienza energetica non si ferma nella sala server. Vertiv™ TimberMod™ rappresenta un ripensamento fondamentale dei materiali da costruzione, utilizzando legno ingegnerizzato per ridurre del 60% il carbonio incorporato rispetto alle tradizionali costruzioni in acciaio. Quando implementate su larga scala, queste innovazioni si combinano: edifici più efficienti che ospitano apparecchiature più efficienti, tutti monitorati e ottimizzati attraverso sistemi progettati per la circolarità fin dall’inizio.
Riduzione dell’energia e delle emissioni di carbonio con l’energia solare
Vertiv si impegna ad aggiornare le strutture e i processi per ridurre il consumo energetico, la produzione di carbonio e gli sprechi di materiale. Presso lo stabilimento di Nove Mesto in Slovacchia, l’azienda ha installato un array di pannelli fotovoltaici con un picco di 516,56 kilowatt (kWp) che copre oltre 2.200 metri quadrati (m2). Si prevede che questa installazione produca i seguenti risultati:

L’immagazzinamento delle batterie nel campus di Nove Mesto immagazzina l’energia in eccesso prodotta durante la generazione solare di picco e la rilascia quando necessario. L’installazione fotovoltaica (vedere la Figura 2) è collegata alla rete elettrica per gestire la produzione di energia in eccesso.

Figura 2. Immagine in testa dell’installazione del pv presso l’ufficio Vertiv Nove Mesto in Slovacchia. Questo sistema riduce la dipendenza dall’alimentazione di rete in tutte le strutture globali dell’azienda. L’array dimostra come gli spazi industriali possono sfruttare efficacemente l’energia alternativa.
Quali sono le prossime novità: One Vertiv, One World: Report sulle attività aziendali responsabili
La rivoluzione dell’AI presenta una sfida senza precedenti: migliorare le capacità di computing rispettando al contempo le risorse ambientali. Per raggiungere questo obiettivo è necessario integrare l’efficienza energetica in tutto il progetto dell’infrastruttura digitale critica. “One Vertiv, One World: Responsible Business Report” riflette il modo in cui queste strategie vengono messe in atto. Riflette anche il modo in cui Vertiv vive il suo impegno verso la responsabilità ambientale, attraverso le scelte che fa, il modo in cui opera, le soluzioni che costruisce e i partner con cui lavora.
Sei pronto a trasformare il consumo energetico del tuo data center? Contatta subito un esperto Vertiv.