The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta i componenti prefabbricati in legno massiccio per contribuire ad aumentare la sostenibilità dei data center in Nord America ed EMEA

Il nuovo modello Vertiv™ TimberMod™ può ridurre significativamente l'impronta di carbonio rispetto alle soluzioni alternative in acciaio

Milano [28 Novembre 2023] – Vertiv, (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato oggi l'innovativa soluzione Vertiv™ TimberMod™  delle linee Vertiv™ Power Module e SmartMod™, che prevede l’utilizzo del legno massiccio come componente strutturale principale in sostituzione dell'acciaio per la realizzazione delle soluzioni di data center modulari prefabbricate (PFM). 

Disponibile in Nord America ed Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), questa innovazione riflette l'impegno di Vertiv nel sostenere gli obiettivi di sostenibilità dei clienti usando un materiale più ecologico capace di ridurre al minimo il consumo di risorse e le emissioni di CO2.                   

Il legno massiccio, se proveniente da legname ricavato secondo criteri di sostenibilità, è considerato materiale edilizio rinnovabile con il potenziale di ridurre al minimo il consumo di risorse e diminuire l'impronta di carbonio fino a tre volte rispetto all’acciaio, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 associate al ciclo di vita del prodotto, dal punto di origine al sito di assemblaggio e al trasporto dei materiali e degli elementi strutturali. Questa scelta ecosostenibile è in linea con la filosofia di Vertiv di fornire soluzioni che rispondano a standard di alte prestazioni e contribuiscano anche agli sforzi globali per ridurre le emissioni di CO2. 

Vertiv TimberMod soddisfa i requisiti strutturali degli edifici, garantendo prestazioni ottimali in caso di attività sismica, di vento forte ed esigenze architettoniche. Oltre alle sue proprietà tecniche, questa soluzione innovativa aggiunge una valenza estetica all’architettura del data center, integrandosi perfettamente in ambienti diversi con un design elegante. 

"Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative che possano contribuire a ridurre l'impronta di carbonio dei data center attraverso l'uso di materiali e processi di costruzione eco-compatibili", ha dichiarato Viktor Petik, vice president ed EMEA leader delle Integrated Modular Solutions di Vertiv. "Integrando materiali provenienti da fonti rinnovabili, Vertiv TimberMod non solo offre un'opzione più ecologica, ma lo fa senza compromettere le prestazioni, creando così un impatto positivo sia sull'ambiente che sull'efficienza operativa dei nostri clienti". 

"Sebbene i data center realizzati interamente in legno non siano una novità, sono diventati molto più accessibili ora che un primario vendor di data center prefabbricati propone elementi modulari per la progettazione di sale macchine o di un intero data center utilizzando il legno, con la certificazione ingegneristica che ne garantisce l'affidabilità", ha dichiarato Vlad Galabov, director for cloud e data center nel gruppo di ricerca e consulenza tecnologica di Omdia. 

Vertiv™ TimberMod è stato presentato alla conferenza stampa ‘Vertiv Driving Innovation 2023: The Prefabricated Modular Revolution" che si è svolta la scorsa settimana ed è la più recente novità a un portfolio in continua crescita di soluzioni PFM standard e personalizzabili. Le capacità flessibili delle soluzioni prefabbricate di Vertiv ne fanno la scelta ideale per i data center di ogni dimensione, da quelli di piccole e medie dimensioni alle strutture hyperscale, offrendo scalabilità e adattabilità in linea con la dinamica evoluzione delle aziende. La facilità di implementazione e la flessibilità sono caratteristiche fondamentali, che garantiscono ai clienti la possibilità di incrementare le funzionalità del data center senza problemi. 

Vertiv fornisce anche servizi end-to-end per facilitare una rapida implementazione e un funzionamento efficiente. Si tratta di un’assistenza completa che prevede la messa in funzione, la manutenzione ordinaria, il monitoraggio remoto e la formazione, rafforzando l'impegno a fornire una soluzione olistica per i clienti. 

Per ulteriori informazioni su Vertiv TimberMod e altre soluzioni per i data center di Vertiv, consultare Vertiv.it o contattare il responsabile commerciale locale di Vertiv. Per i contenuti dell'incontro stampa di Vertiv sulle soluzioni PFM, utilizzare il link.

Chi siamo

Vertiv (NYSE: VRT) coniuga hardware, software e servizi per consentire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture critiche, supportando le strategie di business dei propri clienti. Vertiv risolve le sfide più difficili per data center, reti di telecomunicazione e strutture digitali per applicazioni commerciali e industriali, grazie a un completo portfolio di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT, dal cloud fino all’edge. Con sede a Westerville, in Ohio (USA) e una presenza globale, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per maggiori informazioni e per ricevere gli aggiornamenti di notizie e contenuti Vertiv, consultare il sito Vertiv.it. 

Anticipazioni e previsioni

Questo comunicato contiene anticipazioni e previsioni nel rispetto della legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della sezione 27 del Securities Act e della sezione 21E del Securities Exchange Act. Queste affermazioni sono solo una previsione. Gli avvenimenti o i risultati effettivi possono differire materialmente dalle anticipazioni e previsioni esternate nel presente comunicato. I lettori sono invitati a consultare gli archivi di Vertiv per la Securities and Exchange Commission, compreso il suo più aggiornato Annual Report on Form 10-K e ogni successivo Quarterly Report on Form 10-Q per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio riguardanti Vertiv e le proprie attività. Vertiv non ha alcun obbligo, e declina espressamente qualsiasi obbligo, di aggiornare o modificare le descritte anticipazioni e previsioni, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. 

Contatto per i Media

Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
E-mail: rauricchio@grandangolo.it

Lingua & Ubicazione