The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Heat rejection cooling efficiency: Location, climate-based thermal management strategy

10 min. Lesen

As artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) push chip temperatures toward 40-45°C/104-113°F, a recurring theme has emerged: higher chip temperatures automatically enable compressor-less cooling. The reality is far more complex.

Download the white paper

This white paper reexamines conventional thinking by demonstrating that effective thermal management depends on three critical factors working together:

  • Chip operating temperature 
  • Local climate conditions, and 
  • Water availability. 

Through our comprehensive Air Cooling and Chilled Water Heat Rejection Maps, we reveal why a data center in Phoenix, in Dubai or Perth operating at 40°C/104°F still requires compressors as external ambient temperatures exceed the thermal differential needed for passive cooling, while a facility in Scandinavia or in Canada at the same working temperature can leverage compressor-less technology.

Key insights covered in this white paper include:

  • The climate reality: Over 90% of North American data centers are built in regions with design temperatures ≥40°C/104°F, severely limiting compressor-less adoption regardless of chip temperature increases.
  • Operational zones: A framework identifying which cooling technologies work best based on server temperature, ambient conditions, and water use. 
  • The water trade-off: How adiabatic systems and other solutions that rely on evaporative processes, such as cooling towers and hybrid coolers, can extend compressor-less viability, but introducing water consumption, cost, and regulatory challenges. 
  • Air cooling considerations: How optimal temperature differential (ΔT) of 10-12°C/50-54°F between return and supply air make a difference, the three operational zones for indoor water units when air cooling alone becomes less efficient, and how dedicated secondary water loops may be required in the long run. 
  • Location-specific strategies: Detailed climate zone mapping across North America, Europe, and Asia-Pacific showing where different cooling approaches make practical and economic sense. 

The strategic implications are clear: Operators need to re-evaluate their infrastructure and the geographic applicability of compressor-less technologies. Whether designing new facilities or retrofitting existing infrastructure, this paper provides the strategic rationale to match the right cooling technology to the data center’s operational environment.

Learn why the path to efficiency is not one-size-fits-all and discover which solutions align with your specific temperature, climate, and water constraints.

+

AI Künstliche Intelligenz Colocation Consultants Innovation bei Rechenzentren Effizienz ESG/sustainability ESG/Sustainability Extreme Verdichtung Anlagenoptimierung Liquid Cooling Entwicklung der Thermalkette Thermal Management Thermal Management Gesamtbetriebskosten Trends

VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort