The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

So implementieren Sie in vorhandenen Rechenzentren eine Flüssigkeitskühlung

Die Zukunft des Thermalmanagements von Rechenzentren ist da – mit einem Technologiemix aus Luft- und Flüssigkeitskühlung. Wie schnell werden Sie also luftgekühlte Workloads mit höherer Dichte durch eine Infrastruktur mit Flüssigkeitskühlung ergänzen?

Bei der steigenden Nachfrage nach Modellen, die künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) verwenden, entwickeln Sie wahrscheinlich Ihre Kühlungsstrategie weiter und erkunden neue Optionen. Um Sie dabei zu unterstützen, hat Vertiv den Leitfaden „Deploying Liquid Cooling in the Data Center“ zusammengestellt. Dieser technische Leitfaden enthält praktische Strategien und einen Fahrplan für die zur Einführung einer Flüssigkeitskühlung für IT-Verbraucher mit 1 MW.

Holen Sie sich das Whitepaper Kontaktieren Sie uns

Wer nutzt eine Flüssigkeitskühlung und warum

Flüssigkeitskühlung existiert bereits und wird zunehmend eingesetzt.

Die wichtigsten Wachstumsfaktoren

Large Language Models (LLM) wie ChatGPT, Claude, LLaMA und anderen haben das Interesse von Unternehmen an herkömmlicher und generativer KI und ML geweckt. Unternehmen setzen zunehmend KI und ML ein, um Ihre Prozesse zu optimieren und Innovationen schneller umzusetzen.

Die Entwicklung der neuesten KI-Server treibt die Wärmelast auf 6 bis 10 kW pro Server hoch. Und die Wärmedichte von Chipa, Servern und Racks steigt weiter an.

Eine neue Kühlungsstrategie wird gebraucht

Erfahren Sie, wann Sie für steigende Rackdichten eine Flüssigkeitskühlung einsetzen können.

Bereiten Sie sich darauf vor, eine Flüssigkeitskühlung einzusetzen

Mit Hilfe dieses einfachen Fahrplans können Sie sich auf den Einsatz einer Flüssigkeitskühlung in Ihrem vorhandenen Rechenzentrum vorbereiten.

Ermitteln Sie die Anforderungen Ihrer Arbeitslasten

Bewerten Sie den aktuellen und prognostizierten Bedarf nach Deep Learning, Verarbeitung natürlicher Sprache, KI-Chat-Generierung, Schulung und Inferenz.

Auditieren Sie Ihren Standort

Führen Sie eine computergestützte Studie zur Strömungsdynamik der aktuellen Luftströme durch, analysieren Sie, wie anpassungsfähig die vorhandene Infrastruktur ist, um neue Arbeitslasten zu unterstützen, und überprüfen Sie den physischen Raum und die Wasserversorgung.

Entwickeln Sie ein Modell Ihrer neuen Infrastruktur in dem gewünschten Raum

Entwickeln Sie ein Modell der gewünschten hybriden Kühlungsinfrastruktur in Ihrem Rechenzentrum, um ggf. Hindernisse zu erkennen, die überwunden werden müssen. Optimieren Sie dann die Aufstellung der Geräte und nehmen Sie abschließende Verbesserungen vor.

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen für den Standort

Bewerten Sie, inwieweit die nötigen Baumaßnahmen den laufenden Betrieb stören werden und wie sich die neuen Wärmelasten auf die bestehende Arbeitsbelastung auswirken werden.

Berücksichtigen Sie den Zugewinn bei der Nachhaltigkeit

Berücksichtigen Sie die Fähigkeit der Flüssigkeitskühlung, die Power Usage Effectiveness (PUE) Ihres Rechenzentrums zu erhöhen und die Scope-2-Emissionen zu senken.

Entwerfen Sie die Lösung

Entwickeln Sie zusammen mit Ihrem Designberater und Ihren Partnern eine Lösung, die den Anforderungen Ihres Standortes und Ihrer Anwendung entspricht.

Wichtige Überlegungen zur Flüssigkeitskühlung

Viele Gebäude sind nicht für eine Flüssigkeitskühlung konzipiert und müssen nachgerüstet werden. Egal ob Sie Racks oder Räume jeweils einzeln umgestalten, Sie sollten:

+

Den Leistungsbedarf ermitteln

Überlegen, wo Sie eine neue Stromschiene verlegen, wie Sie Redundanz einplanen und wo die Leitungen verlegt werden sollten.

+

Optionen für die Flüssigkeitskühlung bewerten

Danach richtet es sich, was für eine Flüssigkeitskühlanlage Sie einsetzen können.

+

Die richtigen Racks auswählen

Um immer dichtere Computerumgebungen zu unterstützen werden breitere und tiefere Racks benötigt.

+

Den mechanischen Raum gestalten

Bodenniveaus, Umgebungsbedingungen und Wartungsanforderungen berücksichtigen, um die Flüssigkeitskühlgeräte optimal zu platzieren.

+

Den technischen Raum gestalten

Ob Sie Rohrleitungen und Stromverteilung trennen oder nicht, richtet sich danach, ob Ihr Gebäude über einen Doppelboden verfügt. Darüber hinaus müssen Sie die Wechselstromversorgung ggf. umstrukturieren, damit sie Anwendungen mit höherer Dichte unterstützt

+

Ihre Netzwerkgeräte auswählen

Bewerten und wählen Sie die Geräte für Ihr Flüssigkeitskühlsystem aus. Achten Sie darauf, dass die Systeme mit den gewünschten Werkstoffen kompatibel und optimal aufgestellt sind, um die gewünschte Redundanz zu erreichen.

+

Projektservices nutzen

Kontrollieren Sie zusammen mit Ihrem erweiterten Team das Anwendungsdesign, führen Sie externe Tests an Geräten durch und installieren Sie neue Systeme und nehmen Sie diese in Betrieb. Sie sollten auch einen Plan für die Fernüberwachung und Routinewartung aufstellen.

Holen Sie sich Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Strategie und Ihres Fahrplans für die Flüssigkeitskühlung.

Das Whitepaper finden Sie hier

Entdecken Sie die Lösungen von Vertiv für Anlagen mit hoher Dichte

Vertiv verfügt über das nötige technische Know-how, um Sie in den Bereichen Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung und Stromversorgung zu unterstützen und die richtigen Systeme und Komponenten auszuwählen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Außerdem bieten wir Fernüberwachung, vorbeugende Wartung und Fehlerbehebungsleistungen an, damit Ihre Flüssigkeitskühlung auf Volllast läuft.

Flüssigkeitskühlung

Luftkühlung

Stromverteilung

Services

Liebert® XDU Kühlmittelverteiler

Weitere Informationen finden Sie hier

Liebert® DCD Module zur Wasserkühlung bis 50 kW mit Liebert® DCP-Pumpe mit 200 kW

Weitere Informationen finden Sie hier

Liebert® XDM geteilter Innenkühler

Weitere Informationen finden Sie hier

Liebert® CRV Reihenkühlsystem, 10-40 kW

Weitere Informationen finden Sie hier

Liebert® DSE Sparsystem mit Freikühlung, 50–265 kW

Weitere Informationen finden Sie hier

Liebert® CW Kaltwasserkühlsystem 038-181 kW

Weitere Informationen finden Sie hier

Vertiv™ Powerbar iMPB

Weitere Informationen finden Sie hier


Liebert® PPC Verteilerschrank

Weitere Informationen finden Sie hier

Wenden Sie sich an einen Vertiv-Vertreter

Füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.


Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (die gem. Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016 bereitgestellt wird) erhalten und gelesen und stimme Folgendem zu:

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken, einschließlich der Benachrichtigung per E-Mail über Branchentrends, Veranstaltungen, Angebote und Produkteinführungen.

Anfrage wird verarbeitet ...

Vielen Dank. Ihre Mitteilung wurde abgesendet.

Partner-Login

Sprache & Standort