The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Creado para el mañana: El enfoque de Vertiv hacia una infraestructura responsable con el medio ambiente

5 min. Leer
A medida que la inteligencia artificial (IA) impulsa la demanda energética, Vertiv está diseñando soluciones que reducen las emisiones, promueven la independencia de la red y replantean lo que puede ser un centro de datos.

Las densidades de los racks de los centros de datos están aumentando más de 100 kilovatios (kW) y el consumo energético de la industria, actualmente del 1,5 %, se duplicará para 2030. Como destacó Martin Olsen, vicepresidente de estrategia global de productos de Vertiv, en un panel de debate titulado “Impulsando la revolución de la IA” en NVIDIA GTC 2025: “Históricamente, la distribución eléctrica, el enfriamiento y el soporte estructural se han diseñado en torno a aumentos incrementales predecibles en la densidad de computación. En la actualidad, con cargas de trabajo aceleradas, esto solo aumenta esta densidad de computación a un ritmo sin precedentes”. Este cambio no es solo técnico, es existencial. La energía es tanto el combustible como el punto de fricción para la IA. La infraestructura debe mantenerse o dejarse atrás.

Vertiv ve la energía no como una restricción, sino como una oportunidad para liderar. Regulaciones como el Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutros de la UE y la Ley de Energía Limpia de EE. UU. están estableciendo la línea de referencia, pero el cumplimiento no es el objetivo principal. Vertiv cree que la responsabilidad medioambiental debe integrarse desde la base. Por esta razón resuena el tema del Día de la Tierra 2025: Nuestro poder, nuestro planeta. El llamamiento a la triple capacidad de energía renovable para 2030 se alinea con la propia trayectoria de la empresa: diseñar infraestructura que impulse el progreso a la vez que reduce el impacto. Desde redes más inteligentes hasta edificios eficientes, Vertiv está diseñando centros de datos que hacen más con menos.

Creación de una infraestructura ecológica y preparada para la IA

Con base en el plan One Vertiv One World, el marco de la compañía para hacer frente a los desafíos medioambientales, Vertiv está desarrollando soluciones que abordan directamente la paradoja energética a la que se enfrentan los centros de datos modernos: cómo apoyar el crecimiento exponencial de la IA y a la vez reducir el impacto medioambiental. La clave yace en tratar la energía no solo como un costo, sino como un activo estratégico que se puede optimizar a través de la generación, el almacenamiento y el consumo.

Transformación del suministro de energía

La carrera hacia centros de datos energéticamente eficientes comienza con la reinvención de la infraestructura energética, la cual va más allá de los combustibles fósiles hacia fuentes alternativas. Las restricciones de la red y las normativas sobre emisiones ya no significan sacrificar la confiabilidad. Vertiv está agilizando este cambio con innovaciones tangibles que sustituyen a los sistemas dependientes de diésel.

Además, Vertiv está poniendo en práctica su estrategia con implementaciones reales. En colaboración con Ballard Power Systems, la compañía desarrolló el Vertiv™ Power Module H2, un sistema de celdas de combustible de hidrógeno que ofrece 3000 kW de alimentación de respaldo sin emisiones en el sitio. Ya está dando soporte a centros de datos en regiones con limitaciones en la red eléctrica, reduciendo las emisiones de alcance 1 y a la vez manteniendo el tiempo operativo.

Pionera en soluciones de microrredes con alimentación ininterrumpida

El futuro de la energía va más allá del respaldo: está siempre activo y optimizado. Por esta razón, Vertiv es líder en soluciones de microrredes que integran recursos de energía distribuida (DER), sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) (consulte la Figura 1) y monitoreo en un sistema cohesivo.

800x450-figure-1.jpg

Figura 1. El Vertiv™ Dynaflex BESS, parte clave de los sistemas de microrredes, almacena energía para su uso posterior, lo cual reduce los arranques de los generadores.

En los centros de experiencia del cliente (CEC) de Vertiv en EE. UU. y Europa, los operadores ven de primera mano cómo estos sistemas mantienen la confiabilidad y a la vez reducen la dependencia de la red, con equipos reales compatibles con cargas de trabajo de IA reales durante las pruebas de estrés.

Promover la eficiencia del carbono

La eficiencia energética no se detiene en la sala de servidores. El modelo Vertiv™ TimberMod™ representa un replanteamiento fundamental de los materiales de construcción, con la utilización de madera diseñada para reducir el carbono incorporado en un 60 % en comparación con las construcciones de acero tradicionales. Cuando se implementan a escala, estas innovaciones se combinan en edificios más eficientes que alojan equipos más eficientes, todos monitoreados y optimizados a través de sistemas diseñados para la circularidad desde el principio.

Reducción de la huella carbono y la energía con la alimentación solar

Vertiv se esfuerza por actualizar las instalaciones y los procesos para reducir el consumo energético, las emisiones de carbono y el desperdicio de materiales. En las instalaciones de Nove Mesto en Eslovaquia, la empresa instaló una matriz de paneles solares para un máximo 516,56 kilovatios (kWp) que cubre más de 2200 metros cuadrados (m²). Se espera que esta instalación ofrezca los siguientes resultados:

Image 1.jpg

El almacenamiento de baterías en el campus de Nove Mesto almacena el excedente de energía producida durante los picos de generación solar y lo libera cuando es necesario. La instalación fotovoltaica (consulte la Figura 2) está conectada a la red eléctrica pública para gestionar el exceso de producción energética.

800x450-nove-mesto-solar-fields.jpg

Figura 2. Imagen superior de la instalación fotovoltaica en la oficina de Vertiv Nove Mesto en Eslovaquia. Este sistema reduce la dependencia de la red eléctrica en todas las instalaciones globales de la compañía. La matriz demuestra cómo los espacios industriales pueden aprovechar eficazmente la energía alternativa.

Los que viene a continuación: Una Vertiv, un mundo: Informe sobre responsabilidad empresarial

La revolución de la IA presenta un desafío sin precedentes: avanzar en las capacidades informáticas y a la vez respetar los recursos medioambientales. Para lograr esto se necesita incorporar la eficiencia energética en todo el diseño de la infraestructura digital crítica. “Un Vertiv, un mundo: El Informe sobre responsabilidad empresarial” refleja cómo se ponen en práctica estas estrategias. También muestra la manera en la cual Vertiv vive su compromiso con la responsabilidad medioambiental, a través de las decisiones que toma, la forma en que opera, las soluciones que crea y los socios con quienes trabaja.

¿Listo para transformar el consumo energético de su centro de datos? Póngase en contacto con un experto de Vertiv hoy mismo.


Inteligencia artificial Computación en nube Coubicaciones Computación en el borde de la red Eficiencia Autonomía de la energía ESG/SOSTENIBILIDAD Optimización de instalaciones Government Trends

Centro de IA VertivTM

Infraestructura diseñada para ir por delante de varias generaciones de computación, a partir de ahora.

Más información
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación