The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Sistemas de almacenamiento de energía con baterías

Qué es un BESS (Sistema de almacenamiento de energía con baterías)

Típicamente, un BESS consiste en celdas de baterías dispuestas en módulos. Estos módulos están conectados en series para lograr el voltaje de CD deseado. Las series de baterías suelen describirse como los racks donde se instalan los módulos. El conjunto de salidas de CD de los racks se enrutan a un inversor de 4 cuadrantes, conocido como sistema de conversión de potencia (PCS). El PCS convierte la alimentación a CA y luego la dirige a través de transformadores y conmutadores donde la instalación o la red pueden utilizarla. Es necesario un controlador de red para interactuar con las entradas externas de los TC, los TP y otros dispositivos inteligentes.

800x450-physical-energy-storage-system.jpg

Cuando se incluye un BESS con una microrred, son posibles los siguientes servicios de red

Servicios de voltaje y frecuencia

Durante el modo de operación conectado a la red eléctrica, el propietario de una microrred puede utilizar los DER para optar por el servicio pagado por las empresas de servicios públicos. Esta función ordena al sistema que ayude a los servicios públicos a mantener la calidad de la red eléctrica localizada mediante una secuencia de control de comando directo que el controlador recibirá del operador de la red eléctrica. Emite comandos a uno o todos los DER para responder al requisito. Leer más

Gestión de demanda de servicios públicos

Según la selección de los DER y su capacidad, junto con la estructura de tarifas de servicios públicos del propietario, puede existir un cargo por demanda que puede evitarse mediante la gestión inteligente de los recursos de almacenamiento de baterías si forma parte de los recursos de microrredes. Se espera que esta capacidad monitoree y prevea la carga del cliente y responda a los picos de consumo energético diurnos por medio de activar la salida de la batería para evitar establecer una carga de alta demanda. Esto reduce los costos de servicios públicos. Leer más

Gestión de la demanda según el tiempo de uso

Aunque se espera que el controlador de microrred gestione la carga durante un evento de isla, también puede hacerlo mientras está en modo conectado a la red eléctrica. El controlador se puede configurar para recomendar y activar cargas en varios momentos del día cuando las tarifas de servicios públicos son favorables pero no afectan excesivamente a las operaciones del cliente. Durante el modo de operación conectado a la red eléctrica, el propietario de una microrred puede utilizar los DER para optar por el servicio pagado por las empresas de servicios públicos. Esta función ordena al sistema que ayude a los servicios públicos a mantener la calidad de la red eléctrica localizada mediante una secuencia de control de comando directo que el controlador recibirá del operador de la red eléctrica y que emita comandos a uno o todos los DER para responder al requisito. Leer más

Consideraciones de integración de BESS

800x450-AC-Coupled-BESS.jpg

Interconexión de servicios BESS

La integración de un BESS dentro del contexto de una microrred con respecto a la red eléctrica suele ser como interconectar otros DER, como generadores y granjas solares fotovoltaicas. El PCS utilizado para el BESS deberá cumplir con los mismos estándares que los inversores fotovoltaicos solares (como IEEE-1547-2018). Sin embargo, la preocupación que tiene la compañía eléctrica es que las contribuciones de potencia reactivas y/o de cortocircuito que el BESS todavía podría presentar a la red eléctrica.

Lea nuestro artículo técnico

Red Vertiv™ EnergyCore - Sistema de almacenamiento de energía con baterías, diseño modular integrado

El sistema de almacenamiento de energía de la red Vertiv™ EnergyCore utiliza baterías de iones de litio UL9540A para proporcionar almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para empresas de misión crítica que se pueden utilizar como fuente de alimentación siempre activa. Este almacenamiento de energía se puede utilizar para reducir el consumo energético y realizar una transición sin problemas a una fuente de alimentación siempre activa y alimentado con baterías cuando sea necesario. De esta manera, las organizaciones pueden reducir los costos operativos, como los cargos de demanda máxima, de forma continua. Además, pueden participar en el arbitraje energético y otros servicios, para mejorar la rentabilidad.

Algunas aplicaciones comunes incluyen:

  • Ganar una capacidad máxima flexible
  • Regulación de la tensión y la frecuencia de alimentación
  • Integración de fuentes de energía renovable
  • Permitir nuevos servicios de red
  • Mejorar la confiabilidad de la transmisión y la distribución de los servicios públicos.

Obtenga más información en nuestra página de productos Vertiv™PowerCore Grid - Sistema de almacenamiento con baterías

Vertiv-DynaFlex-BESSProduct-Infographic-MAIN-v2.jpg

Hable con un experto
Complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.


Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Compañía

País

Código postal

Comentario


Consentimiento del aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria.

Procesando solicitud...

¡Gracias! Se ha enviado su solicitud.

Otros recursos

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación