The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

When BMC fails: Out-of-band recovery for GPU infrastructure

2 min. Lesen

BMC management can fail when AI clusters need it most. Learn why serial console servers can be the only reliable recovery path for GPU infrastructure at scale.

Baseboard management controller (BMC) based management tools like IPMI and Redfish were built for an era of modest server counts and predictable failure modes. They share the same hardware, power supply, and often the same network as the host server. That architecture creates a fundamental dependency: the management tool fails alongside the device it's supposed to rescue.

At 50 servers, this is a manageable inconvenience. At 500 to 5,000—the scale of a modern AI training cluster—it becomes a systemic vulnerability. Firmware corruption, kernel panics, misconfigured network switches, and power delivery faults can all render BMCs unreachable at precisely the moment remote intervention is most critical.

The case for a dedicated out-of-band (OOB) path

Serial console servers operate on a completely independent plane: below the OS, below the BMC, below the network stack. Connected via direct RS-232 or USB, they remain accessible during every BMC management failure scenario. They don't share power rails, firmware, or network infrastructure with the devices they manage.

The operational impact is immediate and measurable. This white paper documents how organizations with serial console infrastructure can resolve up to 60% of incidents in under 15 minutes—remotely, without dispatching a technician. Without that access, the same incidents escalate to truck rolls, resulting in an average of one to four hours of total cluster idle time.

Security and compliance built in: Use cases you can't afford to ignore

The white paper, "Serial consoles in AI factories," lists five operational scenarios where serial consoles are the only viable recovery path:

  • Unresponsive node recovery
  • BIOS and firmware updates at scale
  • Network infrastructure recovery
  • Security incident response with network isolation
  • Initial deployment provisioning across hundreds of servers simultaneously

Each use case is grounded in real-world failure patterns observed across hyperscale AI deployments.

Beyond uptime, serial consoles provide a physically isolated management plane that supports compliance with NIST 800-53, SOC 2, ISO 27001, and FedRAMP. Every session is logged, every action auditable, and compromised servers can be isolated from the network while maintaining full management access for forensic investigation. To compare the business cases of serial console server platforms, download the white paper.

Drawing the line for rapid recovery

Serial console servers are becoming even more crucial as foundational infrastructure for AI data centers, as essential as power distribution and cooling. The full paper delivers the technical architecture, financial modeling, deployment framework, and vendor evaluation criteria operators, designers, and consultants need to build the business case for out-of-band management infrastructure.

Download the white paper to understand why OOB management can be the only reliable path to rapid recovery at scale.


AI Künstliche Intelligenz Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft Compliance und Sicherheit DCIM und IT-Management Edge Effizienz Anlagenoptimierung Überwachung Einheitliche Infrastrukturen

VertivTM AI Hub

Infrastruktur, die entwickelt wurde, um mehrere Rechengenerationen voraus zu sein, ab sofort.

Erfahren Sie mehr

Sprache & Standort