The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Validating AI Factory design challenges with physical system-level testing

2 min. Lesen

AI factory economics at scale depend on validated systems instead of individual components. Learn why infrastructure must be simulated and tested as an interdependent whole before deployment.

Download the app brief

AI factories are rewriting the economics of compute infrastructure at scale. Billions in capital committed against a single operational question: can electrical capacity be converted into productive compute quickly, reliably, and at a cost structure that justifies the investment?

The answer depends on how the complete physical system behaves as a convergent whole under real-world AI workload conditions. Namely, the power trains, thermal chains, controls, software, and the interfaces between them, working in sync.

Five intensifying forces are driving this shift:

  • Density is compressing the margin for error at the rack level.
  • Speed is making time to productive capacity the defining competitive metric.
  • Scale is turning manageable interactions into dominant engineering challenges.
  • Complexity is multiplying the interfaces where design intent diverges from physical reality.
  • Dynamic workload profiles are rendering steady-state assumptions obsolete.

The traditional validation approaches of testing individual components against isolated specifications remain necessary. However, they no longer address the question operators are asking on the ground: does the system work when everything runs simultaneously?

The gaps that matter most exist at the interfaces and seams between systems.

This application brief introduces a closed-loop validation methodology that connects virtual simulation, physical systems-level testing, field deployment, and operational learning into a continuous cycle. Each iteration reduces the variance between what was designed and what is delivered.

Figure 1. The closed loop enables the continuous reduction of variance between design intent and physical and operational reality. Source: Vertiv.

It examines how decades of distributed critical infrastructure validation capability can be consolidated and focused specifically for AI factory systems: validating combined power, thermal, and control behavior at greater scale, speed, and fidelity. And it frames the economic argument around four metrics that connect infrastructure performance to AI factory outcomes.

The brief provides a capacity validation framework; the questions to ask at each phase of the lifecycle, the indicators that distinguish validated confidence from inherited assumption, and the engineering logic behind treating infrastructure as a system rather than a collection of parts.

The infrastructure either performs as a validated system or performs as an assumption. AI factory economics leave increasingly little room for the latter.


AI All Services Künstliche Intelligenz Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft Cloud Computing Colocation Critical power Innovation bei Rechenzentren Digital-First-Design Edge Effizienz Extreme Verdichtung Anlagenoptimierung Gigawatt-Campus Liquid Cooling Maintenance Testing Überwachung Wandel in der Architektur der Stromversorgung Services Einheitliche Infrastrukturen
Partner-Login

Sprache & Standort