The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Validating AI Factory design challenges with physical system-level testing

2 min. Przeczytaj

AI factory economics at scale depend on validated systems instead of individual components. Learn why infrastructure must be simulated and tested as an interdependent whole before deployment.

Download the app brief

AI factories are rewriting the economics of compute infrastructure at scale. Billions in capital committed against a single operational question: can electrical capacity be converted into productive compute quickly, reliably, and at a cost structure that justifies the investment?

The answer depends on how the complete physical system behaves as a convergent whole under real-world AI workload conditions. Namely, the power trains, thermal chains, controls, software, and the interfaces between them, working in sync.

Five intensifying forces are driving this shift:

  • Density is compressing the margin for error at the rack level.
  • Speed is making time to productive capacity the defining competitive metric.
  • Scale is turning manageable interactions into dominant engineering challenges.
  • Complexity is multiplying the interfaces where design intent diverges from physical reality.
  • Dynamic workload profiles are rendering steady-state assumptions obsolete.

The traditional validation approaches of testing individual components against isolated specifications remain necessary. However, they no longer address the question operators are asking on the ground: does the system work when everything runs simultaneously?

The gaps that matter most exist at the interfaces and seams between systems.

This application brief introduces a closed-loop validation methodology that connects virtual simulation, physical systems-level testing, field deployment, and operational learning into a continuous cycle. Each iteration reduces the variance between what was designed and what is delivered.

Figure 1. The closed loop enables the continuous reduction of variance between design intent and physical and operational reality. Source: Vertiv.

It examines how decades of distributed critical infrastructure validation capability can be consolidated and focused specifically for AI factory systems: validating combined power, thermal, and control behavior at greater scale, speed, and fidelity. And it frames the economic argument around four metrics that connect infrastructure performance to AI factory outcomes.

The brief provides a capacity validation framework; the questions to ask at each phase of the lifecycle, the indicators that distinguish validated confidence from inherited assumption, and the engineering logic behind treating infrastructure as a system rather than a collection of parts.

The infrastructure either performs as a validated system or performs as an assumption. AI factory economics leave increasingly little room for the latter.


AI All Services Sztuczna inteligencja Dostępność i niezawodna praca Chmura obliczeniowa Colocation Critical power Innowacje w zakresie centrów danych Projektowanie digital-first Edge Sprawność Ekstremalne zagęszczenie Optymalizacja obiektu Kampusy o mocy rzędu gigawatów Liquid Cooling Maintenance Testing Monitorowanie Transformacja architektury zasilania Services Zunifikowana infrastruktura
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja