The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

A New Kind of Edge Protection

Edge is an evolution, not a revolution.

 

Data Security

 

There are many challenges your customers will be facing when it comes to data security. In addition to the measures taken online, here are a few ways you can help when it comes to setting up their infrastructure.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

600x600-security1_299607_0.jpg

600x600--222871-security2_299606_0.jpg

600x600-109597-security1_299609_0.jpg

  • The proliferation of IoT devices can create new challenges for your customers. Your customers are going to be concerned about data encryption, access-control practices, and utilizing VPN tunneling.
  • As the number of IoT devices grow, it is imperative that IT understand the potential security issues around these devices and make sure those systems can be adequately secured.
  • Redundancy and failover management is crucial for devices that process data at the edge to ensure the data is delivered and processed correctly when a single node goes down.

 

Infrastructure Security

 

Simple changes to your customer’s infrastructure set up can make a big difference when it comes to securing their edge environments. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology Outdated equipment can put your customers at a greater risk of a break. Look for programs that help with the transition process. Trade-In Program
Many people with access to the facility or IT equipment distributed, not locked or exposed to non-technical personnel Find a server rack that can be locked. For extra protection – recommend individually keying each rack. With multiple people going in and out of the facility, this will reduce risk by ensuring only pertinent personnel are accessing important equipment. Vertiv VR Rack
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

 

Helpful Talking Points

 

The final frontier of data vulnerability is at the rack level. Ponemon Institute reported that:

 600x600-human-error_299608_0.jpg

 

 

Operational Security

 

The operations of a data center are the pieces that keep the systems and workflows running. In order to eliminate downtime, it is important that each installation is not only equipped with the infrastructure to support the set up, but also reduce any security risk along the way. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA


Need more information?   Visit our Partner Portal

Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv


Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.

Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.

Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.

Hardware-Management

Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen

Avocent ACS 800 Serielle Konsole

Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver

Avocent Local Rack Access Konsole

Avocent MergePoint Unity KVM-Switches

Avocent AutoView Serie KVM

Avocent DSView Management-Software

Racks und Gehäuse

Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.

Vertiv VR-Rack

Thermalmanagement

Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.

Vertiv VRC rackbasierte Kühlung bis zu 3.500 W

Vertiv CRV reihenbasierte Kühlung bis zu 33 kW

Fernüberwachung

Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.

Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich

Trellis Power Insight – demnächst erhältlich

Rack-Energieverteilung

Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.​​

Vertiv Geist Rack-PDU

Vertiv Geist UPDU

Fernzugriff und Kontrolle Racks und Gehäuse Rack-Kühlung Fernüberwachung Einphasige USV Rack-Energieverteilung

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Edge-bezogene Artikel

VR Rack Image Alt Text
Fallstudien

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Februar 18, 2020 Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort