The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Peak edge performance

Edge is an evolution, not a revolution

Your customers are being asked to meet the ever-increasing demands of their business and downtime is not an option. They need confidence that their infrastructure will stay running well into the future, here are some ways you can help:

 

Downtime Cause Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Color coding receptacles or power cords to identify A/B feeds can help reduce the chance of accidental removal of cables.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Trellis Power Insight

Cyber Attacks You can help by ensuring the hardware purchased is set up with protection as well.

Data Security

Equipment Failure

Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Outdated equipment can put your customers at a greater risk for failure. Look for programs that help with the transition process.

Trade-In Program

Software Failure

Outdated software is more susceptible to security breaches.

Recommend a new solution that has proper security protocols. Software failure can happen when proper testing has not been done. Recommend to your customer to experiment and test the software before implementing.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Natural Disasters

If in an area that is earthquake-prone OSHPOD certification is most likely required, Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage.

Redundancy is key if your customer’s equipment is located in a high risk area for natural disasters. If possible – recommend setting up geo-redundancy (redundancy between physical locations).

Vertiv VR Rack

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

  • Though not every business is the same, a survey showed quarter of companies lose between $301,000-$400,000 per hour of downtime with another 14% losing more than five million dollars per hour.
  • The steep cost of outages not only imposes a direct financial effect, but an indirect operational one as well. The operational strain downtime puts on a business effects added labor and reduced productivity in most cases.
  • There is also an element of reputation loss depending on the company. Take Target’s major data breach in 2013/ That reportedly cost them $162 million, and effected more than 70 million customers, with many of them taking to social media.

Need more information?   Visit our Partner Portal

Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv


Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.

Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.

Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.

Hardware-Management

Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen

Avocent ACS 800 Serielle Konsole

Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver

Avocent Local Rack Access Konsole

Avocent MergePoint Unity KVM-Switches

Avocent AutoView Serie KVM

Avocent DSView Management-Software

Racks und Gehäuse

Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.

Vertiv VR-Rack

Thermalmanagement

Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.

Vertiv VRC rackbasierte Kühlung bis zu 3.500 W

Vertiv CRV reihenbasierte Kühlung bis zu 33 kW

Fernüberwachung

Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.

Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich

Trellis Power Insight – demnächst erhältlich

Rack-Energieverteilung

Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.​​

Vertiv Geist Rack-PDU

Vertiv Geist UPDU

Fernzugriff und Kontrolle Racks und Gehäuse Rack-Kühlung Fernüberwachung Einphasige USV Rack-Energieverteilung

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Edge-bezogene Artikel

VR Rack Image Alt Text
Fallstudien

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Februar 18, 2020 Erfahren Sie mehr
Partner-Login

Sprache & Standort