O crescimento substancial na quantidade de informações produzidas e armazenadas globalmente impulsionou a construção de mais data centers hyperscale, causando um aumento no consumo de energia, bem como uma preocupação com a sustentabilidade e com a pegada de carbono que esse consumo pode causar.
Os data centers são responsáveis por aproximadamente 1% do total da energia elétrica consumida globalmente, e 0,5% das emissões de CO₂, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia (IEA).
O impacto sobre o consumo de energia
Um data center hyperscale usa, em média, 20 a 50 megawatts de eletricidade anualmente, aproximadamente o mesmo consumo de energia de 37 mil residências, de acordo com estimativas de especialistas da Vertiv.
Esse consumo de energia deriva da grande demanda das aplicações e tecnologias. A Statista indica que, até 2025, ao redor de 16,5 bilhões de dispositivos estarão conectados via a Internet das Coisas (IoT) no mundo todo. Além disso, o uso de veículos autônomos, realidade virtual e realidade aumentada e a Indústria 4.0 continuarão a crescer de forma significativa.
Por esses motivos, diversas empresas estão implementando soluções tecnologicamente avançadas que possibilitam uma maior eficiência no consumo da eletricidade. Por exemplo:
- 
Soluções de free-cooling, como o chiller adiabático Liebert AFC com free-cooling, que combina três importantes tecnologias de refrigeração: adiabática, free-cooling e mecânica. Essas tecnologias são usadas para proporcionar refrigeração a dispositivos eletrônicos críticos de uma forma mais eficiente e sustentável, reduzindo o consumo de energia e os custos associados com a refrigeração mecânica tradicional. 
- 
O uso de baterias de lítio permite um aumento do setpoint da temperatura do data center, de forma que menos ar-condicionado – e energia – são necessários para refrigerar essas baterias, em comparação com as baterias padrão de VRLA (chumbo-ácido reguladas por válvula). 
Oportunidades para Energias Alternativas na América Latina
O relatório sobre o Mercado de Construção de Data Centers na América Latina da ReportLinker mostra que espera-se um importante crescimento na construção de data centers na América Latina nos próximos anos, impulsionado pela demanda crescente por serviços digitais e a necessidade das empresas de todos os setores de terem soluções de armazenamento de dados e serviços de cloud computing.
Nesse cenário, uma importante oportunidade na região é a adoção de soluções de energias alternativas nos data centers. Atualmente, sete operadores na América Latina já trabalham nessa direção, e a adoção de energias renováveis e medidas similares deve continuar a crescer na região.
O relatório destaca que o Brasil, o Chile, a Argentina e o Paraguai são alguns dos países trabalhando rumo a adoção de energias renováveis nas operações de seus data centers.
Conheça mais sobre o quanto as suas operações são eficientes e como os serviços de otimização da Vertiv ajudam organizações a reduzir os custos no data center. Neste link, você pode descobrir os 5 passos para ter um data center altamente eficiente.