The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Adottare imperativi strategici: Ripensare i moderni data center enterprise e AI

4 min. Lettura

I cinque imperativi di Vertiv offrono una roadmap strategica per affrontare le sfide dell’integrazione dell’AI.

L’aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) ha introdotto nuove esigenze infrastrutturali, spingendo a un cambiamento nelle strategie e nei processi di progettazione consolidati. Grazie alla sua ampia esperienza nel supportare aziende e data center nell’affrontare i cambiamenti tecnologici, Vertiv ha sviluppato principi di progettazione specifici per l’AI e imperativi strategici per rispondere ai requisiti unici di carico di lavoro e densità dell’AI

L’eBook “Imperativi strategici: dare priorità alla tua trasformazione AI”, analizza cinque principi chiave che fungono da fondamenta per costruire, rafforzare o aggiornare i data center per l’AI. Industrie e aziende possono utilizzare queste indicazioni per guidare gli attuali sforzi di modernizzazione delle infrastrutture legacy e considerarle come una roadmap per implementazioni, distribuzioni e aggiornamenti futuri.

Banner AI.png

Impatto dell’AI sul data center

L’AI comprende vari sottocampi e tecnologie, tra cui machine learning, elaborazione del linguaggio naturale, computer vision, robotica, sistemi esperti e AI generativa. Queste tecnologie sono interconnesse e spesso si basano l’una sull’altra per consentire sistemi AI più avanzati. Il rilascio di prodotti di AI generativa (GenAI) accessibili al pubblico ha accelerato l’adozione dell’AI in modo senza precedenti rispetto ad altri tipi.

Questa rapida adozione esercita una forte pressione sugli operatori dei data center, chiamati a prendere decisioni critiche per supportare le iniziative AI delle loro organizzazioni, oggi e in futuro. Le strategie e le decisioni di investimento adottate da questi leader saranno determinanti per l’evoluzione dei data center nei prossimi decenni.

Una delle sfide più pressanti è il drastico aumento del consumo energetico causato dai carichi di lavoro AI. Una ricerca dell’International Energy Agency (IEA) indica che la domanda globale di elettricità dei data center è destinata a raddoppiare tra il 2022 e il 2026. Inoltre, uno studio di Goldman Sachs suggerisce che i data center potrebbero rappresentare fino al 21% della domanda globale di energia entro il 2030. Questo aumento del consumo energetico sottolinea la necessità di soluzioni innovative per supportare l’efficienza nelle operazioni dei data center.

Adozione dell’AI.png

Figura 1. Percentuale di organizzazioni che hanno adottato l’AI in almeno una funzione. L’uso dell’AI generativa è quasi raddoppiato tra il 2023 e il 2024. Fonte: McKinsey.

I cinque imperativi di Vertiv per i data center AI

Vertiv ha identificato cinque imperativi fondamentali per il successo dei data center nell’era dell’AI: trasformazione, efficienza, velocità, fiducia e prontezza futura. Questi imperativi forniscono agli operatori dei data center una roadmap per affrontare le complessità dell’AI e fornire soluzioni scalabili in diversi mercati verticali aziendali.

Di seguito è riportata una panoramica degli imperativi di cui l’ebook tratta in dettaglio, nonché di come ciò si riflette nei principali settori che sono stati e possono ulteriormente beneficiare dei risultati dell’uso dell’AI e dei cambiamenti infrastrutturali: sanità, produzione, governo e servizi bancari e finanziari.

  • Essere trasformativi: Questo imperativo sottolinea la necessità per i data center di adottare nuove tecnologie e strategie di progettazione in grado di gestire gli ultimi sviluppi e le nuove esigenze. Ad esempio, i carichi di lavoro AI sono molto più intensivi dal punto di vista energetico e più densi fisicamente rispetto a quelli tradizionali, richiedendo nuovi approcci per la gestione del calore e dell’energia.
  • Essere efficienti: Questo imperativo si concentra sull’ottimizzazione delle operazioni per ottenere la massima produttività con il minimo spreco. L’AI può migliorare significativamente l’efficienza organizzativa automatizzando i processi di routine, accelerando l’analisi di grandi set di dati e allineando le previsioni e la formazione delle competenze necessarie per elaborare i dati raccolti.
  • Sii il primo: Questo imperativo evidenzia l’importanza di essere i primi a portare sul mercato soluzioni basate su AI, creando un vantaggio competitivo. Un approccio integrato alle infrastrutture critiche, che unisce progettazione energetica e sistemi di raffreddamento, può ridurre i rischi e accelerare i tempi di implementazione.
  • Sii affidabile: Questo imperativo sottolinea l’importanza di garantire affidabilità e sicurezza in tutti gli aspetti operativi. Una pianificazione accurata aiuta le aziende a dotarsi dell’infrastruttura di data center adeguata per supportare la propria strategia AI.
  • Sii pronto per il futuro: Questo imperativo promuove un approccio proattivo, permettendo ai data center di essere sempre preparati a ciò che verrà. La densità e le prestazioni delle piattaforme AI stanno crescendo rapidamente, e i rack ad alta densità di oggi saranno presto superati da soluzioni ancora più dense.

Ottimizzare i data center per un futuro guidato dall’AI

Adottando i cinque imperativi di Vertiv e ripensando la progettazione dell’infrastruttura, aziende e data center possono affrontare la complessità dell’AI e offrire soluzioni scalabili in linea con le strategie aziendali e gli obiettivi di crescita futuri. Questi principi forniscono un quadro completo per trasformare le operazioni dei data center, migliorare l’efficienza, accelerare le implementazioni, rafforzare l’affidabilità e prepararsi alle esigenze future. Man mano che l’AI continua a evolversi, i data center che adottano questi imperativi saranno ben posizionati per prosperare in un panorama tecnologico in rapido cambiamento.

Scopri come l’AI sta plasmando il tuo settore

AI nei servizi finanziari: Calcolare i benefici dei data center di proprietà rispetto a quelli in outsourcing
AI nel settore governativo: Innovazioni nei servizi pubblici e iniziative globali
AI nel settore sanitario: Perché il potenziale di salvare vite supera i rischi percepiti
AI nel settore manifatturiero: Affrontare l’integrazione e la preparazione dell’infrastruttura


Intelligenza artificiale

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione