The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Imperativi strategici: Dare priorità alla trasformazione AI

9 min. Lettura

Scopri come i cinque imperativi allineano le tue iniziative agli obiettivi aziendali, favoriscono l’adozione dell’AI e preparano il tuo data center alle sfide future.

Scarica l’e-book

L’AI richiede di più ai data center. Scopri i cinque imperativi strategici per creare resilienza ed efficienza.

Il ritmo dei progressi tecnologici negli ultimi anni è stato a dir poco straordinario, rimodellando i settori e ridefinendo ciò che è possibile. L’intelligenza artificiale (AI) è al centro di questa trasformazione, che spinge a richieste senza precedenti di infrastrutture e operazioni. Un sondaggio di McKinsey ha mostrato che le organizzazioni stanno integrando l’uso dell’AI in almeno una funzione operativa. Per gli operatori dei data center, questa è una sfida e un’opportunità uniche: In che modo le aziende, i data center e le aziende possono preparare la propria infrastruttura per supportare l’AI, scalando al contempo con la sua rapida evoluzione?

AI Imperatives chart image

Figura 1. La percentuale di organizzazioni che utilizzano AI e AI generativa (GenAI) in almeno una funzione è aumentata rapidamente nel 2023 e nel 2024. Fonte: McKinsey

In Vertiv sfruttiamo decenni di esperienza per aiutare le aziende e i data center a superare queste complesse transizioni. Questo e-book illustra cinque imperativi fondamentali per allineare le strategie infrastrutturali e operative alle esigenze dell’AI e di altre tecnologie emergenti. Questi imperativi sono universali e offrono indicazioni pratiche per aziende di ogni settore, che operino nella sanità, nella pubblica amministrazione, nella finanza, nella manifattura o altrove.

Ripensa la roadmap infrastrutturale per l’adozione e la crescita delle tecnologie AI con questi imperativi:

  • Abbracciare la trasformazione: Scopri come costruire il data center del futuro. I progressi stanno accelerando: adatta la tua infrastruttura per stare al passo con l’evoluzione della domanda.
  • Maggiore efficienza: Ottimizza le risorse, riduci i costi, migliora le prestazioni e offri risultati migliori ai clienti.
  • Accelerare e guidare l’innovazione: Adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del mercato. Dai priorità alla velocità per fornire soluzioni più intelligenti.
  • Creare fiducia: Rafforzare la sicurezza e fornire prestazioni coerenti. Conquista e mantieni la fiducia dei clienti attraverso l’affidabilità.
  • Restare un passo avanti: Prevedere il futuro monitorando le tendenze emergenti. Adotta un approccio proattivo per prepararti al futuro.
Imperativi Valore aziendale Requisiti del data center
Essere trasformativi Trasformare prodotti, servizi ed esperienze dei clienti
  • Esperienza interfunzionale
  • Progettazione olistica delle soluzioni
Essere efficienti Semplificare i processi ed elimina i costi non necessari.
  • Estendere il valore e le funzionalità dei sistemi esistenti.
  • Sistemi ad accoppiamento stretto che riducono spazio occupato e consumo energetico
Essere i primi Aumentare la velocità di commercializzazione, accelerare l’innovazione; creare un vantaggio competitivo.
  • Progetti che riducono tempi e rischi.
  • Sistemi preconfigurati che riducono i tempi di implementazione.
Essere affidabili Fare affidamento sui sistemi AI affinché funzionino in modo affidabile quando necessario
  • Soluzioni collaudate supportate da servizi completi.
Essere pronti per il futuro Espandere i casi d’uso dell’AI e prepararsi alla continua evoluzione
  • Soluzioni interoperabili, aggiornabili e scalabili in grado di adattarsi al cambiamento.

Figura 2. Le aziende e i data center possono utilizzare gli imperativi strategici di Vertiv come roadmap per massimizzare e sfruttare l’AI a supporto dello sviluppo e della crescita aziendale.

Citiamo inoltre casi d’uso che guidano la moderna strategia dei data center e mostriamo come questi cinque imperativi strategici possano orientare la crescita e i benefici in ogni settore. Con la crescita dell’utilizzo dell’AI in questi ambiti, tali settori possono aumentare l’efficienza operativa e ottenere vantaggi in termini di velocità, ottimizzazione e scalabilità, avvicinandosi maggiormente ai propri clienti:

  • Sanità: Il settore sanitario sta già beneficiando dell’AI in termini di costi e tempi, dalla rapidità nella ricerca e sviluppo farmaceutico fino al supporto clinico e all’assistenza ai pazienti negli ospedali.
  • Finanza: Il settore dei servizi finanziari e bancari ha affrontato diverse trasformazioni ma presenta anche il maggiore potenziale in termini di sicurezza, rilevamento di frodi e rischi, personalizzazione dei risultati e incremento della fiducia e delle opportunità di investimento.
  • Manifattura: Le aziende manifatturiere stanno sfruttando i vantaggi dell’AI e di altre tecnologie avanzate correlate, trasformando progettazione e sviluppo, manutenzione e controllo qualità, e gestione della produzione.
  • Pubblica amministrazione: Gli enti pubblici utilizzano applicazioni e tecnologie AI per aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi e migliorare la gestione delle risorse per progetti ordinari e stagionali.
+

Intelligenza artificiale Innovazione nei data center Densificazione estrema

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione