El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) impulsa un aumento exponencial en las demandas de procesamiento de datos, lo cual lleva a los centros de datos a sus límites. Los sistemas informáticos de alto rendimiento (HPC) generan mucho calor, mientras que la creciente densidad de chips, servidores y racks conduce a un mayor consumo energético y una mayor salida térmica. Los métodos de enfriamiento por aire por sí solos se ven presionados para seguir el ritmo de estas demandas, lo cual crea una necesidad de soluciones de gerenciamiento térmico más eficientes.
Aquí es donde entran en juego las unidades de distribución de refrigerante (CDU). Las CDU ofrecen un enfoque de próxima generación para gestionar el consumo de calor y energía en los centros de datos mediante la integración de tecnologías de enfriamiento por aire y por líquido. A medida que las empresas se enfocan en impulsar la eficiencia y la confiabilidad, las CDU son esenciales para mantener un rendimiento óptimo y, al mismo tiempo, abordar los crecientes desafíos térmicos en los centros de datos modernos.

Centro de IA de Vertiv
El Vertiv™ 360AI incluye un portafolio completo de soluciones de energía, enfriamiento y servicio que resuelven los complejos desafíos que surgen de la revolución de la IA.
Adoptar el enfriamiento líquido en centros de datos existentes
La importancia del enfriamiento líquido se destaca por su sólida trayectoria de crecimiento y las crecientes oportunidades en el mercado. Se espera que el enfriamiento líquido se extienda más allá de las aplicaciones HPC de nicho y se vuelva más frecuente en la nube convencional, las coubicaciones y los centros de datos empresariales.
Estrategias de implementación de enfriamiento líquido
El crecimiento del mercado mundial de enfriamiento de centros de datos de IA refleja la mayor adopción de soluciones de enfriamiento líquido. El enfriamiento directo al chip se está convirtiendo en el método preferido entre estas implementaciones de enfriamiento de IA. Si bien los operadores construirán nuevas instalaciones específicamente para cargas de trabajo de HPC y enfriamiento líquido, la mayoría de las implementaciones se realizarán en instalaciones existentes.
Los propietarios y operadores de centros de datos multiusuario (Multi-tenant data center, MTDC) se esfuerzan por mejorar su competitividad, al reconocer que ofrecer capacidades de HPC para IA y otras cargas de trabajo se está convirtiendo gradualmente en un estándar de la industria. En consecuencia, muchos están construyendo un caso de negocios para introducir el enfriamiento líquido en racks y salas, por medio de explorar varias opciones y desarrollar una hoja de ruta de adopción por fases.
¿Qué son las unidades de distribución de refrigerante (CDU)?
La CDU Vertiv™ CoolChip está disponible en configuraciones de líquido a aire, que distribuyen el líquido al equipo de TI enfriado por líquido y expulsan ese calor en el espacio del centro de datos a través de un intercambiador de calor de líquido a aire. El equipo de enfriamiento perimetral existente captura ese calor y lo expulsa fuera del espacio libre.
Los sistemas de enfriamiento líquido están ganando tracción, pero su implementación exitosa depende del control y la distribución efectivos del refrigerante, y las CDU desempeñan un papel crucial en este proceso.
Las CDU suministran fluido controlado con precisión a los equipos de TI de alta densidad y eliminan el exceso de calor del sistema. Al actuar como puente entre la infraestructura de enfriamiento de la instalación y los servidores enfriados por líquido, las CDU mantienen temperaturas operativas óptimas, evitan el sobrecalentamiento y mejoran la eficiencia general del proceso de enfriamiento. Sin las CDU, los beneficios potenciales del enfriamiento líquido, como la reducción del consumo energético y la mejora del rendimiento del enfriamiento, no se pueden lograr por completo.
Caminos para adoptar el enfriamiento líquido
Existen muchos caminos para adoptar el enfriamiento líquido y Vertiv ha creado una guía para ayudarlo a elegir el enfoque correcto. Una consideración principal es el tipo de CDU que se está implementando y la infraestructura requerida asociada a ella.

Descargue nuestra guía y cree una hoja de ruta para la instalación del enfriamiento líquido
Implementación del enfriamiento líquido en el centro de datos
CDU de líquido a líquido
Las CDU de líquido a líquido, como el Liebert® XDU1350 de Vertiv, deben conectarse al suministro de agua helada de la instalación para eliminar el calor del líquido. Este tipo de CDU utiliza un intercambiador de calor de líquido a líquido para transferir calor del equipo de TI al suministro de agua helada, que luego expulsa el calor al aire libre. Admite el enfriamiento líquido en entornos de alta densidad, ideal para aplicaciones de enfriamiento directo al chip y de puerta trasera. Esto permite un soporte eficiente para mayores densidades de rack y condiciones óptimas del sistema, y a la vez ofrece una implementación fácil y rentable en cualquier centro de datos.
CDU líquido a aire
Cuando se utilizan CDU de líquido a aire, como el Vertiv™ Liebert XDU070, para aplicaciones de enfriamiento directo al chip, las unidades perimetrales existentes y enfriadas por aire siguen siendo componentes esenciales de la infraestructura térmica. Una red de fluidos secundaria (SFN) que se ejecuta desde la CDU hasta los racks se controla mediante bombas de velocidad variable para ofrecer una capacidad de enfriamiento óptima para soportar los servidores enfriados por líquido. Luego, el intercambiador de calor líquido-aire rechaza el calor en el centro de datos para ser capturado por la configuración actual de enfriamiento por aire de la instalación y se integra a la perfección con las soluciones de gerenciamiento térmico existentes.
Este enfoque es ideal para una aplicación de reacondicionamiento donde los costosos y lentos rediseños del centro de datos no son factibles ni deseados. Al utilizar la infraestructura existente, los equipos también pueden implementar una combinación de aplicaciones de TI enfriadas por líquido y aire, lo cual proporciona una solución flexible y modular para las necesidades comerciales y las implementaciones futuras. Y aunque estas unidades pueden estar limitadas en capacidad de enfriamiento en comparación con sus contrapartes de líquido a líquido, no requieren conexión con el sistema de agua helada del edificio. Esto las hace más fáciles de instalar, potencialmente más eficientes en el espacio y rentables en comparación con las implementaciones de CDU de líquido a líquido a mayor escala.
Elija su camino hacia la alta densidad
La combinación de tecnologías de enfriamiento por aire y por líquido transforma los centros de datos de IA al abordar las intensas cargas de calor asociadas con las cargas de trabajo de HPC. Con la creciente demanda de energía de procesamiento, las soluciones de enfriamiento más eficientes son esenciales para mantener un rendimiento óptimo.
Dé el siguiente paso hacia la computación de alta densidad con confianza. No importa dónde comience o hacia dónde quiera ir, Vertiv puede personalizar soluciones para transformar las capacidades de enfriamiento de su centro de datos.