The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Vertiv prevé que la preparación para IA, gemelos digitales y refrigeración líquida adaptativa marcarán el diseño y operación de centros de datos

15/1/26

Fuerzas como la densificación extrema, el escalamiento a gigavatios y el centro de datos como unidad de cómputo impulsan estas tendencias

Columbus, Ohio [8 de enero de 2026]– La innovación en centros de datos continúa siendo moldeada por fuerzas macro y tendencias tecnológicas relacionadas con la IA, según un informe de Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica. El informe Vertiv™ Frontiers , que se basa en la experiencia de toda la organización, detalla las tendencias tecnológicas que impulsan la innovación actual y futura, desde la potenciación para IA, hasta los gemelos digitales y la refrigeración líquida adaptativa. 

“El sector de centros de datos sigue evolucionando rápidamente en cómo diseña, construye, opera y da servicio a estas instalaciones, respondiendo a las demandas de densidad y velocidad de despliegue de las fábricas de IA”, afirmó Scott Armul, director de producto y tecnología de Vertiv. “Observamos fuerzas tecnológicas cruzadas, incluida la densificación extrema, que impulsan tendencias transformadoras como arquitecturas de energía en corriente continua (CC) de alto voltaje y refrigeración líquida avanzada, esenciales para lograr el escalamiento a gigavatios crítico para la innovación en IA. La generación de energía en sitio y la tecnología de gemelos digitales también contribuirán a acelerar la adopción de IA”. 

El informe Vertiv Frontiers se basa y expande las predicciones anuales anteriores de Tendencias en Centros de Datos de Vertiv. El informe identifica las fuerzas macro que impulsan la innovación en centros de datos: densificación extrema—acelerada por cargas de trabajo de IA y HPC; escalamiento en potencia (gigavatios) y de manera más rápida —los centros de datos ahora se implementan rápidamente y a una escala sin precedentes; centro de datos como unidad de cómputo—la era de la IA requiere que las instalaciones se construyan y operen como un sistema único; y diversificación del silicio—la infraestructura del centro de datos debe adaptarse a una gama creciente de chips y capacidad de cómputo. 

El informe detalla cómo estas fuerzas macro han dado forma a cinco tendencias clave que impactan áreas específicas del panorama de los centros de datos: 

  1. Preparación para IA

La mayoría de los centros de datos actuales aún dependen de la distribución de energía híbrida AC/DC desde la red hasta los racks de TI, que incluye tres a cuatro etapas de conversión y algunas ineficiencias. Este enfoque existente está bajo presión a medida que aumentan las densidades de potencia, impulsadas en gran parte por las cargas de trabajo de IA. El cambio a arquitecturas DC de Alto voltaje permite reducciones significativas en la corriente, el tamaño de los conductores y el número de etapas de conversión, mientras centraliza la conversión de energía a nivel de sala blanca. Los sistemas híbridos AC y DC son generalizados, pero a medida que los estándares y equipos DC completos maduren, es probable que el DC de Alto voltaje se vuelva más prevalente a medida que aumenten las densidades de los racks. La generación in situ y las microrredes también impulsarán la adopción de DC de Alto voltaje. 

  1. IA distribuida

Los miles de millones de dólares invertidos en centros de datos de IA para soportar modelos de lenguaje grande (LLMs) hasta la fecha han estado dirigidos a apoyar la adopción generalizada de herramientas de IA por parte de consumidores y empresas. Vertiv cree que la IA se está volviendo cada vez más crítica para las empresas, pero cómo y desde dónde se entregan esos servicios de inferencia dependerá de los requisitos y condiciones específicas de la organización. Si bien esto afectará a empresas de todo tipo, las industrias altamente reguladas, como finanzas, defensa y salud, pueden necesitar mantener entornos de IA privados o híbridos a través de centros de datos locales, debido a requisitos de almacenamiento y proteccion  de datos, seguridad o latencia. Los sistemas de potencia flexibles y escalables de alta densidad y refrigeración líquida podrían habilitar capacidad a través de nuevas construcciones o modernización de instalaciones existentes. 

  1. La autonomía energética se acelera

La capacidad de generación de energía in situ a corto plazo ha sido esencial para la mayoría de los centros de datos independientes durante décadas, para apoyar la resiliencia. Sin embargo, los desafíos generalizados de disponibilidad de energía están creando condiciones para adoptar una autonomía energética extendida, especialmente para centros de datos de IA. La inversión en generación de energía in situ, a través de turbinas de gas natural y otras tecnologías, tiene varios beneficios intrínsecos pero está impulsada principalmente por los desafíos de disponibilidad de energía. Es probable que estrategias tecnológicas como Bring Your Own Power (y Refrigeración) sean parte de los planes continuos de autonomía energética. 

  1. Diseño y operaciones impulsados por gemelos digitales

Con cargas de trabajo de IA cada vez más densas y GPUs más potentes también viene una demanda para implementar estas complejas fábricas de IA rapidamente. Usando herramientas basadas en IA, los centros de datos pueden ser mapeados y especificados virtualmente, a través de gemelos digitales, y la TI y la infraestructura digital crítica pueden ser integradas, a menudo como diseños modulares prefabricados, e implementadas como unidades de cómputo, reduciendo el tiempo por token hasta en un 50%. Este enfoque será importante para lograr eficientemente las expansiones a escala de gigavatios requeridas para futuros avances en IA.

  1. Refrigeración líquida adaptativa y resiliente

Las cargas de trabajo e infraestructura de IA han acelerado la adopción de la refrigeración líquida. Pero a la inversa, la IA también puede usarse para refinar y optimizar aún más las soluciones de refrigeración líquida. La refrigeración líquida se ha vuelto crítica para un número creciente de operadores, pero la IA podría proporcionar formas de mejorar aún más sus capacidades. La IA, junto con sistemas adicionales de monitoreo y control, tiene el potencial de hacer que los sistemas de refrigeración líquida sean más inteligentes y aún más robustos al predecir posibles fallas y gestionar eficazmente fluidos y componentes. Esta tendencia debería conducir a una mayor confiabilidad y tiempo de actividad para hardware de alto valor y datos/cargas de trabajo asociados. 

Vertiv opera en más de 130 países, entregando soluciones de infraestructura digital crítica a centros de datos, redes de comunicación e instalaciones comerciales e industriales en todo el mundo. El extenso portafolio de la compañía abarca gestión de energía, gestión térmica y soluciones y servicios de infraestructura de TI, desde la nube hasta el borde de la red. Este enfoque integrado permite operaciones continuas, rendimiento óptimo y crecimiento escalable para los clientes que navegan por un panorama digital cada vez más complejo. 

Para más información sobre las soluciones de Vertiv o las predicciones de tendencias de centros de datos Vertiv™ Frontiers, visite Vertiv.com.

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para permitir que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen continuamente, rindan de manera óptima y crezcan con sus necesidades comerciales. Vertiv resuelve los desafíos más importantes que enfrentan los centros de datos, redes de comunicación e instalaciones comerciales e industriales de hoy con un portafolio de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para más información y las últimas noticias y contenido de Vertiv, visite Vertiv.com. 

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas según el significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, la Sección 27 de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores. Estas declaraciones son solo una predicción. Los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos establecidos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Se remite a los lectores a los archivos de Vertiv ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para una discusión de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está bajo ninguna obligación de, y expresamente renuncia a cualquier obligación de, actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. 

CONTACTO

Pedro Pizarro
E: pedro.pizarro@vertiv.com
P: +57 320 2818429 

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general

Idioma y ubicación