The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Hyperscale-Rechenzentren sind riesige, unternehmenskritische Einrichtungen, die auf die effiziente Unterstützung robuster, skalierbarer Anwendungen ausgelegt sind und häufig mit Unternehmen in Verbindung gebracht werden, die große Datenmengen produzieren, wie Google, Amazon, Facebook, IBM und Microsoft.

Aber was unterscheidet ein Hyperscale-Rechenzentrum von einem normalen Rechenzentrum?

Ein Rechenzentrum ist, kurz gesagt, ein spezieller Raum oder ein Gebäude, in dem die IT-Einrichtungen und Server eines Unternehmens untergebracht sind. Das Unternehmen kann die Ressourcen seines Rechenzentrums für den Geschäftsbetrieb nutzen oder diese Ressourcen als Service der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Rechenzentren von Unternehmen und Hyperscale-Rechenzentren lassen sich anhand ihrer Größe und Leistung vergleichen.

Hyperscale-Rechenzentren sind deutlich größer als Unternehmensrechenzentren, und aufgrund der Vorteile von Skaleneffekten und maßgeschneiderter Technik übertreffen sie diese auch deutlich. Es handelt sich keineswegs um eine offizielle Definition, aber ein Hyperscale-Rechenzentrum sollte mehr als 5.000 Server und ca. 1.000 Quadratmeter Fläche umfassen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Hyperscale-Rechenzentren ist das von ihnen verarbeitete Datenvolumen, die Rechenleistung und der Speicherplatz, den sie vorhalten. Laut einer Umfrage gehen 93% der Hyperscale-Unternehmen davon aus, dass ihre Netzwerkverbindungen 40 GigaBytes pro Sekunde (Gbps) oder mehr leisten. In derselben Umfrage gaben 51% der Befragten an, dass die zur Handhabung großer Datenmengen erforderliche Bandbreite zunehmend eine Herausforderung darstellt.

Vergleicht man die PUE-Kennzahlen (Power Usage Effectiveness) (wobei der Vergleich der PUE-Werte verschiedener Rechenzentren nicht immer einfach möglich ist), so liegen die Angaben der meisten Unternehmensrechenzentren bei einer durchschnittlichen PUE zwischen 1,67 und 1,8. Die Hyperscale-Rechenzentren von Google melden dagegen eine PUE von 1,1. Dabei steht eine PUE von 1,0 für einen perfekten Wirkungsgrad. Von der Leistung her ist der Vergleich zwischen einer Großraumlimousine und einem emissionsfreien Fahrzeug sehr ähnlich.

Hyperscale ist auch ein Begriff, der die Fähigkeit eines Computersystems beschreibt, in einer gewissen Größenordnung zu skalieren, um eine enorme Nachfrage zu befriedigen. Hyperscale-Rechenzentren sind also außerordentlich flexibel und können aufwärts, abwärts und auswärts skaliert werden, um jede beliebige Last zu bewältigen. Das kann bedeuten, dass mehr Rechenleistung oder mehr Anlagen dazukommen, oder dass eine Skalierung bis an den Netzwerkrand möglich ist.

Im Grunde konkurrieren Hyperscale-Rechenzentren „nicht nur [hinsichtlich] ihrer Größe [allein], sondern auch [bei] einem bestimmten Ansatz zum Aufbau und Betrieb der Infrastruktur, mit dem Schwerpunkt auf reduzierter Hardware, maximaler Deaggregation (Komponenten können gemischt und ausgetauscht werden), modularer Bauweise, Automatisierung und anderen Prinzipien.“

Mehr erfahren: Modulare Rechenzentren

Die 5 größten Hyperscale-Rechenzentren

Es gibt (Stand 2021) mehr als 600 Hyperscale-Rechenzentren. Um die Größe eines Hyperscale-Rechenzentrums wirklich zu verstehen, vergleichen wir die übliche Definition, 5.000 Server auf ca. 1.000 Quadratmetern, mit den fünf größten Hyperscale-Rechenzentren und der von ihnen versorgten Region.

Der Inner Mongolian Information Hub

  • Gesamtfläche: 1 Million Quadratmeter
  • Der Inner Mongolian Information Hub, der der China Telecom gehört, ist das größte von sechs Rechenzentren in Hohhot.

Das Rechenzentrum in Hohhot

  • Gesamtfläche: etwa 715.000 Quadratmeter
  • Das Rechenzentrum von China Mobile in Hohhot ist das zweitgrößte und befindet sich ebenfalls im Information Hub in Hohhot.

Das Citadel Campus

  • Gesamtfläche: etwa 670.000 Quadratmeter
  • Der Citadel Campus im Norden von Nevada ist das größte Rechenzentrum der Welt und gehört dem globalen Technologieunternehmen Switch. Es erzeugt aus 100% erneuerbarer Energie eine Leistung von bis zu 650 Megawatt (MW). Das Campus garantiert eine Latenzzeit von 4,5 Millisekunden (ms) nach Silicon Valley, 9ms nach Silicon Beach und 7ms nach Las Vegas.

Range International Information Hub, Langfang, China

  • Gesamtfläche: 613.000 Quadratmeter
  • Der Range International Information Hub befindet sich in Langfang, China, zwischen Peking und Tianjin und ist ein Super-Rechenzentrum der vierten Generation, das in Zusammenarbeit mit IBM entwickelt wurde.

Switch SuperNAP, Las Vegas, Nevada

  • Gesamtfläche: 306.000 Quadratmeter
  • Auch SuperNAP gehört Switch und befindet sich in Las Vegas. SuperNAP wird mit 100% grüner Energie betrieben und hat eine Leistung von bis zu 531MW.

Weitere Informationen von Vertiv finden Sie unter vertiv.com.

Sprache & Standort