The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Wie Telekommunikationsnetzwerke von der Verbesserung der Energieeffizienz mit kleinen Veränderungen im Gleichstromversorgungssystem profitieren können

Henrik Nilén

Verwendung eines Gleichrichters mit 98-prozentiger Effizienz verbessert die Kosteneinsparungen für einen schnellen ROI

Das Skalieren der Netzwerkinfrastruktur zur Unterstützung der anhaltenden Nachfrage nach mehr mobiler Kommunikation ist an sich schon eine Herausforderung. Hierbei aber noch die Umweltauswirkungen und den Energieverbrauch dieser Telekommunikationsnetzwerke zu minimieren, macht die sich rasch entwickelnde Telekommunikationsbranche noch komplexer.

Warum brauchen wir wieder energieeffiziente Gleichstromsysteme?

Während neuere Geräte im Allgemeinen effizienter sind, können sie den Stromverbrauch oft nicht kompensieren, der erforderlich ist, um die Zunahme an mobilem Verkehr zu bewältigen, die wir voraussichtlich mit 5G erleben werden.

Laut Cisco wird der globale mobile Datenverkehr 2021 fast siebenmal so stark sein wie 2016 – ein projizierter mobiler Datenverkehr von 49 Exabytes pro Monat.

Ein derartiger Datenverkehr schafft nicht nur Bedenken hinsichtlich Energieeffizienz und betrieblicher Ausgaben, sondern auch Umweltbedenken. Bis 2020 werden Treibhausgasemissionen, die indirekt von Smartphones verursacht werden, vermutlich das Äquivalent von 125 Megatonnen Kohlendioxid (CO2) erreichen.

Wie machen wir unsere Netzwerkinfrastruktur so effizient?

Architekten von Stromversorgungssystemen und deren Backup-Systemen müssen diese Bedenken umsichtig angehen. Schon eine kleine Veränderung an der Infrastruktur, etwa die Verwendung eines effizienteren Gleichrichters, kann sehr zur Reduzierung der Kohlenstoffbilanz für die kritischen Einrichtungen beitragen, die diese Systeme für die Sicherstellung der Geschäftskontinuität benötigen.

Fast ein Jahrzehnt lang waren Gleichrichter mit einer Effizienz von 96–97 Prozent erhältlich, doch mit seinem 98-prozentig effizienten Gleichrichter, der es Systembesitzern und -betreibern ermöglicht, den Energieverbrauch in jedem Lastzustand zu optimieren, wurde von Vertiv ein neuer Meilenstein erreicht.

Dank technologischer Fortschritte und Komponenten wie Galliumnitrid (GaN), das ultrahohe Effizienz und verbesserte Stromdichten ermöglicht, kann der Stromverlust im Vergleich zu 92-prozentig effizienten Gleichrichtern, die heute noch weit verbreitet sind, um bis zu 75 Prozent reduziert werden. Glücklicherweise erfolgt eine Investitionsrendite (ROI) für einen effizienteren Gleichrichter schnell und kann helfen, die anhaltend steigenden Energiekosten auszugleichen.

In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr über unseren 98-prozentig effizienten Gleichrichter. Besuchen Sie unseren Effizienzrechner, um zu sehen, dass Umweltfreundlichkeit noch nie so erschwinglich war wie heute.

Sprache & Standort