The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Entwicklung der
KI-erste Zukunft

KI verändert das Design, den Betrieb und die Strategie von Rechenzentren. Während Unternehmen KI-Workloads skalieren, erreichen die Energie- und Kühlanforderungen ein beispielloses Niveau und erfordern eine grundlegende Veränderung der Infrastruktur. Data Center Vision – eine Forschungszusammenarbeit zwischen Vertiv und dem Analystenunternehmen IDC – untersucht, wie KI-gesteuertes Computing die physischen und operativen Grenzen von Rechenzentren neu definiert.

Laden Sie das InfoBrief herunter Kontaktieren Sie uns

Wichtige Erkenntnisse:

KI als Kernworkload

Generative KI (GenAI) und andere KI-Modelle sind nicht mehr experimentell, sondern werden zu einem integralen Bestandteil des Unternehmensbetriebs. Um diese Workloads zu skalieren, müssen Infrastrukturinvestitionen überdacht, die Recheneffizienz mit den Energie- und Kühlanforderungen in Einklang gebracht und IT-Strategien mit neuen wirtschaftlichen Modellen abgestimmt werden.

Steigende Leistungsdichte

KI-Cluster treiben die Rack-Leistungsdichte über 1 MW hinaus – und übertreffen damit die herkömmlichen Grenzwerte. Bis 2028 muss die Infrastruktur extreme Workloads mit Flüssigkeitskühlung, präziser Energieverteilung und neuen Ansätzen für das Energiemanagement unterstützen.

Strategien für KI-Skalierung

Rechenzentren entwickeln sich zu modularen, adaptiven Designs, die schnelle Veränderungen bei der Rechennachfrage berücksichtigen können. Unternehmen integrieren Flüssigkeitskühlung, Wärmerückgewinnung und dynamisches Energiemanagement, um die Leistung zu erhalten und gleichzeitig Kosten und Umweltauswirkungen zu kontrollieren.

Warum diese Studie wichtig ist

Das Data Center Vision Paper, unterstützt durch IDC Research und Vertivs Rechenzentrumsexpertise, bietet umsetzbare Erkenntnisse, um die Herausforderungen der KI direkt zu meistern.

Highlights:

80 %

der CIOs werden bis 2026 KI-Strategien leiten.

75%

der CIOs werden wirtschaftliche Modelle implementieren, um sie an IT-Investitionen anzupassen.

28%

der Unternehmen nennen mangelnde GenAI-Expertise als die größte Barriere, was den Bedarf an Expertenpartnerschaften stärkt.

14 %

der Rechenzentrumsbetreiber priorisieren Energieknappheit und stufen sie unter zehn Bedenken ein.

Bereiten Sie sich jetzt auf KI vor. Laden Sie das InfoBrief herunter.

Sprache & Standort