The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Heat rejection cooling efficiency: Location, climate-based thermal management strategy

10 dakika Okundu

As artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) push chip temperatures toward 40-45°C/104-113°F, a recurring theme has emerged: higher chip temperatures automatically enable compressor-less cooling. The reality is far more complex.

Download the white paper

This white paper reexamines conventional thinking by demonstrating that effective thermal management depends on three critical factors working together:

  • Chip operating temperature 
  • Local climate conditions, and 
  • Water availability. 

Through our comprehensive Air Cooling and Chilled Water Heat Rejection Maps, we reveal why a data center in Phoenix, in Dubai or Perth operating at 40°C/104°F still requires compressors as external ambient temperatures exceed the thermal differential needed for passive cooling, while a facility in Scandinavia or in Canada at the same working temperature can leverage compressor-less technology.

Key insights covered in this white paper include:

  • The climate reality: Over 90% of North American data centers are built in regions with design temperatures ≥40°C/104°F, severely limiting compressor-less adoption regardless of chip temperature increases.
  • Operational zones: A framework identifying which cooling technologies work best based on server temperature, ambient conditions, and water use. 
  • The water trade-off: How adiabatic systems and other solutions that rely on evaporative processes, such as cooling towers and hybrid coolers, can extend compressor-less viability, but introducing water consumption, cost, and regulatory challenges. 
  • Air cooling considerations: How optimal temperature differential (ΔT) of 10-12°C/50-54°F between return and supply air make a difference, the three operational zones for indoor water units when air cooling alone becomes less efficient, and how dedicated secondary water loops may be required in the long run. 
  • Location-specific strategies: Detailed climate zone mapping across North America, Europe, and Asia-Pacific showing where different cooling approaches make practical and economic sense. 

The strategic implications are clear: Operators need to re-evaluate their infrastructure and the geographic applicability of compressor-less technologies. Whether designing new facilities or retrofitting existing infrastructure, this paper provides the strategic rationale to match the right cooling technology to the data center’s operational environment.

Learn why the path to efficiency is not one-size-fits-all and discover which solutions align with your specific temperature, climate, and water constraints.

+

AI Yapay zeka Colocation Consultants Veri merkezi inovasyonu Verimlilik ESG/sustainability ESG/Sustainability Aşırı yoğunlaştırma Tesis Optimizasyonu Liquid Cooling Termal zincir evrimi Isı Yönetimi Isı Yönetimi Toplam Sahip Olma Maliyeti Trends

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon