The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Sıvı Soğutma için Soğutma Sıvısı Dağıtım Birimlerini (CDU'lar) Anlama

4 dakika Okundu

Veri Merkezlerindeki Soğutma Sıvısı Dağıtım Birimlerine (CDU'lar) Genel Bakış

BT soğutma zorlukları, yeni sunucu hızlandırmalı bilişim teknolojileri, makine öğrenimi, yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim veri merkezi ortamında daha yüksek ısı yoğunluklarını artırdıkça artmaya devam ediyor. Sıvı soğutma, güç yoğun sıcak noktaları verimli bir şekilde ele almak için teknoloji olarak hızla gelişmektedir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, veri merkezinde raf yoğunluğu arttıkça, hava yükü soğutmada sıvı kadar etkili değildir.

Kabin yoğunluğu veri merkezinde arttıkça soğutma teknolojisi nasıl gelişiyor?

Mevcut Tesis Soğutma Sistemlerini Takviye Etmek için Sıvı Kullanma

Yüksek güçlü CPU'lar ve GPU'ların kasa sıcaklığı içinde muhafaza olarak bilinen teknik özellikler dahilinde çalışması için, soğutma sıvısı dağıtım ünitesi (CDU) geleneksel hava soğutma seçeneklerine göre daha geniş bir soğutma kapasitesi, daha yüksek verimlilik ve daha esnek bir çözüm sunar.

CDU, hızlandırılmış bilgi işlem ve yüksek yoğunluklu veri merkezi ortamları için yüksek ısı yüklerini yönetmek üzere tasarlanmıştır ve kritik soğutma kapasitesi ve ısı giderme işlevleri sağlar. CDU, ısı eşanjörleri, doğrudan çipe ve daldırma soğutma cihazları için kontrollü, kirletici içermeyen soğutma sıvısı sağlar.

Soğutma Sıvısı Dağıtım Ünitesi nedir?

CDU'lar, genel sistem verimliliğini artırmak ve veri merkezindeki yüksek yoğunluklu uygulamalar için toplam sahip olma maliyetini azaltmak üzere tasarlanmış sıvı soğutma sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

CDU, soğutma sıvısını kabin ve sunucu şasisi içinde kapalı döngü bir sistemde sirküle eder ve pompalar ve sunucuları soğutmak için tesis suyunu (tam sıvı soğutma sistemlerinde) ve kabin dışındaki havayı kullanır.

Sıvı Isı Aktarımında Daha Etkilidir

Sıvı, ısı transferinde havadan daha verimli olduğundan, daha yüksek raf yoğunluklarının üretilen ısıyı hava soğutmalı sistemlerin kapasitesinin ötesine çıkardığı yerlerde CDU'lar uygulanabilir. CDU ağı, binanın mevcut tesis soğutma sistemleri veya sıvı döngüsü (FWS) ile BT ekipmanına daha yakın çalışan CDU döngüsü (TCS) arasında ısı alışverişi yapar.

yükseltilmiş zemine sahip Vertiv™ XDU, Soğutma Sıvısı Dağıtım Ünitesi

CDU Birimleri Nasıl Çalışır?

Soğutma sıvısı dağıtım üniteleri, soğuk su kaynağından ayrı olarak, katı muhafaza yönetimi ve sıvı soğutma sisteminin sıcaklığı, basıncı ve akış hızının hassas kontrolüne olanak tanıyan izole bir ikincil döngü oluşturur.

CDU, ikincil döngü besleme sıcaklığını veri merkezinin çiy noktasının üzerinde tutarak yoğuşmayı önler ve %100 hassas soğutma sağlar.

İster sıralı CDU'lar ister entegre raf içi CDU'lar olsun, sıvıdan sıvıya soğutma sıvısı dağıtım üniteleri, ısının bir CDU'dan dışarı transferini kolaylaştıran bir ısı eşanjörü tarafından desteklenen mevcut FWS'ye bağlanmalıdır.

Vertiv™ XDU, yükseltilmiş zemin, önden görünüm, yakın plan

Vertiv™ XDU, Arkadan görünüm


Bir sıvıdan havaya sistem için, CDU, CDU içinde bir ısı değişim bobini tasarımı kullanarak ısıyı ortam beslemesine aktarır.

CDU'lar, su kaynağı kirleticisini ve kalıntılarını temiz tutmak ve sunucu soğuk plaka bütünlüğünü ve performansını korumak için tipik olarak 50 mikronluk filtrelerle donatılmıştır. Çoğu sistem, sistem performansını korumak ve veri merkezi ekipmanlarını korumak için entegre kaçak algılama, akıllı akış izleme cihazları ve alarm özelliklerine sahiptir.

Vertiv™ Liebert® XDU 070 soğutma dağıtım ünitesi, çipleri soğutmak için sıvı-hava ısı değiştiricisi olarak işlev görür.

Sıvıdan sıvıya CDU'lar

Sıvıdan sıvıya CDU'lar en iyi soğutma performansını sağlar. Ancak, tesisin suyuna bağlanmak için boruların ve pompaların kurulması gerekir.

Sıvıdan havaya CDU'lar

Soğutma kapasitesi ve kapasitesi diğer cihazlarla karşılaştırıldığında sınırlı olsa da, bu kategorideki ürünler ısı atımı için su borularının bina sistemine bağlanmasını gerektirmez. Sıvıdan havaya CDU'lar, sıvıdan sıvıya CDU'lara göre daha verimli bir şekilde kurulabilir, daha az yer kaplar ve daha düşük kurulum ve başlangıç maliyetlerine sahiptir. Yüksek çıkışlı BT ekipmanları için yerelleştirilmiş sıvı soğutma sağlarlar, ancak ısıyı dağıtmak için mevcut veri merkezi soğutma sistemlerinden gelen teknolojileri kullanırlar.

Soğutma Sıvısı Dağıtım Ünitesinin Avantajları

Verimli Soğutma

CDU'lar geleneksel klima sistemlerinden daha kompakt ve esnektir. Daha küçük boyutları ve ağırlıkları nedeniyle, soğutma sıvısını tüm oda veya binaya dağıtmaları gerekmediğinden daha az enerji gerektiren soğutulmuş sunucuya daha yakın konumlandırılabilirler.

CDU'lar, sistem çalışma süresini ve güvenilirliğini artırırken güç tüketimini azaltarak geleneksel klimalara veya soğutuculara kıyasla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilir ve bu da uzun vadede daha düşük işletim maliyetlerine yol açar.

Hassas Sıcaklık Kontrolü

CDU'lar ayrıca veri merkezlerini aşırı ısınmadan kaynaklanan potansiyel hasarlardan korumaya da yardımcı olabilir. Özelleştirilmiş kontrolörler sayesinde CDU'lar -20°C (-4 ̊F) ila maksimum +70°C (158 ̊F) arasında hassas sıcaklıkları koruyabilir ve bu da veri merkezi operatörlerinin gereksinimlerini özelleştirmesini kolaylaştırır. Bu, bileşen arızasını ve hatta yangın tehlikelerini önler.

Yedeklilik

Yedekli pompalar ve güç girişleri sürekli çalışma sağlar ve hassas sıcaklık, debi ve basıncın sürekli olarak korunmasını sağlar, böylece çalışma süresi ve artan güvenilirlik sağlanır.

Sonuç

Soğutucu Dağıtım Üniteleri (CDU'lar), yakın kontrollü soğutucu iletimi ve sıvı soğutma sisteminin hassas kontrolünü sağlayan yüksek yoğunluklu uygulamalara sahip veri merkezlerinde çok önemlidir. Bunlar ısı yüklerinin yönetilmesine, güç tüketiminin azaltılmasına ve yedeklilik yoluyla verimliliğin ve güvenilirliğin artırılmasına yardımcı olur. CDU'lar ayrıca karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği de destekler.

Vertiv™ Liebert® XDU Soğutma Sıvısı Dağıtım Ünitesi Ailesi


VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon