The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Validating AI Factory design challenges with physical system-level testing

2 dakika Okundu

AI factory economics at scale depend on validated systems instead of individual components. Learn why infrastructure must be simulated and tested as an interdependent whole before deployment.

Download the app brief

AI factories are rewriting the economics of compute infrastructure at scale. Billions in capital committed against a single operational question: can electrical capacity be converted into productive compute quickly, reliably, and at a cost structure that justifies the investment?

The answer depends on how the complete physical system behaves as a convergent whole under real-world AI workload conditions. Namely, the power trains, thermal chains, controls, software, and the interfaces between them, working in sync.

Five intensifying forces are driving this shift:

  • Density is compressing the margin for error at the rack level.
  • Speed is making time to productive capacity the defining competitive metric.
  • Scale is turning manageable interactions into dominant engineering challenges.
  • Complexity is multiplying the interfaces where design intent diverges from physical reality.
  • Dynamic workload profiles are rendering steady-state assumptions obsolete.

The traditional validation approaches of testing individual components against isolated specifications remain necessary. However, they no longer address the question operators are asking on the ground: does the system work when everything runs simultaneously?

The gaps that matter most exist at the interfaces and seams between systems.

This application brief introduces a closed-loop validation methodology that connects virtual simulation, physical systems-level testing, field deployment, and operational learning into a continuous cycle. Each iteration reduces the variance between what was designed and what is delivered.

Figure 1. The closed loop enables the continuous reduction of variance between design intent and physical and operational reality. Source: Vertiv.

It examines how decades of distributed critical infrastructure validation capability can be consolidated and focused specifically for AI factory systems: validating combined power, thermal, and control behavior at greater scale, speed, and fidelity. And it frames the economic argument around four metrics that connect infrastructure performance to AI factory outcomes.

The brief provides a capacity validation framework; the questions to ask at each phase of the lifecycle, the indicators that distinguish validated confidence from inherited assumption, and the engineering logic behind treating infrastructure as a system rather than a collection of parts.

The infrastructure either performs as a validated system or performs as an assumption. AI factory economics leave increasingly little room for the latter.


AI All Services Yapay zeka Kullanılabilirlik ve Çalışma Süresi Bulut Bilişim Colocation Critical power Veri merkezi inovasyonu Dijital öncelikli tasarım Edge Verimlilik Aşırı yoğunlaştırma Tesis Optimizasyonu Gigawatt ölçekli kampüsler Liquid Cooling Maintenance Testing İzleme Güç mimarisi dönüşümü Services Birleştirilmiş Altyapı
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon