The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Vertiv™ SmartMod™ Solution Enables Government Department to Scale Up New Edge Site Within Two Months

4/11/21

Background:

Brexit has resulted in an increase in red tape for many government departments, especially when it comes to border controls, leading to a demand for additional compute power to enable the processing of sensitive data at new office locations. That’s why one of the UK’s largest public sector organisations came to Vertiv in early 2021 with a requirement to rapidly scale up data processing capacity at its Kent border site, calling for a new edge computing facility.

Results:

  • Secure data centre infrastructure that was operational in just two months
  • Energy efficient, sustainable operations at the network edge
  • High reliability for peace of mind
  • Simplified service and support and rapid issue resolution when needed
  • A plug and play, modular data centre that offers flexibility should the customer have a change in computing requirements in the future

 

Case Summary
Location:

Kent, United Kingdom

Critical Need:

The customer needed available compute capacity within an exceptionally short time frame to meet new, Brexit-related obligations. However, due to lack of space, the customer’s facility required a prefabricated, plug-and-play data centre.

Vertiv Solution:
    Vertiv™ SmartMod™ prefabricated modular data centre including:
  • Vertiv™ VR Racks
  • Vertiv™ Liebert® CRV in-row coolers
  • Vertiv™ Liebert® APM modular UPS system
  • Fire suppression system
  • Service and maintenance
DOWNLOAD THE CASE STUDY
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma