The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

DKRZ - The German Climate Computing Centre

8/8/17

The German Climate Computing Centre (DKRZ), located in the centre of Hamburg, is renowned by climatologists from around the world.

Here, a team of nearly 80 employees combines technical expertise and special high performance computers to perform complex climate simulations for research purposes. As these simulations require significant computing and data storage capacities, DKRZ has been continuously improving its computing power in order to stay abreast in an evolving and competitive industry. With the installation of a new high performance computing system, Mistral, in summer 2015, DKRZ has seen performance increase twentyfold, at a lower power consumption. The investment into increased computing power and storage capacity has helped to make DKRZ one of the world’s elite computing centres for climate research.

Case Summary
Location:

Hamburg, Germany

Critical Need:

DKRZ was faced with the challenge of upgrading its computing power in an efficient way to ensure reliable and failure-free operations for its new mainframe computer, Mistral. The computer’s energy consumption constantly changes, and can deviate up to 50 percent within fractions of a second. As a result, it was necessary to equip the existing computing centre with a completely new infrastructure, including an uninterruptible power supply (UPS) capable of bridging temporary current fluctuations with ease.

Vertiv Solution:

The Liebert Trinergy Cube configuration at DKRZ is particularly unique. By interconnecting a total of six 400 kVA modules, a single UPS system provides 2400 kVA of power. However, this is only one example of numerous technical advantages which the Liebert Trinergy Cube provides

Download the Case Study

Conteúdo Relacionado

University of Southampton Image

Estudos de caso

University of Southampton
T-Systems Image

Estudos de caso

T-Systems
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma