The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Heat rejection cooling efficiency: Location, climate-based thermal management strategy

11 min. Lettura

As artificial intelligence (AI) and high-performance computing (HPC) push chip temperatures toward 40-45°C/104-113°F, a recurring theme has emerged: higher chip temperatures automatically enable compressor-less cooling. The reality is far more complex.

Download the white paper

This white paper reexamines conventional thinking by demonstrating that effective thermal management depends on three critical factors working together:

  • Chip operating temperature 
  • Local climate conditions, and 
  • Water availability. 

Through our comprehensive Air Cooling and Chilled Water Heat Rejection Maps, we reveal why a data center in Phoenix, in Dubai or Perth operating at 40°C/104°F still requires compressors as external ambient temperatures exceed the thermal differential needed for passive cooling, while a facility in Scandinavia or in Canada at the same working temperature can leverage compressor-less technology.

Key insights covered in this white paper include:

  • The climate reality: Over 90% of North American data centers are built in regions with design temperatures ≥40°C/104°F, severely limiting compressor-less adoption regardless of chip temperature increases.
  • Operational zones: A framework identifying which cooling technologies work best based on server temperature, ambient conditions, and water use. 
  • The water trade-off: How adiabatic systems and other solutions that rely on evaporative processes, such as cooling towers and hybrid coolers, can extend compressor-less viability, but introducing water consumption, cost, and regulatory challenges. 
  • Air cooling considerations: How optimal temperature differential (ΔT) of 10-12°C/50-54°F between return and supply air make a difference, the three operational zones for indoor water units when air cooling alone becomes less efficient, and how dedicated secondary water loops may be required in the long run. 
  • Location-specific strategies: Detailed climate zone mapping across North America, Europe, and Asia-Pacific showing where different cooling approaches make practical and economic sense. 

The strategic implications are clear: Operators need to re-evaluate their infrastructure and the geographic applicability of compressor-less technologies. Whether designing new facilities or retrofitting existing infrastructure, this paper provides the strategic rationale to match the right cooling technology to the data center’s operational environment.

Learn why the path to efficiency is not one-size-fits-all and discover which solutions align with your specific temperature, climate, and water constraints.

+

AI Intelligenza artificiale Colocation Consultants Innovazione nei data center Efficienza ESG/sustainability ESG/Sustainability Densificazione estrema Ottimizzazione della struttura Liquid Cooling Evoluzione della catena termica Thermal Management Thermal Management TCO - Costo totale di proprietà Trends

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione