The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Pourquoi le refroidissement liquide peut bientôt être la chose la plus chaude dans la gestion thermique

4 min. Lire

Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une croissance numérique accélérée dans tous les secteurs, et nous avons constaté des changements marqués dans toutes les facettes de nos vies. Les services et les pratiques qui étaient autrefois rares, comme les rendez-vous de télésanté et l’apprentissage à distance, sont maintenant devenus courants. En même temps, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) est en hausse.

Tous ces changements ajoutent à la complexité des réseaux, ce qui entraîne une demande pour plus d’informatique et de prise de décision en temps réel. Les progrès comme la réalité augmentée et la 5G ne font qu’aggraver la demande numérique.

Alors, qu’est-ce que cette croissance numérique a à voir avec les centres de données? L’augmentation de l’informatique entraîne des densités élevées plus élevées, ce qui nécessitera inévitablement des changements d’infrastructure pour refroidir les systèmes critiques.

Lorsque la densité des bâtis augmente et que les systèmes de refroidissement à l’air ne le coupent pas, le refroidissement liquide peut être la meilleure option. Le refroidissement liquide – utilisant des propriétés de transfert thermique plus élevées de l’eau ou d’autres fluides pour soutenir un refroidissement efficace et rentable des bâtis à haute densité – a progressé au cours des dernières années, avec plusieurs produits déjà sur le marché pour aider à répondre à la demande.

Si votre organisation envisage de passer à un système de refroidissement liquide pour vous aider à soutenir votre infrastructure informatique haute performance, voici les six avantages que vous devriez considérer :

• Efficacité : Tout dépend de la science. Dans le livre blanc Vertiv sur le refroidissement liquide, « Les propriétés de transfert thermique plus élevées du liquide par rapport à l’air, combinées à l’élimination des ventilateurs nécessaires pour faire circuler l’air dans le centre de données et les serveurs, peuvent créer d’importantes économies d’énergie dans les centres de données refroidis par liquide. Les pompes requises pour le refroidissement liquide consomment moins de puissance que les ventilateurs nécessaires pour accomplir le même refroidissement. »

• Fiabilité : Pour certains bâtis à densité extrêmement élevée, le refroidissement par air n’est tout simplement pas une option. Lorsque le refroidissement à l’air ne peut pas maintenir la fiabilité dans ces scénarios, le refroidissement liquide peut le faire. Les différents types de refroidissement liquide, y compris le refroidissement par immersion, peuvent éliminer efficacement et de manière fiable la chaleur, selon les besoins de votre centre de données.

• Rendement amélioré : À mesure que les températures du boîtier du processeur approchent de la température de fonctionnement sécuritaire maximale, comme cela est susceptible de se produire avec le refroidissement à l’air, la performance du processeur est ralentie pour éviter l’emballement thermique. Le refroidissement liquide permet également aux systèmes de fonctionner en continu sans surchauffer.

• Réduire la consommation d’énergie : Selon le livre blanc Vertiv sur le refroidissement liquide, le refroidissement liquide crée des occasions de réduire la consommation d’énergie des centres de données, tout en réduisant l’efficacité énergétique (PUE) à près de 1,0. Il fournit également une approche plus efficace pour la repositionnement de la chaleur capturée afin de réduire la demande sur les systèmes de chauffage des bâtiments. Le transfert de chaleur liquide à liquide est plus efficace que possible avec les systèmes à base d’air, avec des températures de retour d’eau de plus de 140 degrés Fahrenheit (60 degrés Celsius).

• Maximiser l’espace existant : Lorsque l’espace est limité et que la construction neuve serait coûteuse, la densité activée par le refroidissement liquide peut vous permettre de mieux utiliser l’espace de votre centre de données existant. Le refroidissement liquide peut également être idéal au bord, où l’espace physique est plus limité.

• Coût total de possession (CTP) inférieur : Bien qu’un certain nombre de facteurs puissent avoir une incidence sur le CTP, une analyse ASHRAE des centres de données refroidis à l’air par rapport à un modèle hybride (centres de données refroidis à l’air et par liquide) a révélé que « le refroidissement liquide crée la possibilité d’améliorer le CTP grâce à une densité plus élevée, une utilisation accrue du refroidissement libre, une performance améliorée et une performance améliorée par watt. »

Si vous êtes confronté au défi d’augmenter la densité des bâtis, il est peut-être temps d’envisager d’utiliser le refroidissement liquide pour vous aider à atteindre vos objectifs d’énergie et d’efficacité. Pour en savoir plus, lisez notre livre blanc, Comprendre les options de refroidissement liquide des centres de données et les exigences en matière d’infrastructure.

Utilisez-vous déjà un système de refroidissement à l’eau ou un système de refroidissement liquide pour les centres de données? Si ce n’est pas le cas, quels avantages votre organisation pourrait-elle en tirer?

Restez à l’affût le 6 mai pour notre webdiffusion DCD sur le refroidissement liquide.


Intelligence artificielle Innovation en matière de centres de données Conception axée sur le numérique Autonomie énergétique ESG/sustainability Densification extrême Campus à l’échelle du gigawatt Transformation de l’architecture électrique Évolution de la chaîne thermique Gestion thermique

Centre d’IA VertivMC

Une infrastructure conçue pour conserver plusieurs générations d’avance sur les besoins en puissance de calcul, dès aujourd’hui.

En savoir plus

Langue et localisation