Que faut-il pour construire une infrastructure d’IA aussi sécuritaire que puissante? La réponse va au-delà de la conformité.
Les systèmes les plus avancés au monde sont aussi fiables que leur composant le plus sûr. Avec des bâtis de centre de données IA dépassant 100 kilowatts (kW) et une capacité TI installée atteignant 253,5 mégawatts (MW) d’ici 2028, l’infrastructure critique offre maintenant une plus grande intensité électrique et thermique dans les empreintes limitées. Par conséquent, la sécurité au travail traite des conditions qui n’existaient pas il y a seulement cinq ans. L’IA et la sécurité ne sont pas des priorités concurrentes, elles sont interdépendantes. Pour réaliser le plein potentiel de l’IA, l’industrie doit avoir des plans de sécurité qui ne réagissent pas seulement, mais qui prévoient également.
Vertiv répond à l’évolution des demandes de l’industrie en se basant sur deux principes : concevoir des mesures de protection qui s’adaptent à la densité technologique et traiter la sécurité comme un processus continu plutôt qu’une norme fixe. Pour Vertiv, l’avancement de la sécurité consiste à créer des environnements où la sécurité permet le progrès.
Le système d’exploitation Vertiv : Sécurité conçue pour la révolution de l’IA
Vertiv intègre la sécurité au cœur de ses activités grâce au système d’exploitation Vertiv (VOS), un cadre qui relie les mesures de sécurité aux examens de la haute direction. Les réunions quotidiennes de niveau à chaque site évaluent le rendement en matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS) à l’aide d’indicateurs avancés et tardifs, les résultats étant transmis mensuellement au PDG et au conseil d’administration. Cette approche structurée est renforcée par un état d’esprit à l’échelle de l’entreprise qui rehausse la sécurité au-delà de la conformité. Comme l’explique Bob Marshall, vice-président de l’ESS chez Vertiv :
« La sécurité n’est pas seulement une politique, c’est une valeur et un état d’esprit fondamentaux pour chacun d’entre nous. Habiliter tout le monde à partager et à mettre en œuvre cette vision axée sur la sécurité renforce notre culture et notre entreprise. »
Cette philosophie est intégrée au système mondial de gestion de la santé et de la sécurité au travail de Vertiv, conformément à la norme ISO 45001 :2018. Les équipes font le suivi des lacunes identifiées pendant les audits jusqu’à la fermeture, fournissant une base de référence cohérente de performance en matière de sécurité dans tous les sites.
Habiliter l’action par la culture et les programmes
Vertiv renforce un état d’esprit axé sur la sécurité grâce à des programmes à l’échelle de l’entreprise conçus pour habiliter les employés à tous les niveaux. « Nous dirigeons avec sécurité » permet aux personnes d’arrêter le travail lorsqu’elles identifient un danger, tandis que le programme « Bonne prise » encourage le signalement des accidents évités de justesse comme rétroaction pour l’amélioration systémique. Ensemble, ces initiatives favorisent une culture de responsabilité mutuelle; les employés sont tenus d’agir et les dirigeants doivent réagir. Cette responsabilité partagée s’applique aux salles de conférence des cadres ou aux usines, où les risques opérationnels exigent une attention constante.
Élever la barre en matière de qualité et de sécurité
Les installations de fabrication de Vertiv, certifiées ISO 9001 :2015, mettent en œuvre des contrôles chimiques en couches. Chaque expédition de produits chimiques déclenche une évaluation immédiate des dangers, avec des systèmes d’entreposage ou de manutention conçus pour répondre aux normes d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH), de restriction des substances dangereuses (RoHS) et de la Toxic Substances Control Act (TSCA), vérifiées par des examens annuels de l’utilisation et des visites des installations. Ce processus comprend une documentation approfondie des stocks de produits chimiques, un engagement proactif avec les fournisseurs et une évaluation des dangers avant toute tâche. L’équipement d’entreposage et de livraison est personnalisé pour répondre aux exigences de compatibilité des matériaux, et l’équipement de protection est adapté au risque opérationnel.
Gérer les risques liés à l’engagement des fournisseurs
Les systèmes de sécurité vont au-delà de la conformité. Les équipes d’approvisionnement préqualifient les fournisseurs pour la sécurité, tandis que les examens interfonctionnels évaluent les nouveaux produits chimiques ou les changements de processus. Le résultat est une approche en boucle fermée où l’exactitude des stocks et les protocoles d’EPI s’adaptent aux quarts opérationnels.
Formation sur l’évolution des risques
L’initiative Vertiv Global Learning prépare les employés à répondre en toute confiance aux défis modernes des centres de données. Les nouveaux employés terminent le programme d’intégration « Mes 90 premiers jours @Vertiv », et tous les employés participent à une formation récurrente sur la santé et la sécurité, le Code de conduite de Vertiv et d’autres sujets pertinents au rôle.
En 2024, l’entreprise a fourni environ 606 000 heures de formation aux employés et aux partenaires, mettant l’accent sur la profondeur technique et la sécurité opérationnelle. Vertiv renforce l’apprentissage grâce à la structure VOS, à la plateforme numérique d’OpenSesame et à l’aide aux frais de scolarité pour les certifications, permettant un perfectionnement professionnel continu aligné sur les risques en évolution.
606 000
heures
de formation aux employés et aux partenaires.
5
Académies de formation mondiales
fournir une formation pertinente aux techniciens de Vertiv.
26
centres régionaux
de la période de remboursement calculée.
Source : Rapport d’entreprise responsable Vertiv 2024
Développer une expertise sur le terrain grâce à une formation technique
Les techniciens de service reçoivent une formation ciblée pour développer des compétences techniques et confirmer leur capacité à effectuer des tâches sur le terrain en toute sécurité. Tous les nouveaux techniciens suivent un programme d’intégration intensif. Au fur et à mesure qu’ils progressent, ils suivent une formation pour travailler sur des produits et des systèmes plus complexes.
Vertiv exploite cinq académies de formation mondiales et 26 centres de formation régionaux pour fournir des instructions cohérentes et à jour. La formation reflète les conditions réelles et combine des protocoles d’EPI avec des procédures pour les systèmes matériels et logiciels intégrés. Cette approche pratique soutient la précision et la sécurité sur le terrain, en particulier dans les environnements à haute densité où les deux sont essentiels.
Intégrer la sécurité dans chaque couche
La sécurité joue un rôle fondamental dans la révolution de l’IA. Lorsqu’il est intégré aux opérations quotidiennes, à la formation technique et à l’engagement des fournisseurs, il suit le rythme de la complexité croissante dans les environnements de centre de données d’IA. Chez Vertiv, la sécurité est intégrée au système d’exploitation, intégrée à la façon dont le travail est effectué, et non superposée après coup.
L’entreprise permet aux équipes d’aborder les risques de manière précoce et cohérente grâce à une responsabilité partagée, à un apprentissage structuré et à des contrôles intégrés. Cette approche soutient à la fois le rendement opérationnel et la protection de la main-d’œuvre dans un secteur en évolution rapide. En fin de compte, les systèmes les plus avancés au monde ne sont que aussi forts que les gens derrière eux.
Découvrez comment la sécurité s’adapte chez Vertiv
Explorez One Vertiv, One World : Rapport d’entreprise responsable 2024 pour découvrir comment l’entreprise intègre la sécurité dans les pratiques d’exploitation, de formation et de chaîne d’approvisionnement.