Los Servicios Vertiv™ LIFE™ monitorean los sistemas de energía ininterrumpida de Vertiv™, para minimizar las interrupciones del sistema y reducir la intervención del cliente
Bogotá, Colombia [24 de febrero de 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, anunció hoy los Vertiv™ LIFE™ Services, su nuevo servicio de monitoreo y reporte en tiempo real para los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de Vertiv™. Este avanzado sistema de monitoreo proporciona a los clientes visibilidad y control sobre sus sistemas UPS, 24 horas al día, siete días a la semana. Los Servicios LIFE de Vertiv ya están disponibles para los clientes de Vertiv en América Latina con contratos de mantenimiento Básico, Esencial, Preferente o Premium.
En lugar de depender de un técnico para reportar cualquier alerta o irregularidad en el UPS, los Servicios LIFE de Vertiv entregan alertas automatizadas a los profesionales de soporte técnico de Vertiv, minimizando el tiempo de respuesta y aumentando la confiabilidad de las instalaciones del cliente. Al recibir la alerta, los profesionales de soporte interpretan los datos, diagnostican el problema y, si es necesario, envían el servicio local y las piezas para reparar el UPS y restablecer su funcionamiento.
Los sistemas UPS utilizan el protocolo de Internet (IP) y HTTPS para transferir los datos de forma segura y eficiente a la red de soporte global de Vertiv, sin necesidad de realizar cambios a la infraestructura de TI existente ni intervenciones manuales. La solución Vertiv LIFE Services también les ofrece a los clientes la aplicación móvil Vertiv Advisor, un servicio basado en la nube, que permite a los usuarios supervisar el estado de conexión de los equipos UPS en tiempo real, con indicación de que Vertiv Services está trabajando en su nombre.
"Con los Servicios Vertiv LIFE, los clientes pueden estar seguros de las mejoras tanto en el tiempo de actividad como en la eficiencia operativa, lo que se traduce en una protección y soporte del sistema sin precedentes. Este nuevo lanzamiento apunta a Vertiv en la dirección de las industrias 4.0", comentó Mariela Misiano, gerente de oferta de servicios de Vertiv LATAM.
Características de la aplicación móvil Vertiv™ Advisor:
- Monitoreo de la respuesta de Vertiv Service, mantenimiento preventivo y reparación
- Recibir avisos y notificaciones basadas en el servicio
- Proporcionar información basada en datos sobre el funcionamiento de la unidad y los servicios
- Acceso instantáneo al índice de estado actual del sitio y la unidad
- Filtrar el ruido y simplificar la gestión
- Reducir la complejidad operativa de la infraestructura de misión crítica
- Monitorización y servicios remotos 24X7X365
Para más información, visite Vertiv.com o las redes sociales de Vertiv: Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales de hoy en día con una cartera de soluciones y servicios de energía, refrigeración e infraestructura de TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea a aproximadamente 21.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, así como las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, la Sección 27 de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores. Estas declaraciones son sólo una predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los de la declaración prospectiva aquí expuesta. Se remite a los lectores a los archivos de Vertiv con la Comisión de Valores y Bolsa, incluyendo su más reciente Informe Anual en el Formulario 10-K/A y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q para una discusión de estos y otros factores de riesgo importantes relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no tiene ninguna obligación, y rechaza expresamente cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra cosa.
CONTACTO
Gabriela Pabon
T +57 3043450714
E gpabon@grupoalbion.net