The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv gibt die Absicht zur Übernahme des führenden Flüssigkeitsmanagement-Dienstleisters PurgeRite zur Erweiterung seines Portfolios an Flüssigkeitskühlungsdienstleistungen bekannt

November 04, 2025

Die geplante Übernahme im Wert von rund 1,0 Milliarden US-Dollar soll die Führungsposition von Vertiv im Bereich der Dienstleistungen für Kühlungsinfrastrukturen der nächsten Generation in Umgebungen mit hoher Dichte und KI-gesteuerte Umgebungen stärken

München, 04. November 2025 – Vertiv Holdings Co (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat einer Vereinbarung zur Übernahme von Purge Rite Intermediate, LLC, („PurgeRite“), einem führenden Anbieter von mechanischen Spül-, Reinigungs- und Filterdienstleistungen für Rechenzentren und andere unternehmenskritische Einrichtungen, zugestimmt. Die Vereinbarung sieht vor, PurgeRite von Milton Street Capital LLC für einen Barpreis von rund 1,0 Milliarden US-Dollar bei Abschluss der Transaktion zu erwerben, zuzüglich einer potenziellen zusätzlichen Zahlung von bis zu 250 Millionen US-Dollar in bar, abhängig vom Erreichen bestimmter Leistungskennzahlen im Jahr 2026.

Der Kaufpreis von rund 1,0 Milliarden US-Dollar entspricht etwa dem 10,0-fachen des für 2026 erwarteten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), einschließlich der erwarteten Kostensynergien. Der erwartete EBITDA-Multiplikator dürfte unter 10,0 liegen, wenn die Earn-Out-Zahlung erfolgt. Die Übernahme dürfte sich positiv auf die Margen des Dienstleistungsgeschäfts von Vertiv auswirken, das über den durchschnittlichen Margen des Unternehmens liegt. PurgeRite soll die Kompetenzen von Vertiv im Bereich Wärmemanagement verbessern und seine Position als weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für Kühlungsinfrastrukturen der nächsten Generation, wie Flüssigkeitskühlsystemen, einschließlich solcher für KI-Rechenzentren, stärken.

Da Hochleistungsrechner (HPC) und die KI-Fabriken der Zukunft höhere Wärmedichten erfordern, die eine Flüssigkeitskühlungstechnologie notwendig machen, ist es entscheidend, die Flüssigkeitskreisläufe sauber zu halten und zu warten, um die Kühlleistung zu maximieren. Dies beginnt mit einem optimalen Durchfluss bei der Inbetriebnahme durch die Einrichtung eines ultrareinen, luftfreien, chemisch stabilen Kühlmittels und die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts, um die Leistung während des gesamten Lebenszyklus des Systems zu erhalten. Ein effektives Flüssigkeitsmanagement – einschließlich der Spülung des Flüssigkeitskreislaufs mit hoher Geschwindigkeit zur Entfernung von Verunreinigungen, der Entlüftung zur Entfernung von Luft und Gas sowie der Befüllung mit sauberer Flüssigkeit – ist ein wesentlicher Service, der den Betrieb von Rechenzentren mit hoher Dichte ermöglicht, indem er die Voraussetzungen für eine höhere thermische Effizienz, Betriebsstabilität und Verfügbarkeit des Rechenzentrums schafft. 

PurgeRite bringt technisches Know-how, proprietäre Technologien und die Fähigkeit zur Skalierung mit, um den Anforderungen anspruchsvoller Rechenzentrumspläne gerecht zu werden und komplexe Flüssigkeitskühlungsanwendungen über die gesamte thermische Kette hinweg zu ermöglichen, von Kältemaschinen bis hin zu Kühlmittelverteilereinheiten (CDUs). Dank seiner starken Beziehungen zu Hyperscalern und Tier-1-Colocation-Anbietern hat sich PurgeRite als Branchenführer im Bereich mechanisches Spülen, Entlüften und Filtern für unternehmenskritische Rechenzentrumsanwendungen etabliert.

„Diese Übernahme stellt eine strategische Erweiterung der Fähigkeiten von Vertiv im Bereich Flüssigkeitsmanagement dar, vom Design bis zur Wartung“, sagte Gio Albertazzi, CEO von Vertiv. „Die spezialisierten Dienstleistungen und die technische Exzellenz von PurgeRite werden unser bestehendes Portfolio ergänzen und unsere Fähigkeit stärken, hochdichte Computing- und KI-Anwendungen zu unterstützen, bei denen ein effizientes Wärmemanagement für Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend ist. Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer Priorität, Kapital für strategische Akquisitionen einzusetzen, die unsere Führungsposition im gesamten Ökosystem der kritischen digitalen Infrastruktur stärken und ausbauen.“

Nach Abschluss der Transaktion werden die Dienstleistungen von PurgeRite mit den bestehenden Flüssigkeitskühlungsdienstleistungen von Vertiv zusammengeführt, um End-to-End-Wärmemanagementlösungen von der Anlage über den Raum bis hin zum Rack anzubieten. Die Übernahme von PurgeRite wird voraussichtlich erhebliche Vorteile für die Kunden mit sich bringen, darunter:

  • Verbesserte Systemleistung durch optimierte Wärmeübertragung und Geräteeffizienz
  • Geringeres Ausfallrisiko durch operative Exzellenz mit detaillierter Planung, schneller Ausführung und branchenführenden Prozessen
  • Erweiterte Serviceleistungen zur Unterstützung globaler Aktivitäten mit gleichbleibender Qualität

PurgeRite hat derzeit seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und plant den Ausbau seines Servicecenter-Netzwerks in ganz Nordamerika.

Stifel fungiert als alleiniger Finanzberater von Vertiv, Buchanan, Ingersoll & Rooney PC als Rechtsberater. Harris Williams fungiert als Finanzberater von PurgeRite, DLA Piper LLP (US) als Rechtsberater.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der behördlichen Genehmigungen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zum Lösungsportfolio von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort