Die Übernahme erweitert das technische Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte, um die Leistung, Zuverlässigkeit und die Lebensdauer auf Systemebene zu verbessern
München [30. April 2026] — Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Übernahme von Strategic Thermal Labs LLC (STL), einem Spezialisten für fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologien, bekannt. Die Übernahme erweitert die thermische Ketten-Strategie von Vertiv durch die Stärkung der technischen Kompetenzen an der Schnittstelle zwischen serverseitiger Flüssigkeitskühlung und der unterstützenden Infrastruktur – ein zunehmend entscheidender Faktor in hochdichten, flüssigkeitsgekühlten Umgebungen, die KI- und Hochleistungs-Computing-Workloads unterstützen.
Da die Rechenanforderungen weiter steigen, beeinflusst die Wechselwirkung zwischen serverseitiger Flüssigkeitskühlung und der unterstützenden Infrastruktur zunehmend die Gesamtleistung des Systems, einschließlich Durchfluss, Gleichgewicht, Regelverhalten, Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit während des Lebenszyklus. Strategic Thermal Labs bringt bewährtes Know-how in den Bereichen Cold-Plate-Design, serverseitige Flüssigkeitskühlung und thermische Validierung bei hoher Dichte mit. Dies stärkt die Fähigkeit von Vertiv, reale Rechenbedingungen bei hoher Dichte zu simulieren und nachzubilden, das Zusammenspiel zwischen thermischer Kette und Stromversorgungsinfrastruktur zu optimieren und Kunden bei Design, Integration, Inbetriebnahme und dem Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen.
„Da KI und Hochleistungsrechner die Leistungsdichte auf ein noch nie dagewesenes Niveau treiben, wird das Verständnis und die Lösung von Wärmeherausforderungen auf Chip-Ebene entscheidend für Systemdesign, Leistung und Zuverlässigkeit“, sagte Scott Armul, Chief Product and Technology Officer bei Vertiv. „STL bringt fundiertes Fachwissen und bewährte Fähigkeiten bei der Bewältigung einiger der anspruchsvollsten Probleme der Branche in Bezug auf Chip-Dichte und Wärmeübertragung mit, stärkt Vertivs Fähigkeit, Lösungen auf Systemebene zu emulieren und zu validieren, und ermöglicht es Kunden, die Leistung und die Lebensdauer in flüssigkeitsgekühlten Umgebungen zu verbessern.“
Vertiv betonte, dass die Übernahme nichts an seinem Bekenntnis zu einem offenen Ökosystem-Ansatz ändert. Das Unternehmen wird weiterhin interoperable, server- und siliziumunabhängige Infrastrukturlösungen unterstützen, mit dem Ziel, die Leistung auf Systemebene und die Kundenergebnisse in vielfältigen Rechenumgebungen zu verbessern.
Die Übernahme von Strategic Thermal Labs unterstützt die übergeordnete Strategie von Vertiv, Kunden dabei zu helfen, die zunehmende Komplexität der Infrastruktur durch integrierte Kompetenzen in den Bereichen Stromversorgung, Thermomanagement, Steuerung und Lebenszyklus-Services zu bewältigen.
Weitere Informationen zum umfassenden Portfolio von Vertiv an Lösungen für das Management der Stromversorgung und der thermischen Kette, Infrastrukturlösungen und Lebenszyklus-Services finden Sie unter Vertiv.com.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Kontakt
Sascha Hommer
PR Director IT
riba:businesstalk
T +49 (0)261-963 757-24
E shommer@riba.eu