The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Menschlichem Versagen vorbeugen und die Verfügbarkeit verbessern

Menschliches Versagen ist tatsächlich noch immer der Hauptgrund für Ausfallzeiten in Rechenzentren und hat die Spitzenposition in dieser Skala auch in den letzten 3 Jahren nicht verlassen.

Ausfallzeiten kommen Unternehmen teuer zu stehen
Einige behaupten sogar, dass jede Ausfallzeit letztlich auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Das mag stimmen, zumindest wenn Sie als Argument anführen, dass fehlerhafte Server (die vielleicht 4 % aller Ausfallzeiten verursachen) ja schließlich von Menschen entwickelt und gebaut wurden.

Wenn Sie menschliches Versagen jedoch vielmehr als unnötige Fehler betrachten – versehentliches Ändern der Einstellungen für die Kühlung, Herausziehen des falschen Kabels oder Überlasten eines Trennschalters durch Anschließen zu vieler Geräte – wird sich Ihnen ein vollkommen anderes und realistischeres Bild darstellen.

Entfernen Sie den Faktor Mensch aus der Gleichung und Sie werden umgehend eine Verbesserung feststellen. Das mag vielleicht nicht immer zu 100% umsetzbar sein, mit den richtigen Tools können Ausfallzeiten jedoch signifikant reduziert werden.

Intelligente Stromverteilungseinheiten (PDUs) spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die folgenden zwei Vorteile sind für den Nutzer entscheidend:

  • Neustart aus der Ferne

Server und Speichersysteme hängen sich auf, weisen Fehlfunktionen auf, stürzen ab und hinken in der Ausführung ihrer Aufgaben generell hinterher. Durch die Verwendung einer intelligenten PDU können diese Systeme einfach per Fernzugriff aus- und wieder eingeschaltet werden, wodurch das Problem oftmals bereits behoben ist. Wenn Sie dann auch noch im betreffenden Rack einen Remote-Management-Switch installiert haben, können Sie bei Bedarf sogar noch tiefgreifendere Maßnahmen durchführen.

  • Stromkapazität

Ein hoher Prozentsatz von Ausfällen in IT-Umgebungen wird durch Überlastung der Stromversorgung verursacht. Mithilfe einer intelligenten Messung des Stromverbrauchs an der Steckdose können Sie Schwellenwerte festlegen, bei deren Erreichen ein Alarm ausgelöst wird. So werden der Ausfall von Racks, ganzen Serverreihen oder schlimmere Auswirkungen durch einen sprunghaften Anstieg des Stromverbrauchs verhindert. 

Partner-Login

Sprache & Standort