Flexible, skalierbare Infrastrukturdesigns sind entscheidend für KI-Innovationen, solange Bereitstellungen und Nutzung nicht auf Kosten von Zuverlässigkeit und Effizienz gehen.
Beschleunigte Rechenplattformen und Cloud-Services treiben Energiesysteme mit einer zunehmend komplexen Herausforderung voran. Diese Anlagen müssen unerschütterliche Zuverlässigkeit bieten, den steigenden Energiebedarf unterstützen und die Umweltbelastung reduzieren. Gleichzeitig führen diese Anforderungen zu einer starken Belastung der Versorgungsnetze und verändern die Art und Weise, wie Rechenzentrumsbetreiber – Hyperscaler und Unternehmen gleichermaßen – das Energiemanagement angehen und Innovation und Umweltverantwortung zu wichtigen Prioritäten für die Zukunft machen.
KI-Workloads und Energiekomplexität
KI erwies sich schnell als treibende Kraft hinter vielen Branchen. Aber für all sein Versprechen bringt KI einen erheblichen Energiebedarf mit sich. Das Training von KI-Modellen verbraucht enorme Rechenleistung, was oft zu kurzen Anstiegen des intensiven Energiebedarfs führt, die Stromversorgungssysteme an ihre Grenzen bringen. Im Gegensatz zu herkömmlichen IT-Workloads mit konsistentem Strombedarf führt KI zu unvorhersehbaren Spitzen mit hoher Dichte, die erfordern, dass Systeme schnell angepasst werden können. Auf der anderen Seite können Anlagen, die für diese schnellen Lastschwankungen schlecht ausgestattet sind, zu einer schnellen Verschlechterung der Ausrüstung und möglichen Ausfallzeiten führen.

Abbildung 1. Die Leistungsanforderungen von KI-Lasten zeichnen sich durch eine starke, kurzfristige Nachfragesteigerung aus.
Für Betreiber von Rechenzentren ist dies eine technische Herausforderung, ebenso wie eine strategische geschäftliche Notwendigkeit. Die Aufrechterhaltung der Betriebszeit bei gleichzeitiger Skalierung von KI-Workloads kann den Unterschied zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Rückstand ausmachen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen sich Stromversorgungssysteme weiterentwickeln, um die Variabilität und Intensität von KI-gesteuerten Rechenplattformen zu bewältigen.
Die Belastung der Stromnetze
Da der Energiebedarf von Rechenzentren steigt, insbesondere in Regionen, in denen Hyperscale-Anlagen geografisch gebündelt sind, sind sie zu großen Akteuren im Energieökosystem geworden. Erstens haben Versorgungsunternehmen Schwierigkeiten, mitzuhalten. Die Erweiterung der Kapazität von Rechenzentren verzögert sich oft, da lokale Netze einfach nicht über die Infrastruktur verfügen, um die benötigte Energie zu liefern. Zweitens erfordert diese Expansion, dass sich die Betreiber nicht nur auf die interne Energieeffizienz konzentrieren, sondern auch eine aktive Rolle bei der regionalen Energiestabilität spielen.
Wie kann die Branche dies angehen? Netzinteraktive Lösungen wie USV-Systeme (Uninterruptible Power Supply) sind Teil der Antwort. Die Integration von Batterieenergiespeichersystemen (BESS) neben oder in USV-Komponenten ermöglicht es Rechenzentren, Energie außerhalb der Spitzenzeiten zu speichern und während der Spitzennachfrage freizugeben. Diese Funktionalität mindert die Netzbelastung und schafft gleichzeitig Möglichkeiten, gespeicherte Energie und fortschrittliche Energiemanagementsteuerungen zu nutzen, wenn dies erforderlich ist, um das Netz bei der Aufrechterhaltung der Stabilität zu unterstützen, indem Energieversorgung und -bedarf dynamisch ausgeglichen werden.
In Richtung Effizienz und Umweltverantwortung
Der Energieverbrauch von Rechenzentren hat die Umweltauswirkungen stark in den Fokus gerückt und betont, dass die Praktiken der Einrichtungen umweltverträglich sein müssen und keine Option. Die Betreiber werden zunehmend auf ihre Scopes 1 und 2 Emissionen überprüft, was es entscheidend macht, Praktiken anzuwenden, die den CO2-Fußabdruck und Energieverluste minimieren.

Einer der vielversprechendsten Fortschritte hier ist die Umstellung von ventilgeregelten Blei-Säure-Batterien (VRLA) auf Lithium-Ionen-Technologie (Li-Ionen). Im Vergleich zu ihren Vorgängern bieten Li-Ionen-Batterien eine längere Lebensdauer, schnellere Aufladezeiten und eine geringere physische Stellfläche. Das bedeutet weniger Austausch, weniger Ausfallzeiten und mehr Flexibilität bei der Installation. Der größte Vorteil von Li-Ionen-Batterien ist jedoch, dass sie sich ideal für die Integration alternativer Energiequellen eignen und als Brücke dienen, die intermittierende Solar- oder andere Energiequellen in zuverlässige Backup-Energie umwandelt.
Energieeffiziente Verteilungssysteme wie offene Busbahnen und die Stromverteilung von Hochspannungs-Racks sind entscheidend für die Bereitstellung höherer Leistung, die Minimierung von Verlusten und die Maximierung der Effizienz. Betreiber setzen auch intelligentere Strategien ein, wie modulare Stromversorgungssysteme, die es Anlagen ermöglichen, die Energieversorgung schrittweise zu erweitern, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Diese Innovationen reduzieren nicht nur die Betriebskosten, sondern richten sich auch an breiteren Umweltzielen aus.
Umsetzbare Erkenntnisse
Um eine Roadmap auf hoher Ebene zu erstellen und diese sich entwickelnden Herausforderungen zu meistern, ist ein zukunftsorientierter Ansatz erforderlich:
- Design für Flexibilität: Skalierbare und modulare Stromversorgungssysteme ermöglichen das Infrastrukturwachstum zusammen mit KI und anderen Hochleistungs-Workloads.
- Integration fortschrittlicher Energiemanagementlösungen: Belastbare Energie- und Energiemanagementsysteme (EPMS) bieten Echtzeiteinblicke in den Energieverbrauch und ermöglichen intelligentere Entscheidungen zur Leistungsoptimierung.
- Arbeiten Sie mit Branchenführern zusammen: Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern, die sowohl technische Expertise als auch ein breites Lösungsportfolio anbieten, kann den entscheidenden Unterschied machen.
Vorausschauend
Der Rechenzentrums-Antriebsstrang wächst zu einem zentralen Schwerpunkt für Energiemanagement und Technologieentwicklung; er ist das Rückgrat der Zukunft der Branche. Die Anpassung an Trends wie KI-gesteuerte Workloads, Netzbelastung und steigende Erwartungen an die Umweltverantwortung erfordert, dass Betreiber jede Phase des Antriebsstrangs neu überdenken, vom Netz bis zum Chip.
Um mehr über die Innovationen zu erfahren, die diese Transformation prägen, laden Sie das E-Book „The Data Center Power Train: Energiemanagement vom Netz zum Chip“ und bereiten Sie das Rechenzentrum auf eine intelligentere, ressourceneffizientere Zukunft vor.