Die geplante Übernahme soll Vertivs Führungsposition bei thermischen Dienstleistungen der nächsten Generation für Umgebungen mit hoher Dichte und KI-gesteuerte Umgebungen auf Europa, den Nahen Osten und Afrika ausweiten. Ergänzt die nordamerikanischen Kompetenzen von Vertiv im Bereich Flüssigkeitsmanagement durch europäische Umsetzungskapazitäten und spezialisiertes Know-how bei Belastungstests.
München, 15. Oktober 2026 – Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von King Environmental Services Ltd. (KES) geschlossen hat. KES ist ein in Europa ansässiger Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Flüssigkeitsmanagement, Inbetriebnahme und Lasttests für hochdichte, flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren und andere Anwendungen.
Die Übernahme soll die globalen Kompetenzen von Vertiv im Bereich des Wärmemanagements auf Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ausweiten und die Strategie des Unternehmens vorantreiben, Kunden entlang der gesamten Wärmekette zu unterstützen. KES bringt spezialisierte Kompetenzen in den Bereichen Flüssigkeitsmanagement, Inbetriebnahme und Belastungstests mit, die von der Systemvorbereitung über die Leistungsvalidierung, Überwachung und Wartung bis hin zur Lebenszyklusoptimierung reichen.;

Die Transaktion baut auf der etablierten Präsenz von Vertiv im Bereich Flüssigkeitsmanagement in Nordamerika auf, einschließlich der Übernahme von PurgeRite im Jahr 2025, und stellt den nächsten Schritt beim Ausbau der globalen Dienstleistungsplattform für Wärme- und Flüssigkeitsmanagement dar. Durch die Kombination der regionalen Praxiserfahrung und der Lasttestkapazitäten von KES mit dem breiteren Dienstleistungsportfolio von Vertiv erwartet das Unternehmen, Kunden bei der Bereitstellung und dem Betrieb komplexer KI- und Hochdichte-Infrastrukturen mit größerer Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachvollziehbarkeit umfassender unterstützen zu können.
„Mit steigender Rechendichte hängt die Leistung der Kühl- und Stromversorgungsinfrastruktur ebenso sehr von der Umsetzung vor Ort ab wie von der Technik und dem Systemdesign“, sagte Gio Albertazzi, CEO von Vertiv. „Unsere Übernahme von PurgeRite im Dezember 2025 schuf eine wichtige Grundlage für das Flüssigkeitsmanagement in Nordamerika, und KES wird voraussichtlich auf dieser Grundlage in der EMEA-Region aufbauen. Gemeinsam treiben diese Übernahmen unsere Strategie voran, das spezialisierte Fachwissen und die disziplinierte Umsetzung bereitzustellen, die Kunden benötigen, wenn sie zunehmend komplexe Infrastrukturen in großem Maßstab bereitstellen.“
Dieser Bedarf an disziplinierter Umsetzung ist besonders wichtig, da Hochleistungsrechner und KI-Workloads die Wärmedichte erhöhen und die Einführung der Flüssigkeitskühlung beschleunigen. In diesen Systemen ist die Qualität der Kühlflüssigkeit entscheidend für die Verfügbarkeit, die thermische Leistung und die Lebensdauer der Anlagen. Verunreinigungen, eingeschlossene Luft, Korrosion, eine ungeeignete chemische Zusammensetzung und Durchflussungleichgewichte können die Wärmeübertragungseffizienz verringern, zur Verschleißbildung an den Anlagen beitragen und Risiken bei der Inbetriebnahme sowie im Betrieb verursachen. Über die anfängliche Inbetriebnahme hinaus benötigen Kunden Dienstleistungen zum Flüssigkeitsmanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um die Systemverfügbarkeit, die thermische Leistung, die Langlebigkeit der Anlagen und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu gewährleisten.
KES hat sich in Europa aufgrund seiner technischen Spezialisierung, seiner erfahrenen Teams vor Ort, seiner etablierten Betriebsinfrastruktur und seiner Sicherheitskultur einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Zu den Leistungsbereichen des Unternehmens gehören die Vorbereitung von Flüssigkeitssystemen, Spülung, Filtration, Wasseraufbereitung, Inbetriebnahme und Leistungsvalidierung. KES bietet zudem thermische Belastungstests für Flüssigkeitskühlungsinfrastrukturen sowie elektrische Belastungstests für kritische Stromversorgungssysteme an.
Gemeinsam werden Vertiv und KES den Kunden voraussichtlich erhebliche Vorteile durch ein erweitertes Leistungsspektrum bieten, das darauf ausgelegt ist:
- die Komplexität des Betriebs durch einen einzigen verantwortlichen Partner für Inbetriebnahme, Prüfung, Flüssigkeitsmanagement und laufenden Betrieb zu reduzieren;
- die Leistung von Kühlsystemen durch saubere, ausgewogene und validierte Flüssigkeitssysteme zu verbessern, die eine optimale Wärmeübertragung und Anlageneffizienz unterstützen;
- die Einhaltung regionaler Anforderungen hinsichtlich Handhabung, Aufbereitung und Entsorgung von Flüssigkeiten sicherzustellen;
- das Vertrauen in die Betriebsbereitschaft der Infrastruktur durch thermische Belastungstests vor Inbetriebnahme der Anlagen zu stärken.
KES hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Dublin, Irland, und betreut Kunden in der gesamten EMEA-Region.
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben und werden voraussichtlich keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzergebnisse von Vertiv haben.
Weitere Informationen zum Portfolio von Vertiv an Produkten für das Energie- und Wärmemanagement, Infrastrukturlösungen, IT-Systemen und Dienstleistungen für kritische digitale Anwendungen finden Sie unter Vertiv.com.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) vereint Hardware, Software, Analysen und kontinuierliche Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass die geschäftskritischen Anwendungen seiner Kunden unterbrechungsfrei laufen, optimale Leistung erbringen und mit den geschäftlichen Anforderungen mitwachsen. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen sich heutige Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie gewerbliche und industrielle Einrichtungen gegenübersehen, mit einem Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen für Stromversorgung, Kühlung und IT-Infrastruktur, das von der Cloud bis zum Netzwerkrand reicht. Vertiv hat seinen Hauptsitz in Westerville, Ohio, USA, und ist in mehr als 130 Ländern tätig. Weitere Informationen sowie die neuesten Nachrichten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Über King Environmental Services (KES)
King Environmental Services Ltd. (KES) ist ein in Europa ansässiger Spezialist für Flüssigkeitsmanagement, Spülung, Inbetriebnahme und Betriebsvalidierung für hochdichte, flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren und andere geschäftskritische Einrichtungen. KES wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Dublin, Irland. Das Unternehmen betreut Kunden in der gesamten EMEA-Region von seinen zentralen Standorten in Nord-Dublin und Frankfurt aus.
KES bietet einen integrierten Service an, der Entwurfsprüfungen und Machbarkeitsstudien, das Spülen von Rohrleitungen, Filtration und Wasseraufbereitung, Testen, Einstellen und Ausbalancieren (TAB), Datenerfassung und Thermografie sowie groß angelegte thermische und elektrische Belastungstests umfasst. Das Unternehmen schlägt eine Brücke zwischen Bau und Live-Betrieb und stellt sicher, dass Kühlsysteme sauber, ausgewogen, effizient, entwurfsgemäß und für hohe Dichte sowie KI-Workloads bereit sind.
Kategorie: Finanznachrichten
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995, Abschnitt 27 des „Securities Act“ und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act“. Diese Aussagen stellen lediglich Prognosen dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in denen diese und andere wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Vertiv und seine Geschäftstätigkeit erörtert werden. Diese Risikofaktoren sowie Risiken im Zusammenhang mit der Transaktion könnten unter anderem dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von der historischen Entwicklung abweichen, und umfassen unter anderem: den Zeitplan und den Abschluss der geplanten Transaktion; das Risiko, dass der Abschluss nicht zustande kommt; erwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit der Transaktion; die mögliche Ablenkung der Geschäftsleitung durch Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion; die Fähigkeit von Vertiv, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten von KES aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Vertiv, die Geschäftsführung und wichtige Mitarbeiter von KES zu halten; sowie die Frage, ob Vertiv die erwarteten Synergien und Wertsteigerungen, die mit der Übernahme angestrebt werden, realisieren wird. Vertiv ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Quelle: Vertiv Holdings Co
Investorenkontak
Lynne Maxeiner
Vice President, Global Treasury & Investor Relations
Vertiv
E lynne.maxeiner@vertiv.com
Pressekontakt
Sascha Hommer
PR Director IT
T +49 (0)261-963 757-24
E shommer@riba.eu