Vertiv™ Liebert® XDU ermöglicht Flüssigkühlung für High-Performance-Computing-Anwendungen und unterstützt gleichzeitig die Rückgewinnung von Abwärme sowie die Kreislaufwirtschaft
München, Deutschland [30. November 2022] - Vertiv (NYSE: VRT), kündigt mit der Liebert® XDU eine neue Generation von Thermal-Management-Systemen an. Es unterstützt die Flüssigkühlung von Servern und ermöglicht die Steuerung der Flüssigkeitsqualität, des Durchflusses und des Drucks. Mit der Zunahme von High-Density-Computing-Anwendungen wie Datenanalytik und Machine Learning übersteigen die Rack-Dichten und Temperaturen die Kühlkapazitäten herkömmlicher luftgekühlter Einheiten und erfordern effizientere und nachhaltigere Lösungen. Das Liebert XDU-Kühlmittelverteilungssystem ermöglicht den Betrieb von flüssigkeitsgekühlten Server-Applikationen in jeder Rechenzentrumsumgebung - von Core- bis Edge-Computing-Standorten. Das System ist ab sofort in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich.
"High-Performance-Computing-Anwendungen wie künstliche Intelligenz und Augmented Reality erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Gleichzeitig arbeiten Rechenzentren daran, ihren Energieverbrauch zu senken und drängen die Branche dazu, neue nachhaltigere Lösungen zu finden", so Roberto Felisi, Senior Global Director und EMEA Business Leader für Thermal Management bei Vertiv. "Viele Colocation-Anbieter, die traditionell auf Luftkühlung gesetzt haben, hosten inzwischen Anwendungen mit leistungsstärkeren Prozessoren, die effizientere Wärmemanagementlösungen wie Flüssigkühlung erfordern. Mit der Vertiv Liebert® XDU können unsere Kunden ihren Kühlungsbedarf für High-Density-Computer decken und gleichzeitig ihre betriebliche Effizienz verbessern."
Bei der Liebert XDU handelt es sich um eine innovative Verteilereinheit für die Liquid-to-Liquid Kühlung. Das System ist in zwei Leistungsstufen erhältlich: Ein Modell mit 450 kW Leistung und ein Modell mit bis zu 1368 kW. Das System lässt Wasser durch flüssigkeitsgekühlte Server-Racks zirkulieren und gibt die Wärme des zurückfließenden warmen Wassers ab. Es verwendet einen geschlossenen Wasserkreislauf um jegliche Wasserverschwendung zu vermeiden. Außerdem ist es in der Lage, die Abwärme zu nutzen, um nahegelegene Büros, Häuser oder Landwirtschaftsbetriebe zu heizen und so die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Die Liebert XDU nutzt integrierte hochmoderne Steuerungen, um die Pumpendrehzahl zu variieren und so die Vorlauftemperatur zu optimieren. Außerdem bietet sie eine intelligente Durchflussüberwachung und Alarmfunktionen. Die kompakte Lösung kann sowohl in Reihe in der Nähe des zu kühlenden Racks als auch am Rand des Raumes aufgestellt werden.
Vertiv hat die Liebert XDU in enger Zusammenarbeit mit Rechenzentrumsbetreibern und Serverherstellern entwickelt, die immer häufiger Ultra High-Density- und High-Performance-Computing-Lösungen in vielen verschiedenen Arten von Rechenzentren einsetzen. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner wachsenden Investitionen in Forschung und Entwicklung eine strategische Roadmap zur Verbesserung von Wärmemanagement-Technologien definiert, die den Einsatz von Flüssigkühlung ermöglichen.
"Flüssigkühlung ist keine neue Technologie, aber wir sehen jetzt eine echte Chance auf dem Markt, innovativere Thermal-Management-Lösungen voranzutreiben. Die Liebert XDU-Lösung bietet den Kunden von Vertiv die Möglichkeit, Flüssigkühlung auf Rack-Ebene einzuführen und von Vorteilen für die Umwelt zu profitieren", so Jon Summers, wissenschaftlicher Leiter für Rechenzentren bei RISE - Research Institutes of Sweden. "Wir freuen uns darauf, die F&E-Roadmap von Vertiv zu unterstützen und ihre technischen Spitzenleistungen im Rahmen unserer fortlaufenden Forschungspartnerschaft mit den strengen Analyse- und Testmöglichkeiten von RISE zu kombinieren. Dies wird zu einem tieferen technischen Verständnis von nachhaltigen und effektiven Ansätzen für die Rechenzentrumsbranche führen."
Weitere Informationen über die Vertiv Liebert XDU und andere Rechenzentrumslösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Alternativ können sich Interessierte an Vertiv Ansprechpartner vor Ort wenden.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 24.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt
Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-4
E vertiv@maisberger.com