Mit der neuen Produktreihe baut Vertiv sein Angebot für IT-Channel-Partner weiter aus
München, Deutschland [30. November 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt heute die Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switches (RTS) vor. Diese neue Familie von Transfer Switches bietet redundante Stromversorgung für Einzelkabelgeräte. Zudem stellt Vertiv™ die hocheffiziente unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen vor, die für die Rack- oder Standalone-Installation konzipiert ist. Diese platzsparenden Geräte eignen sich ideal für den Einsatz in dezentralen IT-Netzwerken und Edge-Computing-Standorten und sind ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verfügbar und ab Lager lieferbar.
Der Vertiv Geist RTS erkennt Stromausfälle sofort und schaltet die Last in weniger als 4 bis 8 Millisekunden automatisch auf eine andere Stromquelle um. So können die angeschlossenen Server und andere kritische Geräte während eines geplanten oder ungeplanten Stromausfalls weiter betrieben werden. Derzeit ist das System als aufrüstbares Basismodell, als Modell mit verbesserten intelligenten Funktionen sowie als geschaltetes und mit Überwachung auf Ausgangsebene erhältlich. Die aufrüstbaren Basismodelle verfügen über die heute benötigten intelligenten Funktionen und können je nach Bedarf mit neuen Technologien aufgerüstet werden. Modelle mit erweiterten intelligenten Funktionen bieten einen umfassenden Überblick über den Stromverbrauch kritischer IT-Geräte, der entweder direkt am Rack oder per Fernzugriff abrufbar ist.
Neben der redundanten Stromversorgung überwacht der Vertiv Geist RTS auch proaktiv die IT-Landschaft – einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation. Nutzer haben die Möglichkeit, die Geräteüberwachungsfunktionen durch eine Fernüberwachung des Stromverbrauchs der IT zu erweitern. Dabei unterstützt der Vertiv Geist RTS bis zu 24 Steckdosen für Rack-Konfigurationen mit hoher Dichte.
Die in den Leistungsklassen 1000VA, 1500VA, 2000VA und 3000VA erhältliche Liebert GXT5 Lithium-Ion ist eine Online-Doppelwandler-USV, die sich die höhere Leistungsdichte der Lithium-Ionen-Technologie zunutze macht. Dadurch bietet sie eine längere Batterielaufzeit bei gleichem Platzbedarf wie eine typische Bleisäurebatterie (VRLA). Die Liebert® GXT5 Lithium-Ion unterstützt außerdem skalierbare Betriebszeiten durch die Möglichkeit, bis zu 8 externe 1U-Lithium-Ionen-Batterieschränke zu jeder USV hinzuzufügen.
Lithium-Ionen-Batterien haben in der Regel eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren – das entspricht in etwa der Lebensdauer der USV selbst. Im Gegensatz dazu beträgt die Lebensdauer von VRLA-Batterien etwa 3 bis 5 Jahre, sodass kostspielige und unpraktische Batteriewechsel und Wartungsarbeiten entfallen. Darüber hinaus sind Lithium-Ionen-Batterien deutlich leichter als VRLA-Batterien und arbeiten bei höheren Temperaturen besser, wodurch sich die Kosten und der Energiebedarf für die Kühlung des Racks verringern. Diese inhärenten Vorteile sorgen dafür, dass die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Nutzer der Liebert GXT5 Lithium-Ionen-Anlage während der typischen Lebensdauer der USV um bis zu 50 % niedriger sind als bei einer vergleichbaren USV mit VRLA-Batterien. Zusätzlich bietet die Liebert GXT5 Lithium-Ion einen hohen Leistungsfaktor (0,9-1,0) und einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % im Online-Modus und bis zu 98 % im Active ECO Mode, was weitere Energie- und Kosteneinsparungen ermöglicht.
„Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Edge Computing, IoT und 5G, die zum neuen Rückgrat der Digitalisierung werden, suchen Distributoren und Reseller nach effizienten Lösungen, um kleine und kleinste IT-Standorte vor Stromausfällen zu schützen“, so Birgit Jackson, Director, Integrated Racks and IT Solutions bei Vertiv in EMEA. „Diese Erweiterung unseres IT-Channel-Portfolios bietet eine Reihe von Vorteilen, um das Wachstum am Edge zu unterstützen. So können Unternehmen die neuesten Technologien nutzen und ihre digitale Transformation vorantreiben.“
Der Vertiv™ Geist™ RTS und die Liebert GXT5 Lithium-Ionen-USV sind besonders für folgende Branchen geeignet, die Mikro-Rechenzentren, dezentrale IT-Netzwerke oder Edge-Computing-Rechenzentren betreiben: Dazu gehören beispielsweise das Bankwesen, das Gesundheitswesen, der Finanzdienstleistungssektor, das Bildungswesen, der Energiesektor, Behörden und das Transportwesen.
Mit den neuen Ergänzungen des IT-Channel-Portfolios von Vertiv können EMEA-Reseller in den teilnehmenden Ländern mehr Punkte im Rahmen des Vertiv Incentive-Programms (VIP) sammeln. Dieses Programm ermöglicht es den Partnern, auf einfache Weise Prämien zu erhalten, ohne dass ein Reporting erforderlich ist. Die Bonuspunkte werden monatlich in das Vertiv-Partnerportal hochgeladen, und der Partner muss sich nur einloggen, um sie einzulösen.
Weitere Informationen über Vertiv und sein Channel-Portfolio finden Sie unter Vertiv.com. Klicken Sie auf „Partner“ und „Jetzt Anmelden“, um alle Vorteile des Vertiv-Angebots zu nutzen.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 24.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt
Christine Wildgruber, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46
E vertiv@maisberger.com