The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Der Trend zu Lithium-Ionen-Batterien (LIB) als zusätzliche Energiespeicherlösung für kritische Anwendungen gewinnt zunehmend an Fahrt.

Vertiv steht seit 2011 an der Spitze dieses Wandels. Tatsächlich feiern wir eine Art Meilenstein: Mit in Liebert-USV-Systemen eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien wird eine Leistung von mehr als 100 MW erzielt.

Wer kauft diese Systeme? Einige sind Großkunden, die ältere VRLA (ventilgeregelte Blei-Säure-Akkus)-Anlagen ersetzt haben, die sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer näherten, andere sind Colocation-Anbieter, die Lithium-Ionen-Batterien auf einer Seite ihres kritischen Bus einsetzen (während auf der anderen Seite noch VRLA verwendet wird), und wiederum andere setzen Lithium-Ionen-Batterien direkt bei der Errichtung neuer Anlagen ein.

Warum tun sie das? Die meisten bevorzugen die längere Lebensdauer der Batterie im Vergleich zu herkömmlichen VRLA-Lösungen. Sie bieten mehr Zyklustreffer bei allmählichem Nachlassen der Leistung, wodurch die Zahl der Batteriewechselzyklen im Laufe der Zeit abnimmt, Betriebsunterbrechungen verringert werden und die Verfügbarkeit steigt. Andere ziehen die geringere Größe und die niedrigeren Gewichtsverhältnisse im Vergleich zu normalen VRLA-Optionen vor. Dies hat Möglichkeiten eröffnet, Platz zu sparen, die Standortflexibilität zu verbessern und das Problem der begrenzten zulässigen Bodengewichte anzugehen.

Doch wie bei jedem neuen und Veränderungen mit sich bringenden Verfahren gilt es, Vorsicht walten zu lassen – ein Faktor hierbei ist die Sicherheit im Rechenzentrum. Es geht dabei nicht um die Sicherheitsaspekte bei Handheld-Geräten, sondern um den sicheren Einsatz und Betrieb der Lösung am jeweiligen Standort. Mittlerweile haben UL und NFPA und andere Organisationen Codes und Standards herausgegeben, um den sicheren Einsatz dieser Technologien zu unterstützen. Das Whitepaper von Vertiv mit dem Titel „SAFETY RULES <tg9>An Update of Lithium-ion Battery Use in Critical Facilities“ bietet verschiedene Vergleiche, Antworten auf wichtige Fragen, chemische Details und einen Überblick über die wichtigsten Codes, die Sie kennen müssen. Bitte laden Sie hier ein Exemplar herunter.

Wenn Sie eine LIB-Lösung für ein anstehendes Projekt testen möchten, stehen die Experten von Vertiv zu Ihrer Verfügung. Setzen Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung.

Abonnieren Sie unseren Blog und bleiben Sie über die neuesten Trends, Technologien und News auf dem Laufenden.

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort