The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

A New Kind of Edge Protection

Edge is an evolution, not a revolution.

 

Data Security

 

There are many challenges your customers will be facing when it comes to data security. In addition to the measures taken online, here are a few ways you can help when it comes to setting up their infrastructure.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

600x600-security1_299607_0.jpg

600x600--222871-security2_299606_0.jpg

600x600-109597-security1_299609_0.jpg

  • The proliferation of IoT devices can create new challenges for your customers. Your customers are going to be concerned about data encryption, access-control practices, and utilizing VPN tunneling.
  • As the number of IoT devices grow, it is imperative that IT understand the potential security issues around these devices and make sure those systems can be adequately secured.
  • Redundancy and failover management is crucial for devices that process data at the edge to ensure the data is delivered and processed correctly when a single node goes down.

 

Infrastructure Security

 

Simple changes to your customer’s infrastructure set up can make a big difference when it comes to securing their edge environments. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology Outdated equipment can put your customers at a greater risk of a break. Look for programs that help with the transition process. Trade-In Program
Many people with access to the facility or IT equipment distributed, not locked or exposed to non-technical personnel Find a server rack that can be locked. For extra protection – recommend individually keying each rack. With multiple people going in and out of the facility, this will reduce risk by ensuring only pertinent personnel are accessing important equipment. Vertiv VR Rack
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

 

Helpful Talking Points

 

The final frontier of data vulnerability is at the rack level. Ponemon Institute reported that:

 600x600-human-error_299608_0.jpg

 

 

Operational Security

 

The operations of a data center are the pieces that keep the systems and workflows running. In order to eliminate downtime, it is important that each installation is not only equipped with the infrastructure to support the set up, but also reduce any security risk along the way. Here are a few tips for guiding them through the process and ways we can help.

 

Their Edge Challenges: Selling Tips: Solutions that can help:
No awareness of an operational security breaches Recommend installing sensors. This can be everything from door position (alerting when a door is opened), to flood and temperature. Vertiv Geist Environmental Monitors
No on-site personnel Find a remote monitoring solution that allows them to not only view data but set alarms and make changes while not physically being there.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Efficiencies in the rack Extend the life expectancy when selling network switches by adding a device that can help with the airflow of the rack.

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA


Need more information?   Visit our Partner Portal

Vertiv Altyapısı ile Uç Noktalarını Netleştirin


Müşterilerinizin işletmeleri, BT’nin yeni uç nokta uygulamalarını desteklemesini ve bilişim ve depoyu müşterilere, çalışanlara ve aygıtlara daha yakın bir yere taşımasını bekliyor. Ama tek başlarına yapamazlar.

Sürekliliğin Mimarı olarak Vertiv, müşterilerinizin uç nokta gelişimi ile karşılaştığı güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve yönetim sorunlarını ele alan yazılım ve hizmetlerden oluşan geniş bir akıllı altyapı sistemi portföyü sunar. Müşterilerinizin zorluğu ne olursa olsun, Vertiv’in bir çözümü var.

Fareyle resimdeki her göstergenin üzerine gelin ve daha fazla bilgi için vurgulanan alana tıklayın.

Donanım Yönetimi

Avocent tarafından sağlanan uzaktan erişim ve kontrolü kullanarak aksama süresini nasıl azaltabileceğinizi ve veri merkezi güvenliğinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenin

Avocent ACS 800 Seri Konsolu

Avocent ACS 8000 Gelişmiş Konsol Sunucusu

Avocent Yerel Raf Erişim Konsolu

Avocent MergePoint Unity KVM Anahtarları

Avocent AutoView Serisi KVM

Avocent DSView Yönetim Yazılımı

Racks ve Bölmeler

Veri merkezinizde esnek ve uygun maliyetli kabin ve koridor kapsama ürünleri ile güvenli entegre sistemleri edinin.

Vertiv VR Rack

Isı Yönetimi

Veri merkezi hava akışı yönetiminin temeli, kabinlerin dönüşümlü sıralara yerleştirildiği, BT hava girişleri (soğuk koridorlar) ve BT hava egzozlarının (sıcak koridorlar) birbirine baktığı Sıcak Koridor-Soğuk Koridor tasarımıdır. Bu yapılandırma, veri merkezi operatörlerinin soğutma hava akışını yalnızca ihtiyaç duydukları noktaya —BT hava girişlerine— odaklamasına ve tüm alanın iklimlendirilmesi dolayısıyla oluşan gereksiz maliyetlerin ve verimsizliklerin önlemesine olanak tanır.

Vertiv VRC Sıra Bazlı Soğutma 3500W’a Kadar

33 kW'a kadar Vertiv CRV Sıra Bazlı Soğutma

Uzaktan İzleme

İster akü izleme, kaçak tespit sistemleri, sıcaklık izleme, zorlu endüstriyel ortamlar için sensör seviyesi izleme, ister karmaşık veri merkezi izleme sistemleri hakkında konuşuyor olalım, hepimiz bunun, kritik öneme sahip bir tesisi geleceğe hazır hale getirmenin ve güvenliğini sağlamanın önemli bir parçası olduğu konusunda hemfikir olabiliriz.

Vertiv Environet Alert - Çok Yakında

Trellis Power Insight - Çok yakında

Raf Güç Dağıtımı

Vertiv'in rack PDU serisi, BT ve çevresel uygulamaların değişen güç dağıtım gerekliliklerini karşılar.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Uzaktan Erişim ve Kontrol Racks ve Bölmeler Kabin Soğutma Uzaktan İzleme Tek Faz KGK Raf Güç Dağıtımı

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Uç Noktayla İlgili Makaleler

VR Rack Image Alt Text
Vaka Çalışmaları

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Şubat 18, 2020 Devamını Oku
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon