The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Peak edge performance

Edge is an evolution, not a revolution

Your customers are being asked to meet the ever-increasing demands of their business and downtime is not an option. They need confidence that their infrastructure will stay running well into the future, here are some ways you can help:

 

Downtime Cause Selling Tips: Solutions that can help:
Working with outdated technology

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Color coding receptacles or power cords to identify A/B feeds can help reduce the chance of accidental removal of cables.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Trellis Power Insight

Cyber Attacks You can help by ensuring the hardware purchased is set up with protection as well.

Data Security

Equipment Failure

Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

Ensure each critical path is set up with a redundant path so that if one device is turned off or fails, there is another that can step in its place.

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Outdated equipment can put your customers at a greater risk for failure. Look for programs that help with the transition process.

Trade-In Program

Software Failure

Outdated software is more susceptible to security breaches.

Recommend a new solution that has proper security protocols. Software failure can happen when proper testing has not been done. Recommend to your customer to experiment and test the software before implementing.

Avocent ACS 800

ACS 8000

Avocent Local Rack Access Console

Natural Disasters

If in an area that is earthquake-prone OSHPOD certification is most likely required, Ensure proper backup power is purchased in case of a power outage.

Redundancy is key if your customer’s equipment is located in a high risk area for natural disasters. If possible – recommend setting up geo-redundancy (redundancy between physical locations).

Vertiv VR Rack

Liebert GXT5 UPS, 5-20 kVA

Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA

 

Helpful Talking Points

 

  • Though not every business is the same, a survey showed quarter of companies lose between $301,000-$400,000 per hour of downtime with another 14% losing more than five million dollars per hour.
  • The steep cost of outages not only imposes a direct financial effect, but an indirect operational one as well. The operational strain downtime puts on a business effects added labor and reduced productivity in most cases.
  • There is also an element of reputation loss depending on the company. Take Target’s major data breach in 2013/ That reportedly cost them $162 million, and effected more than 70 million customers, with many of them taking to social media.

Need more information?   Visit our Partner Portal

Vertiv Altyapısı ile Uç Noktalarını Netleştirin


Müşterilerinizin işletmeleri, BT’nin yeni uç nokta uygulamalarını desteklemesini ve bilişim ve depoyu müşterilere, çalışanlara ve aygıtlara daha yakın bir yere taşımasını bekliyor. Ama tek başlarına yapamazlar.

Sürekliliğin Mimarı olarak Vertiv, müşterilerinizin uç nokta gelişimi ile karşılaştığı güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve yönetim sorunlarını ele alan yazılım ve hizmetlerden oluşan geniş bir akıllı altyapı sistemi portföyü sunar. Müşterilerinizin zorluğu ne olursa olsun, Vertiv’in bir çözümü var.

Fareyle resimdeki her göstergenin üzerine gelin ve daha fazla bilgi için vurgulanan alana tıklayın.

Donanım Yönetimi

Avocent tarafından sağlanan uzaktan erişim ve kontrolü kullanarak aksama süresini nasıl azaltabileceğinizi ve veri merkezi güvenliğinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenin

Avocent ACS 800 Seri Konsolu

Avocent ACS 8000 Gelişmiş Konsol Sunucusu

Avocent Yerel Raf Erişim Konsolu

Avocent MergePoint Unity KVM Anahtarları

Avocent AutoView Serisi KVM

Avocent DSView Yönetim Yazılımı

Racks ve Bölmeler

Veri merkezinizde esnek ve uygun maliyetli kabin ve koridor kapsama ürünleri ile güvenli entegre sistemleri edinin.

Vertiv VR Rack

Isı Yönetimi

Veri merkezi hava akışı yönetiminin temeli, kabinlerin dönüşümlü sıralara yerleştirildiği, BT hava girişleri (soğuk koridorlar) ve BT hava egzozlarının (sıcak koridorlar) birbirine baktığı Sıcak Koridor-Soğuk Koridor tasarımıdır. Bu yapılandırma, veri merkezi operatörlerinin soğutma hava akışını yalnızca ihtiyaç duydukları noktaya —BT hava girişlerine— odaklamasına ve tüm alanın iklimlendirilmesi dolayısıyla oluşan gereksiz maliyetlerin ve verimsizliklerin önlemesine olanak tanır.

Vertiv VRC Sıra Bazlı Soğutma 3500W’a Kadar

33 kW'a kadar Vertiv CRV Sıra Bazlı Soğutma

Uzaktan İzleme

İster akü izleme, kaçak tespit sistemleri, sıcaklık izleme, zorlu endüstriyel ortamlar için sensör seviyesi izleme, ister karmaşık veri merkezi izleme sistemleri hakkında konuşuyor olalım, hepimiz bunun, kritik öneme sahip bir tesisi geleceğe hazır hale getirmenin ve güvenliğini sağlamanın önemli bir parçası olduğu konusunda hemfikir olabiliriz.

Vertiv Environet Alert - Çok Yakında

Trellis Power Insight - Çok yakında

Raf Güç Dağıtımı

Vertiv'in rack PDU serisi, BT ve çevresel uygulamaların değişen güç dağıtım gerekliliklerini karşılar.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Uzaktan Erişim ve Kontrol Racks ve Bölmeler Kabin Soğutma Uzaktan İzleme Tek Faz KGK Raf Güç Dağıtımı

Mark Your Calendars

Keep your edge by attending our upcoming events designed for our partners.

 

Uç Noktayla İlgili Makaleler

VR Rack Image Alt Text
Vaka Çalışmaları

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

Şubat 18, 2020 Devamını Oku
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon