Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv, Kişisel Cihazlar ve Kurumsal Uygulamalar İçin Yedek Güç Çözümlerini Tanıttı

12.2.26

Vertiv™ PowerUPS 200 Serisi, güç kaybına ve voltaj dengesizliğine karşı gelişmiş koruma sağlayan, birden fazla cihaz için yüksek özellikli kesintisiz güç kaynağı sistemidir ve artık EMEA bölgesinde mevcuttur.

İstanbul, Türkiye [12 Şubat 2026] – Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, akıllı evler ve çalışma alanları için geliştirdiği yeni nesil kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemlerini tanıttı. 600 ila 2200 VA kapasite seçenekleriyle sunulan Vertiv™ PowerUPS 200 Serisi, modern tasarımı, kullanım kolaylığı ve geniş cihaz uyumluluğuyla öne çıkıyor. Çalışma istasyonları, satış noktası (POS) sistemleri, oyun konsolları, akıllı cihazlar ve ev eğlence sistemleri için tasarlanan seri, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde satışa sunularak Vertiv’in ev, ofis ve perakende ortamlarına yönelik tek fazlı UPS ürün portföyünü genişletiyor.

Vertiv EMEA Bölgesi BT Sistemleri İş Birimi Kıdemli Direktörü Giuseppe Leto, “Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, kullanıcılar güvenilir olmasının yanı sıra karmaşık kurulum ve yönetim gerektirmeyen güç çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Vertiv PowerUPS 200 Serisi, Vertiv’in köklü mühendislik birikimini, insanların bugün yaşadığı ve çalıştığı modern alanlara uyum sağlayan, sade ve sezgisel bir tasarımla buluşturuyor” dedi.

Günlük kullanımda kolaylık ve güvenilirlik sunmak üzere tasarlanan Vertiv™ PowerUPS 200 Standart Line Interactive Serisi (230V) ile Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi (230V), güç korumasını herkes için daha pratik hale getiriyor. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalar sayesinde ürün ömrü güvenli bir şekilde uzatılabiliyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere tasarlanan arayüz, modellere göre farklılık gösteriyor. Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi’nde çalışma süresini gösteren LED göstergeler yer alırken, Vertiv PowerUPS 200 Standart Line Interactive Serisi modellerinde sistem durumunun kolay ve net bir şekilde izlenmesini sağlayan renkli LCD ekran bulunuyor.

1000 VA ve üzeri modellerde yer alan Type-A ve Type-C USB şarj portları, mobil ve bağlantılı cihazlara kolay ve pratik bir güç kaynağı sunuyor. Yeni tasarımda ayrıca alarm yönetimini kolaylaştıran özel bir sessize alma tuşu ve geri dönüştürülebilir ambalaj gibi detaylara da yer veriliyor. Seri, otomatik voltaj regülasyonu (AVR) sayesinde elektrik dalgalanmalarını dengeleyerek cihazlara sabit ve güvenli bir enerji akışı sağlıyor. Geniş bir voltaj aralığında sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilen iç tasarımıyla, kesintisiz ve güvenilir bir kullanım sunuyor.

Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi (230 V) ve Vertiv™ PowerUPS 200 Standart Line Interactive Serisi (230 V), modele göre değişmekle birlikte toplamda sekiz adete kadar priz çıkışı sunuyor. Kompakt yapısı ve geri dönüştürülebilir ambalajıyla modern çalışma alanları için uygun bir kullanım sağlarken, batarya dahil iki yıl garanti sunan Essential Serisi ve batarya dahil üç yıl garantiye sahip Standart Seri, kullanıcılara uzun vadeli bir güvence sunuyor.

Vertiv PowerUPS 200 Serisi, Vertiv’in tek fazlı masaüstü UPS ürün ailesini yenileyerek ev, ofis ve küçük ölçekli BT ortamları için güvenilir ve verimli bir güç koruması sunuyor. Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS ve Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS gibi ağ odaklı modellerle birlikte seri, Vertiv’in uçtan uca güç yönetimi yaklaşımının bir parçası olarak, dijital operasyonların bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını destekliyor.

Vertiv PowerUPS 200 Serisi hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vertiv Hakkında

Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler

Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir. Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.


BASIN İLETİŞİM
Selin Oran | PİAR İletişim
E 
selin.oran@piariletisim.com

Dil ve Lokasyon