Incorpora uma fusão excepcional de potência computacional, eficiência energética e soberania de dados, equilibrando requisitos rigorosos de segurança de dados.
COLUMBUS, Ohio [22 de abril de 2025] – A Vertiv (NYSE: VRT), fornecedora global de infraestrutura digital crítica, anunciou hoje uma colaboração inovadora com a NVIDIA e a renomada pioneira em IA, iGenius (agora Domyn), para implantar o Colosseum, um dos maiores supercomputadores de IA NVIDIA DGX do mundo com os NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Previsto para ser implementado em 2025 na Itália, o Colosseum redefinirá o cenário digital por meio do primeiro data center de IA soberana da sua classe para cargas de trabalho regulamentadas.
Projetado para atender às demandas de setores altamente regulamentados, como o financeiro, o de saúde e a administração pública, o Colosseum incorporará uma fusão de potência computacional, eficiência energética e soberania de dados transformadoras, equilibrando requisitos rigorosos de segurança de dados.
O Colosseum, um NVIDIA DGX SuperPOD, é o mais recente avanço em uma colaboração de longa data entre a Vertiv e a NVIDIA. Ela está estrategicamente posicionado no sul da Itália para atender às exigências do governo regional, estabelecendo um marco significativo no cenário de IA da Europa.
“Ao aproveitar o poder da computação acelerada de ponta da NVIDIA e a experiência em infraestrutura inovadora da Vertiv, o Colosseum é uma prova do potencial transformador da IA soberana”, disse Uljan Sharka, CEO da iGenius. “Estamos demonstrando como sistemas modulares e infraestrutura específica de software possibilitam uma nova era de IA de missão crítica.”
Modular por design. Projetado para eficiência.
O Colosseum combina a experiência em gerenciamento de infraestrutura da Vertiv com a computação acelerada e o Omniverse Blueprint da NVIDIA para o design e as operações da fábrica de IA. A implementação aproveitará a plataforma de infraestrutura de arquitetura de referência 360AI da Vertiv para a alimentação de energia e o resfriamento de data centers projetada para o NVIDIA GB200 NVL72 , que foi desenvolvida em conjunto com a NVIDIA e lançada no final de 2024.
Este sistema modular e escalável posiciona a iGenius para implementar um dos mais rápidos e maiores supercomputadores de IA de hyperscale para dar suporte à IA soberana.
A Vertiv também ampliou sua biblioteca de designs de referência em seu Hub de IA com o design para alimentação de energia e resfriamento de data center desenvolvido em conjunto para o NVIDIA GB300 NVL72. Ao ficar uma geração de GPU à frente, a Vertiv possibilita aos clientes planejarem a infraestrutura antes da chegada dos chips, com designs prontos para implementação que antecipam maiores densidades de potência nos rack e modelos para fábricas de IA replicáveis em escala.
“A unidade de computação não é mais o chip — é o sistema, a fábrica de IA”, disse Karsten Winther, presidente da Vertiv, EMEA. “Por meio da nossa colaboração com a NVIDIA e com a iGenius - uma player de IA visionária, estamos comprovando a eficiência e a maturidade no nível do sistema de entregar o data center como uma unidade de computação, desbloqueando a rápida adoção da infraestrutura de alimentação de energia e resfriamento nativa da IA como catalisador para a IA em escala.”
Simule com o NVIDIA Omniverse. Entregue com velocidade.
“A IA está transformando o cenário dos data centers, exigindo novos níveis de escala, eficiência e adaptabilidade para as fábricas de IA ao redor do mundo”, disse Charlie Boyle, vice-presidente de plataformas DGX da NVIDIA. “Com gêmeos digitais físicos habilitados pelas tecnologias NVIDIA Omniverse e pelo design modular da Vertiv para o data center iGenius DGX SuperPOD, o Colosseum define um novo padrão para a construção de supercomputadores para a era da IA.”
O Colosseum foi coprojetado como um gêmeo digital com precisão física desenvolvido com as tecnologias NVIDIA Omniverse, permitindo a colaboração em tempo real entre a Vertiv, a iGenius e a NVIDIA, para acelerar as decisões no nível do sistema e comprimir o ciclo do design à implementação. O Omniverse Blueprint habilita simulações em tempo real, permitindo que os engenheiros testem e refinem designs instantaneamente, em vez de esperar por processos de simulação demorados, reduzindo o tempo de simulação de meses para horas. Os processos de fabricação e integração na fábrica da Vertiv reduzem o tempo de implementação em até 50% em comparação com as construções tradicionais de data centers.
Esse processo colaborativo de design em 3D validou todo o conjunto da infraestrutura, possibilitando a modelagem preditiva da carga térmica, do fluxo elétrico e do layout do site — para racks resfriados a líquido de 132kW a sistemas de alimentação modulares — antes que um só módulo seja construído.
Projetado com inteligência. Unificado por software.
A solução de data center modular pré-fabricado pronto para IA da Vertiv é projetada, fabricada, entregue, instalada e comissionada pela Vertiv. Ela inclui ofertas para alimentação de energia, resfriamento, gerenciamento, monitoramento, serviços e manutenção, com capacidade de potência e de resfriamento suportando até 132 kW/rack inicialmente, com capacidade de escalar conforme necessário para projetos futuros. A estrutura do edifício integra espaço de produção (white space) pré-fabricado no interior, enquanto implemennta espaço cinza modular completo no exterior. Essa abordagem oferece escalabilidade e eficiência energética excepcionais, transformando a maneira como os data centers são construídos e implementados.
O Colosseum aproveitará o NVIDIA Mission Control para operações e orquestração de data centers, e o Vertiv™ Unify para simplificar e sincronizar o gerenciamento predial para fábricas de AI. O Vertiv Unify oferece:
- Orquestração em tempo real da alimentação, do resfriamento e da computação
- Sincronização com gêmeos digitais para otimização de circuito fechado
- Recursos prontos para IA que apoiam a tomada de decisões autônoma
Por meio da integração das tecnologias do NVIDIA Omniverse, o Vertiv Unify permite realizar upgrades em tempo real entre os sistemas físicos e os modelos digitais, permitindo a manutenção preditiva, simulações hipotéticas e testes de cenários antes que o risco operacional ocorra.
O plano para fábricas de IA em todo o mundo
O Colosseum é mais do que um data center. É o modelo para fábricas de IA escaláveis, replicáveis e soberanas. Ao combinar densidade em escala de nuvem, controle de dados local e implementação modular, ele sinaliza a próxima fase da IA: onde a inferência deve ser segura, rápida, em conformidade e distribuída.
Este não é um projeto único, é um ponto de referência. A iGenius está construindo um blueprint com o Colosseum, feito para ser replicado globalmente, com a Vertiv e a NVIDIA alinhadas no suporte futuro à plataforma, incluindo os sistemas DGX GB300 e além. O futuro da IA soberana não é mais teórico — ela está sendo construída agora.
Para obter mais informações, acesse iGenius.ai, nvidia.com ou Vertiv.com.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, Seção 27 da Lei de Títulos Mobiliários e Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles nas declarações prospectivas estabelecidas neste documento. Os leitores são encaminhados aos registros da Vertiv junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão sobre esses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não tem nenhuma obrigação e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para permitir que os aplicativos vitais de seus clientes sejam executados continuamente, tenham um desempenho ideal e cresçam de acordo com as necessidades dos seus negócios. A Vertiv resolve os desafios mais importantes enfrentados pelos data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais atuais com um portfólio de soluções e serviços de infraestrutura de energia, resfriamento e TI que se estende da nuvem até a borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para obter mais informações e as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite vertiv.com.
Sobre a iGenius
A iGenius é uma empresa de tecnologia profunda especializada em soluções de inteligência artificial para empresas que operam em setores altamente regulamentados, incluindo serviços financeiros, governo ou indústria pesada. Hoje, a iGenius é um dos principais unicórnios no cenário europeu de IA, ativa na Europa e nos Estados Unidos para apoiar empresas na adoção de IA segura, privada e eficiente em escala. O principal produto da iGenius, o Unicorn, oferece soluções personalizadas para empresas que buscam integrar a IA de forma segura e eficaz, principalmente por meio de dois modelos de linguagem grande (LLMs) proprietários. O Italia 10B é um modelo multilíngue otimizado para indústrias regulamentadas e eficiência computacional elevada, enquanto o Colosseum 355B é adequado para casos de uso de missão crítica. Além do Unicorn, a oferta de produtos da iGenius inclui o Crystal, um agente de IA para inteligência de decisão que analisa dados de negócios em linguagem natural e apoia com precisão a tomada de decisões orientada por insights estratégicos.
CONTATO
Ruder Finn
E Vertiv@RuderFinn.com