The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Communications and Media Company Rapidly Deploys R&D IT Capacity with SmartMod Infrastructure from Vertiv

agosto 13, 2018

Background:

The research and development department at a leading communications and media company in the Northeast had outgrown its space and its Internet and data capabilities. Compounding the difficulties was the fact that any upgrades to Internet and data capacity needed to be done quickly — within 10-14 weeks — to meet the critical business needs of the R&D department. This unique set of circumstances put IT and facilities officials in a difficult situation.

Results:

  • Installed a SmartMod infrastructure solution at a remote location, providing needed data and Internet capacity without taking up more building space.
  • Minimized downtime and productivity loss — deployed ten days before deadline.
  • Reduced costs by minimizing installation time and eliminating the need for room upgrades in the main building.
  • Integrated fire detection/suppression system helped to avoid the fire marshal’s lengthy inspection wait lists and increase overall safety.
  • Permits for easy relocation for anticipated move to a new location.

 

Case Summary
Location:​ Northeastern United States
Critical Need: A means for the company’s research and development department to gain the data and Internet capabilities they need, while still preserving valuable real estate in the branch’s building.
Vertiv Solution:
  • SmartMod infrastructure: a rapidly deployable, standalone enclosure delivering an integrated, high-availability data center infrastructure in easy-to-implement configurations
Download the Case Study
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma