The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Adotando imperativos estratégicos: Repensando a empresa moderna e o data center de IA

Os cinco imperativos da Vertiv oferecem um roadmap estratégico para enfrentar os desafios de integração da IA.

O aumento expressivo no uso de inteligência artificial (IA) introduziu novas demandas para a infraestrutura, estimulando uma mudança nas estratégias e processos de design de longa data. Com base em sua ampla experiência em ajudar empresas e data centers a navegar por mudanças tecnológicas, a Vertiv desenvolveu princípios de design e imperativos estratégicos específicos para IA de forma a atender aos requisitos ímpares das cargas de trabalho e da densidade da IA.

O e-book, "Imperativos estratégicos: Estabelecendo prioridades para a sua transformação de IA", discute cinco princípios-chave que servem como blocos fundamentais para construir, reforçar ou fazer o retrofit de data centers para IA. Setores e empresas podem usar esses insights para orientar seus esforços atuais na modernização de sua infraestrutura legada e considerá-los como um roadmap para futuras implantações, implementações e atualizações.

Banner AI.png

Impacto da IA no data center

A IA abrange vários subcampos e tecnologias, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, robótica, sistemas especializados e IA generativa. Essas tecnologias são interconectadas e muitas vezes se baseiam umas nas outras para habilitar sistemas de IA mais avançados. O lançamento de produtos de IA generativa (GenAI) acessíveis ao público acelerou a adoção da IA de uma forma que outros tipos não fizeram.

Essa rápida adoção coloca uma pressão significativa sobre os operadores de data centers, que agora têm a tarefa de tomar decisões críticas para apoiar as iniciativas de IA de suas organizações hoje e no futuro. As estratégias e decisões sobre gastos que esses líderes implementarem serão fundamentais na evolução dos data centers nas próximas décadas.

Um dos desafios mais urgentes é o aumento dramático no consumo de energia estimulado pelas cargas de trabalho da IA. Pesquisas da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que a demanda global dos data centers por eletricidade deve dobrar entre 2022 e 2026. Além disso, um estudo da Goldman Sachs sugere que os data centers podem representar até 21% da demanda global de energia até 2030. Esse aumento no uso de energia ressalta a necessidade de soluções inovadoras para garantir a eficiência nas operações do data center.

Adoção de IA.png

Figura 1. Percentual de organizações que adotaram a IA em pelo menos uma função. O uso de IA generativa quase dobrou entre 2023 e 2024. Fonte: McKinsey.

Os cinco imperativos da Vertiv para data centers de IA

A Vertiv identificou cinco imperativos fundamentais para o sucesso do data center na era da IA: transformação, eficiência, velocidade, confiança e prontidão para o futuro. Esses imperativos fornecem um roadmap para os operadores de data center navegarem pelas complexidades da IA e entregarem soluções escaláveis em diferentes verticais empresariais.

Abaixo está uma visão geral dos imperativos que o e-book discute em detalhes, e também como isso se reflete nas principais indústrias que têm sido beneficiadas e podem se beneficiar ainda mais dos resultados do uso da IA e das mudanças na infraestrutura: serviços de saúde, manufaturas, governo e serviços bancários e financeiros.

  • Ser transformador: Esse imperativo enfatiza a necessidade de os data centers adotarem novas estratégias para as tecnologias e o design que possam lidar com os mais recentes avanços e demandas. Por exemplo, as cargas de trabalho da IA são consideravelmente mais intensivas em energia e fisicamente mais densas do que as cargas de trabalho tradicionais do data center, exigindo novas abordagens para a remoção de calor e o gerenciamento de energia.
  • Ser eficiente: Esse imperativo se concentra na simplificação das operações para alcançar o máximo de produtividade com o mínimo de desperdício. A IA pode melhorar significativamente a eficiência organizacional automatizando processos de rotina, acelerando a análise de grandes conjuntos de dados e alinhando a previsão e o treinamento das habilidades necessárias para processar os dados coletados.
  • Ser o primeiro: Esse imperativo destaca a importância de ser o primeiro a comercializar soluções movidas a IA, criando uma vantagem competitiva. Uma abordagem integrada para a infraestrutura crítica que une o design de alimentação de energia e de resfriamento pode reduzir os riscos e acelerar a velocidade de implementação.
  • Ser confiante: Este imperativo enfatiza a importância da confiabilidade e da segurança em todos os aspectos das operações. O planejamento cuidadoso pode ajudar as empresas a ter a infraestrutura de data center certa para respaldar a sua estratégia para IA.
  • Estar pronto para o futuro: Esse imperativo incentiva uma abordagem proativa, permitindo que os data centers estejam sempre preparados para o que está por vir. A densidade e a performance das plataformas de IA estão crescendo rapidamente, e os racks de alta densidade de hoje logo serão eclipsados por racks de densidade ainda maior.

Otimize data centers para o futuro impulsionado pela IA

Ao adotar os cinco imperativos da Vertiv e repensar o design da infraestrutura, as empresas e os data centers podem navegar pelas complexidades da IA e entregar soluções escaláveis que se alinhem com as estratégias de negócios e seus respectivos objetivos para o crescimento e para o futuro. Esses princípios fornecem uma estrutura abrangente para transformar as operações do data center, impulsionar a eficiência, acelerar a implementação, aumentar a confiança e preparar-se para demandas futuras. À medida que a IA continuar evoluindo, os data centers que adotam esses imperativos estarão bem posicionados para prosperar em um cenário tecnológico em rápida mudança.

Saiba como a IA está moldando a sua indústria

IA em Serviços Financeiros: Calculando os benefícios dos data centers próprios versus terceirizados
IA no Governo: Inovações em serviços públicos e iniciativas globais
IA nos Setor de Saúde: Por que o potencial de salvar vidas supera as ameaças percebidas
IA na Manufatura: Abordando a integração e a prontidão da infraestrutura

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma