The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
랙 PDU란 무엇입니까?

7 분 읽기

랙 전력 분배 장치(Rack Power Distribution Unit, rPDU)는 전력 공급망의 마지막 링크로서, IT 부하에 중요한 전력을 공급합니다. rPDU는 데이터 센터 내 모든 유형의 IT 장비에 전력을 분배할 수 있게 설계되어 있습니다.

rPDU는 전원을 생성하지 않고, 사용 가능한 전원으로부터 공급되는 전력을 분배합니다. 일반적인 데이터 센터 환경에서, rPDU는 일반적으로 플로어 PDU라고 하는 업스트림 PDU에 연결됩니다. 플로어 PDU는 정상 작동 중에 전력회사에서 공급되는 전력을 분배합니다. 정전 시에는, 발전기가 시설에 전력을 공급하게 될 때까지 무정전 전원 공급장치(UPS)가 전력을 계속 공급합니다. 플로어 PDU는 주택의 회로 차단기 패널과 유사하며, 사용 가능한 전력을 각 회로별로 나누어 시설 전체에 전기가 분배되도록 합니다. 발전기는 전력회사의 전원이 두절되는 경우에 대비하여 이중화 목적으로 사용됩니다. 전력은 플로어 PDU를 통해 시설에 분배되며, rPDU가 다운스트림 쪽에 연결됩니다. rPDU는 개별 캐비닛과 랙에 설치된 IT 장비에 전원을 공급합니다.

rPDU는 데이터 센터 내에서 사용하는 여러 장치의 전력 소비를 감시, 관리 및 제어할 수 있습니다. 이 장치는 많은 양의 전기를 분배할 수 있으며 로컬 네트워크 또는 원격으로 액세스할 수 있습니다. rPDU는 데이터 센터의 끊임 없이 변화하는 요구를 충족시키기 위해, 높은 전력 밀도를 수용할 수 있으며 높은 온도 저항성을 갖고 있습니다. 일부 rPDU는 기본 전력 분배에 차질이 생기는 것을 방지하기 위해, 연결된 장치의 전원을 차단하지 않고 쉽게 업그레이드 및 서비스할 수 있게 되어 있습니다. 이러한 기능을 이용하여 가동 중단 시간을 최소화하고, 제조업체가 제공하는 지원을 통해 서비스 수준 계약(Service Level Agreement, SLA)을 충족할 수 있습니다.

rPDU가 중요한 이유는 무엇입니까?

데이터 센터 환경이 더욱 역동적이고 복잡해짐에 따라, 많은 조직이 비용을 절감하고 효율성을 높이면서, 가용성을 향상시키도록 데이터 센터 관리자들에게 압력을 가하고 있습니다. 차세대 고밀도 서버 및 네트워킹 장비가 등장하면서 높은 랙 밀도에 대한 수요와 전반적인 시설의 전력 요구사항이 증가되었습니다. 랙당 10KW 미만의 밀도가 기준이지만, 규모가 큰 시설에서는 15KW가 일반적이며, 일부의 경우 25KW까지도 이용하고 있습니다. 고밀도 구성인 경우 향상된 수준의 성능과 용량을 제공하지만, 그러기 위해서는 보다 효과적인 전력 공급 능력이 필요하게 됩니다. 따라서, 데이터 센터 용량 및 밀도의 변화에 대응하여 효율적인 전력 분배를 달성하기 위해서는 rPDU에서 사용할 수 있는 특성과 기능이 점점 중요해지고 있습니다.

Rack PDU 선택

rPDU를 선택할 때는 다음과 같은 기본적인 질문으로 시작해보십시오.

  • 귀사의 전력 요구사항이 무엇입니까?
  • rPDU를 수직 또는 수평 중 어느 쪽으로 설치하시겠습니까?
  • 어떤 수준의 전력 감시 또는 관리가 필요합니까?

전력 요구사항

rPDU를 선택할 때 가장 중요한 질문은 연결될 주요 IT 장비에 필요한 전력 요구사항을 결정하는 것입니다. 데이터 센터에 따라서는 가용한 전력에 따라 데이터 센터 관리자의 재량이 제한될 수 있습니다. 다른 경우에는, 데이터 센터 관리자가 랙에 전력을 얼마나 공급해야 하는지를 지시할 수 있습니다. 데이터 센터 관리자가 사용 전력을 결정할 수 있는 능력이 있다면, 장비에 공급하기 위해 필요한 대략적인 KW 수치를 결정해야 합니다. 필요한 전력이란 랙에 있는 장비에 필요한 최소 전력을 제공하여 데이터 센터 관리자가 필요한 rPDU 전원 구성을 적절히 결정할 수 있는 전력을 의미합니다. 그러고 나면, 데이터 센터 관리자는 rPDU에 일치하는 적절한 리셉터클로 필요한 전원을 끌어오도록 전기 기사에게 지시할 수 있습니다.

반면, 데이터 센터 관리자가 이미 정해진 가용 전원을 이용하도록 제한되는 경우에는 rPDU를 연결할 리셉터클의 유형을 정해주어야 합니다. 가용 전력에 따라서는, 캐비닛 밀도를 제한하거나, 기존에 설치된 장비에 필요한 전원 용량을 충족하기 위해 동일한 캐비닛에 추가 rPDU를 배치해야 합니다.

전원 구성

rPDU 전원 구성은 장비를 설치할 국가나 지역에 따라 다양하게 선택할 수 있습니다. 다양한 전류와 전압뿐만 아니라 단상 또는 3상 전원을 사용하도록 구성할 수 있습니다. 데이터 센터는 시설 전체에 걸쳐 단상 또는 3상 전력을 사용해왔습니다. 단상 전원은 가정과 소규모 기업에서 많이 사용되고 있지만, 데이터 센터에도 3상 전원으로부터 취한 단상 전원을 분배할 수 있습니다. 3상 전원이 보다 효율적이고 고밀도 지원이 가능하기 때문에, 많은 고밀도 데이터 센터들이 센터 전체에 3상 전원을 이용하고 있습니다.

가장 적합한 전원을 결정하는 것은 가용 전원과 연결 장비의 전력 요구에 따라 다릅니다. rPDU의 전원 구성은 다양한 전압(100V ~ 240/415V 3상) 및 전류(10A ~ 120A) 중에서 선택할 수 있습니다.

수평 장착 vs 수직 장착

랙 PDU는 랙 인클로저 내부 또는 외부에 수평 또는 수직으로 장착할 수 있습니다. 수평 rPDU는 랙에 설치하되, 일반적으로 1U 또는 2U 랙 공간을 차지하며 8~16개의 아웃렛이 있습니다. 수직 장착 rPDU에는 최대 54개의 아웃렛까지 사용할 수 있습니다. 이 경우, 랙 내부의 중요한 장비 장착 공간을 차지하지 않도록 랙 인클로저의 후면 또는 측면에 설치됩니다. rPDU의 장착 옵션을 선택하기 전에 데이터 센터의 공간과 IT 장비를 먼저 이해하면 비용, 시간 및 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다.

랙 PDU의 유형

rPDU는 Basic(기본형), Metered(계량형), Monitored(감시형) 또는Switched(스위치형)으로 분류됩니다. 핵심적인 것은, 기본형 rPDU가 랙에서 안정적인 전력 분배 기능을 제공하는 데 반해, 지능형 rPDU에는 원격 모니터링 기능, 에너지 관리 및 미래형 설계 플랫폼을 추가할 수 있습니다.

Basic Rack PDU

기본형 rPDU는 랙 또는 캐비닛 내의 중요한 IT 장비에 안정적인 전력을 공급해줍니다. 이는 저렴한 비용으로 이용할 수 있는 엔트리 레벨 솔루션입니다. 여러 가지 전기 구성 및 콘센트 구성을 통해서 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이 장비는 지역별 규정(즉, 북미 지역의 UL 및 EMEA의 CE)에 부합해야 하며, 이는 많은 데이터 센터 및 보험 업체에 요구되는 요건입니다.

Vertiv Basic Rack PDU에 대해 자세히 알아보기


Metered Rack PDU

Metered rPDU를 사용하면 데이터 센터 관리자가 로컬 화면에서 바로 전력 소비 수치를 확인할 수 있습니다. 이는 전력 사용을 감시하고 과부하를 방지하기 위해 장비를 배치하거나 이동해야 할 때 이상적입니다. Metered rPDU는 전원 인프라를 지역 전력망에서 분리하여 고도의 보안을 유지해야하는 데이터 센터 환경에 가장 적합합니다.

Monitored Rack PDU

Monitored rPDU는 현장에서 그리고 원격 액세스를 통해 전력 사용량을 종합적으로 파악하는 동시에 중요한 IT 장비에 안정적인 전력 분배를 연속적으로 제공합니다. Monitored rPDU는 장치 레벨 및 아웃렛 레벨 원격 모니터링 구성 옵션을 제공합니다. 또한 중요 정보에 신속하게 액세스하여 에너지 사용량 추세을 평가할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 정한 전력 임계값에 도달하는 경우, 이에 대한 경보 기능을 제공합니다. 이는 전력 사용 효율(Power Usage Effectiveness, PUE)을 모니터링하거나 개선하고자 하는 데이터 센터에 권장됩니다.

Vertiv Monitored Rack PDU에 대해 자세히 알아보기


Switched Rack PDU

Switched rPDU는 각 콘센트의 전원을 원격으로 켜거나 끄거나 재부팅할 수 있는 기능이 랙에서 또는 원격 액세스로 모두 가능하기 때문에 중요한 IT 장비 전력 사용량을 종합적으로 파악할 수 있습니다. Switched PDU는 장치 레벨 및아웃렛 레벨 원격 모니터링 구성 옵션도 사용할 수 있습니다. Switched PDU는 원격 데이터 센터뿐만 아니라 실수로 인한 과부하를 방지하기 위해 콘센트의 전력 사용을 제한해야 하는 데이터 센터에 적합합니다. 대규모 시설에나, 시설 전체 네트워크에서 장비의 전원을 빠르고 쉽게 껐다가 켜야 하는 데이터 센터에 매우 유용합니다.

Vertiv Switched Rack PDU에 대해 자세히 알아보기


랙 PDU의 공통적인 기능

rPDU의 주요 기능은 IT 장비에 필수적인 전력을 공급하는 것입니다. 오늘날의 지능형 및 적응형 rPDU는 전력 분배 차원을 넘어 비즈니스 민첩성, 효율성 및 가용성을 향상시킬 수 있는 기능까지 제공합니다. rPDU를 선택할 때는 다음과 같은 주요 기능을 고려해야 합니다.

대체 콘센트

랙 밀도가 증가함에 따라, 케이블 관리 및 부하 분산이 어려워지게 됩니다. 부하가 회로와 위상 간에 적절하게 균형을 이루지 못할 경우 데이터 센터 관리자는 회로 과부하 또는 전원 공급 중단의 위험을 감수해야 합니다. rPDU 제조업체는 회로/위상 밸런싱 및 케이블 관리를 단순화하기 위해 구축 프로세스를 크게 간소화할 수 있는 컬러 코드의 대체 콘센트를 제공합니다.

잠금형 콘센트

콘센트 잠금 메커니즘은 전원 코드가 콘센트에서 실수로 빠져 의도치 않은 부하 차단을 초래하지 않도록IT 장비와 rPDU 사이의 물리적 연결을 안전하게 고정합니다. 전 세계적으로, rPDU에 사용되는 가장 일반적인 표준 콘센트는IEC320 C13 및 C19입니다. IEC 콘센트는 국제적으로 허용되고 있는 것으로, 최대 250V까지의 출력 전압을 취급할 수 있습니다. 고정형부터 잠금형 콘센트까지 다양한 옵션이 출시되어 있습니다.

작은 설치 공간

랙의 설치 공간이 점점 더 줄어들면서 rPDU는 좁은 공간에 설치할 수 있도록 소형화되어야 합니다. 수직 rPDU는 전원 구성에 따라, 가로 51mm에 세로 51mm까지의 크기로 작게 만들 수 있습니다.


고장 방지형 데이지 체인

지능형 rPDU에서 원격으로 전력 및 환경 정보에 액세스하려면 네트워크에 접속해야 합니다. 고장 방지형 데이지 체인 기능이 있는 지능형 rPDU는 연결성을 단순화할 뿐만 아니라, 네트워크 체인이 차단된 경우에도 데이터가 보고될 수 있도록 해줍니다.

IP 통합

IP 주소 및 스위치 포트는 점점 더 비싸지므로, 데이터 센터 관리자는 IP 통합 기능을 갖춘 장비를 활용함으로써 지능형 rPDU를 구축하는 비용을 줄일 수 있습니다. 구축 비용이 우려되는 경우, 단일 IP 주소로 통합할 수 있는 장치 수가 2개에서 50개까지 다양하기 때문에 제조업체의 제한 사항을 파악하는 것이 중요합니다. 다운스트림 장치의 자체 구성을 통한 IP 통합과 같은 기능으로 구축 시간과 비용을 크게 줄일 수 있습니다.




환경 감시

IT 장비는 열 및 습기와 같은 환경 조건에 취약합니다. 지능형 rPDU는 환경 센서를 결합하여 랙 내의 환경 조건을 선제적으로 감시함으로써 별도의 감시 솔루션을 구축할 필요 없이 최적의 동작 상태를 보장할 수 있습니다. 원격 연결

또한 지능형 rPDU는 네트워크 인터페이스 또는 직렬 연결을 통해 rPDU에 원격으로 액세스하여 전력 소비를 감시하고 사용자 정의 경고 기능을 이용하여 다운타임이 발생하지 않도록 하는 기능도 제공합니다.

대역 외 통신

rPDU에 연결된 기본 네트워크가 다운되는 경우, 일부 rPDU는 직렬 콘솔 또는 KVM 스위치와 같은 대역 외 관리 장치를 통합하여 이중화된 통신 수단을 제공합니다.

DCIM 액세스

시장에는 다양한 DCIM 솔루션이 있어서 사용자가 실시간으로 전력 및 환경 데이터를 볼 수 있는 단일 액세스 포인트를 제공할 수 있습니다. 또한 DCIM은 데이터 센터 관리자가 효율성과 가용성을 개선할 수 있도록 전체 시설의 가시성을 제공하는 추세 보고서를 생성하거나 수신하는 기능도 제공합니다.


미래형 설계

업그레이드가 가능한 기본형 rPDU와 지능형 rPDU를 갖춘 데이터 센터 관리자는전체 전원 스트립을 교체하거나 중요한 부하의 전원을 차단하지 않고도 핫 스왑 가능 모니터링 장치를 쉽게 교체함으로써, 새로운 기술을 활용하고 변화하는 비즈니스 요구 사항을 수용할 수 있습니다.

고가용성 지능형 랙 PDU 구입 시 고려할 사항 자세히 알아보기


Rack PDU Services

ser-po-na-692x514-dapgraphic-feature

IT 자원 최적화를 위해rPDU OEM 업체가 제공하는 서비스를 이용하여 중요한 전력 시스템 자산의 배치 및 관리를 간소화할 수 있습니다.

서비스에 포함되는 것은 다음과 같습니다.

  • 설치 및 시운전
  • 폐기 및 처분 옵션
  • 보증기간 연장
  • 종합 보고서
  • 현장 지원 및 비상 대응

OEM 서비스 파트너가 rPDU 설치 및 시운전을 담당합니다. IT 직원이 다른 업무 중이어도, 회사는 OEM 전문가가 처음부터 올바르게 설치해준다는 확신과 편리성을 가질 수 있습니다. 이러한 전문가들은 쓰던 PDU의 폐기 및 처분 업무도 처리할 수 있습니다.

일부 공급업체는 rPDU의 수명을 위해 5년간의 보증기간을 제공합니다. 또한 요구가 있을 때는, 계약에 따라 rPDU의 관리를 간소화하는 데 유용한 서비스 이력 및 종합 보고서에 대한 액세스도 제공할 수 있습니다. 중요 애플리케이션의 가용성을 극대화하기 위해 현장 비상대응 서비스도 항시 제공됩니다.

Vertiv RPDU 서비스에 대해 알아보기

1주일 24시간 내내 중요한 시스템을 운용하는 오늘날의 데이터 센터를 갖고 있는 조직들은 시설 입구에서부터 rPDU 까지의 전력 공급망의 각 구성 요소에 대해 상당한 예산을 투자하여 장비의 지속적 이용을 보장하도록 하고 있습니다. 각 조직은 고객의 환경, 전력 요구, 성장 계획 및 서비스에 대한 이해를 바탕으로 인프라와 장비 측면에서 올바른 고가용성 솔루션을 찾을 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.

ser-po-na-692x514-dapgraphic


VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역