The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
데이터 센터/코로케이션/호스팅

데이터센터 냉각 시스템에 대한 초보자 가이드

4 분 읽기

최신 데이터 센터는 기술적으로 매우 복잡하며 안전하고 효율적으로 운영하려면 지속적인 면밀한 모니터링과 관리가 필요합니다. 데이터 센터 관리자가 직면한 가장 중요한 다양한 작업 중 하나는 적절한 온도를 유지하는 것입니다. 온도와 습도가 데이터 센터 내부에서 과도한 수준으로 상승하면 응축이 형성되어 내부 기계가 손상될 수 있습니다. 이는 막대한 손해와 혼란을 야기할 수 있으며, 따라서 어떠한 경우에도 피해야 한다는 것은 말할 필요도 없습니다. 다행히도 데이터 센터 온도를 올바른 수준으로 유지하는 데 도움이 되는 다양한 기술이 있습니다.

하지만 데이터 센터 기술에 얽매이지 않는다면 이것이 어떻게 작동하는지 궁금할 수 있습니다. 데이터 센터 환경 제어는 결국 복잡한 비즈니스이며 고려해야 할 사항이 많습니다. 이것이 바로 이 가이드를 데이터 센터 냉각 시스템에 작성한 이유입니다. 데이터 센터 냉각 시스템에 무엇이 들어가고 어떻게 작동하는지 알 수 있습니다. 먼저 데이터 센터 환경 관리에 대해 자세히 알아보겠습니다.

데이터 센터 환경 관리 - 기본 사항

그렇다면 데이터 센터 환경 제어의 핵심은 무엇일까요? Wikipedia의 기사는 유용한 개요를 제공합니다. 간단히 말해, 데이터 센터 환경 제어는 데이터 센터 장비가 효율적이고 안전하게 작동하도록 보장하기 위해 다양한 요인, 특히 온도와 습도의 관리를 포함합니다. 또한 IT 장비에서 배출되는 뜨거운 공기를 재활용하여 데이터 센터 냉각 효율성을 개선할 수 있습니다. 또한 바이패스 기류를 줄여 효율성을 개선할 수 있습니다. 바이패스 기류는 공기를 장치를 통해 흐르게 하는 데 걸리는 시간입니다. 이를 공기 흐름 관리라고 합니다.

일반적으로 데이터 센터에 권장되는 온도는 70~75°F(또는 21~24°C)입니다. 그러나 일부 연구에 따르면 기업들은 온도를 21°C(70°F) 이하로 유지함으로써 돈을 낭비하고 있을 수 있습니다. 데이터 센터는 대기 층화에 따라 권장 온도보다 낮은 온도를 유지해야 할 수 있습니다. 차가운 공기와 배출된 공기가 혼합되면 냉장 비용이 증가할 수 있습니다. 이는 데이터 센터 환경 관리에서 최적의 균형을 보장하기 위해 고려해야 할 몇 가지 요인을 보여줍니다.

적절한 랙 위생은 배기 공기가 흡입 영역으로 누출되는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 블랭킹 플레이트 또는 기타 피팅을 가장자리, 바닥, 상단 또는 랙 직접 공기 흡입구 주위에 배치하여 냉복도에서 나오는 공기만 장비 흡입구에 도달하도록 할 수 있습니다. 서버실 내부에서 냉기 및 뜨거운 공기가 섞이지 않도록 냉기 통로를 포함할 수도 있습니다.

데이터 센터 냉각 - 잠재적 문제 및 대처 방법

앞서 논의한 바와 같이 데이터 센터에는 매우 복잡하고 진보된 기술이 있습니다. 이 기계가 안전하게 작동하고 잠재적인 문제를 피하는 것이 중요합니다. 물론, 데이터 센터에 배포된 기술이 진화함에 따라 데이터 센터 관리자가 직면한 과제도 변화합니다. 새로운 위험을 처리하기 위해 새로운 기술을 지속적으로 개발해야 합니다. 결국 IT 리프레시가 1년 반에서 2년 반마다 발생하는 경향이 있으며, 이는 변화의 속도가 얼마나 빠른지 일부 아이디어를 제공할 것입니다. PTS 데이터 센터 솔루션의 기사는 이러한 문제에 대한 통찰력을 제공합니다.

데이터 센터 환경 제어에는 적응성 및 확장성, 가용성, 수명 주기 비용, 유지보수 및 서비스 가용성, 관리 용이성의 다섯 가지 주요 과제가 있습니다. 향후 부하의 특성을 미리 결정할 수 있는 경우에도 데이터 센터 냉각 시스템이 증가하는 수요를 충족할 수 있는지 확실히 알기 어려울 수 있습니다. 따라서 데이터 센터 냉각 시스템은 변화하는 요구 사항에 맞게 조정할 수 있도록 유연하고 확장 가능해야 합니다.

에너지 효율성을 개선하기 위해 취할 수 있는 조치

기후 변화는 아마도 우리 시대의 주요 문제일 뿐만 아니라 최근 몇 년 동안 에너지 법안이 로켓화되어 왔으며, 데이터 센터가 방대한 양의 에너지를 요구하는 경향이 있기 때문에 가능한 한 효율적이어야 합니다. 거대 기술 기업인 Google은 데이터 센터 냉각 인프라의 에너지 효율성을 개선하기 위해 다양한 조치를 취했으며, 그 중 5가지를 웹 사이트의 기사에 요약했습니다. 소규모 데이터센터를 운영하든 대규모 시설을 운영하든 에너지 효율성을 높이기 위해 단호한 조치를 취하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

무엇보다도 데이터 센터는 냉각과 같은 비컴퓨팅 기능에 사용하는 에너지의 양을 측정하는 것이 중요합니다. 이를 통해 보다 효과적인 관리가 가능합니다. 물품은 또한 효과적인 기류 관리가 특히 중요하다는 것을 지적한다. 효과적인 봉쇄를 통해 데이터 센터는 냉온 공기 혼합의 위험을 줄일 수 있습니다. 그러나, 신중한 분석이 기류 관리의 개선을 최대화하는 데 도움이 될 수 있음을 또한 지적한다. Google은 열 모델링 및 전산 유체 역학을 사용하여 공기 흐름 관리를 위한 최적의 전략을 고안할 것을 제안합니다.

또한, 냉각이 자유로워 데이터 센터 에너지 효율성을 개선할 수 있습니다. 열 저장소, 저온 주변 공기 및 증발하는 물을 포함한 다양한 형태의 자유 냉각이 있습니다. 또한 이 기사는 일반적으로 70°F가 데이터 센터에 최적의 온도로 인식되지만, 많은 장비 제조업체가 80°F 이상의 냉기 통로를 유지할 수 있도록 허용한다고 명시하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 데이터 센터에 가장 적합한 접근 방식을 결정하기 위해 장비 제조업체에 문의하는 것이 좋습니다.

데이터 센터 온도 관리를 위한 미래는 무엇입니까?

우리는 이미 기술 변화가 얼마나 빠른 시기에 데이터 센터가 새로운 기술을 최대한 활용하고 고객의 변화하는 요구를 충족시킬 수 있도록 지속적으로 유연성을 갖추어야 하는지 논의했습니다. 앞으로 몇 년 동안 상당한 변화가 있을 것이라는 것은 피할 수 없는 일입니다. 그러나 Techtarget에 따르면, 향후 몇 년 동안 우리가 목격한 변화는 최근 목격한 광범위한 기술 혁신과 비교해 비교적 크지 않을 가능성이 높습니다. 대신, 이 기사는 데이터 센터 냉각 기술이 정비가 아닌 연마되고 개선될 것임을 시사합니다.

그러나 이 기사는 현장의 많은 전문가들이 일부 대체 데이터 센터 냉각 기술의 채택을 예측하고 있음을 관찰합니다. 데이터 센터는 기존 냉각 방법과 대체 냉각 방법을 혼합하여 채택할 가능성이 가장 높으며, 데이터 센터의 위치는 향후 몇 년 동안 주요 문제가 될 수 있습니다. 추운 기후 또는 냉수원에 가까운 위치에 데이터 센터를 구축하면 에너지 효율성을 크게 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이전 섹션에서 Google에 따르면 많은 데이터 센터 장비 제조업체가 표준 70°F보다 높은 온도에서 작동하도록 장비를 설계하고 있다고 언급했습니다. 이는 일부 전문가들이 향후 몇 년 동안 모멘텀을 수집할 가능성이 높다고 생각하는 추세입니다. 따라서 차세대 서버는 상당히 높은 온도에서 실행할 수 있으므로 온도 관리와 관련하여 데이터 센터의 비용과 노력을 절약하는 데 다시 도움이 될 것입니다.

시간이 지나면 전통적인 기계 냉각의 역할이 다소 줄어들 것으로 현실적으로 예상할 수 있습니다. 프리 쿨링 기술은 활용하도록 설계된 차세대 데이터 센터를 통해 더 광범위하게 배포될 가능성이 높습니다. 따라서 운영 지속 가능성이 매우 중요합니다. 데이터 센터는 사전에 계획을 세우고 새로운 기술 혁신을 예측할 수 있어야 합니다. 따라서 그에 따라 적응하고 업무 방식을 변경할 수 있습니다.

결론적으로

그런 다음 데이터 센터 냉각 시스템은 데이터 센터의 운영 방식에 필수적입니다. 이들은 수년에 걸쳐 극적으로 변화해 왔으며 앞으로도 계속 발전할 것입니다. 물론 데이터 센터가 앞서 나가고 최고의 기술 혁신을 실현하는 것이 중요합니다. Vertiv는 효율성을 높이는 데 도움이 되는 다양한 데이터 센터 냉각 제품을 보유하고 있습니다. Vertiv는 최고의 성능을 보장하고 에너지 효율성을 향상시키기 위해 다양한 최첨단 데이터 센터 냉각 기술을 제공하여 데이터 센터가 에너지 비용을 절감하고 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 보장합니다.


데이터 센터/코로케이션/호스팅

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역