Maggiore efficienza dell'UPS con la modalità Dynamic Online
Non compromettere la disponibilità per ottenere una maggiore efficienza del data center
Per contrastare il crescente costo dell'energia, negli ultimi anni diverse modalità operative ECO hanno rappresentato un'interessante evoluzione nella tecnologia UPS. Tuttavia, molte di queste modalità rimangono più uno strumento di marketing che una soluzione concreta per migliorare l'efficienza del
Ma è davvero necessario sacrificare la disponibilità per ottenere una maggiore efficienza in un
Vertiv ha recentemente introdotto sul mercato nuovi modi di migliorare l’efficienza che stanno contribuendo a
Conoscenza
Modalità Dynamic Online: nessun compromesso tra disponibilità ed efficienza
La modalità Dynamic Online offre un'elevata efficienza energetica con una protezione dell'alimentazione quasi equivalente alla doppia conversione, eliminando la necessità di scegliere tra efficienza e disponibilità.
La modalità Dynamic Online consente di raggiungere un'efficienza operativa fino al 99% senza compromettere la disponibilità. È in grado di combinare la superiore disponibilità di una modalità a doppia conversione con il significativo risparmio energetico di una modalità ad alta efficienza, riducendo così il costo totale di proprietà (TCO). Ad esempio, se si confronta il costo dell'energia dissipata da un UPS senza trasformatore da 1 MW e dallo stesso UPS utilizzando la modalità Dynamic Online, il risparmio sulla bolletta energetica può superare i 15.000 dollari all'anno.
Modalità di funzionamento ad alta efficienza
La topologia di UPS attualmente più usata nel settore è quella a doppia conversione. Tuttavia, la maggior parte dei fornitori di UPS ha introdotto la modalità ECO per incrementare ulteriormente i livelli di efficienza.
Un UPS che lavora in modalità Dynamic Online può passare in sicurezza dalla modalità ad alta efficienza (con un’efficienza del 99%) alla modalità inverter con un trasferimento di 0 millisecondi, fornendo così una protezione completa dell’alimentazione del carico in qualsiasi condizione di interruzione dell’alimentazione in ingresso. Si tratta delle stesse prestazioni in uscita e della stessa qualità dell'alimentazione offerta negli UPS standard a doppia conversione, ma con perdite ridotte del 60%.
La nostra nuova generazione di soluzioni UPS offre nuove opportunità per infrastrutture realmente efficienti grazie alla modalità Dynamic Online
Liebert® EXL S1 è un UPS monolitico senza trasformatore che combina un ingombro ottimizzato e ai vertici del settore con un'elevata densità di potenza, offrendo al contempo eccellente efficienza operativa, solida protezione elettrica e funzionalità di parallelismo intelligente che ottimizzano le prestazioni ai carichi parziali, contribuendo a una significativa riduzione dei costi operativi. Disponibile in configurazioni a modulo singolo e con bypass distribuito. Compatibile con i sistemi di batterie agli ioni di litio.
L’efficienza è tutto
Con l'aumento della domanda energetica e dei relativi costi, ottenere il massimo dal proprio UPS, come Vertiv™ Trinergy™, è fondamentale per garantire l'efficienza energetica e contenere le spese operative. Vertiv™ Trinergy™ offre un'efficienza in doppia conversione fino al 97,1%, che può aumentare fino al 99% grazie alla modalità Dynamic Online, riducendo al minimo i costi operativi e la dissipazione energetica (kW).
Case Study in primo piano
Revolutionizing Sweden's Data Landscape: Inside Conapto's Cutting...
8/3/24The main challenge posed by Conapto was how to maximise the potential of the entire capacity of the uninterruptible power supply (UPS) system. Vertiv, Coromatic and FeverEnergy took on this challenge by updating the existing installation ...
Scopri di piùContatta un esperto
Compila il modulo seguente e ti ricontatteremo il prima possibile.
Grazie! La tua richiesta è stata inviata.