The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Imperativi infrastrutturali AI per implementazioni di successo delle AI Factory

14 min. Lettura

I responsabili decisionali devono affrontare sei imperativi infrastrutturali essenziali per consentire a imprese, AI factory e data center di supportare esigenze e funzioni HPC/AI.

Scarica l’ebook

Sebbene i data center si siano adattati a molti cambiamenti tecnologici negli ultimi 40 anni, l’AI presenta sfide senza precedenti che richiedono una completa riprogettazione del data center. Dal crescente fabbisogno energetico all’adozione del raffreddamento a liquido, ogni aspetto dell’infrastruttura IT viene portato ai suoi limiti dall’AI.

L’e-book “Infrastructure Imperatives: Solving Critical Challenges for Managing AI Workloads” offre indicazioni pratiche per stare al passo con il ritmo dell’innovazione AI e semplificare le esigenze infrastrutturali delle AI factory, inclusi:

  • Come adattarsi alle esigenze dell’AI: Ottieni chiarezza sui cambiamenti senza precedenti che l’AI porta all’infrastruttura dei data center, su come l’AI stia ridefinendo gli approcci progettuali e sul perché le strategie tradizionali non siano più sufficienti.
  • Alimentare il progresso dell’AI: Affronta il crescente fabbisogno energetico delle GPU guidate dall’AI, che consumano fino a 10 volte più energia rispetto ai carichi IT tradizionali. Scopri strategie per gestire carichi energetici variabili, minimizzare i rischi e garantire la scalabilità.
  • Raffreddamento che va oltre l’aria: I metodi di raffreddamento tradizionali non sono sufficienti negli ambienti AI. Approfondisci il ruolo cruciale del raffreddamento a liquido, con indicazioni su distribuzione, gestione e integrazione con sistemi di raffreddamento ad aria per proteggere server AI ad alta densità e investimenti.
  • Costruire rack per i carichi di lavoro del futuro: L’AI richiede rapporti potenza-per-rack ben oltre gli standard attuali. Ottieni indicazioni sulla progettazione di rack intelligenti e resilienti in grado di soddisfare le esigenze dell’elaborazione ad alta densità e dei sistemi di raffreddamento integrati.
  • Gestione olistica del sistema: I silos non sono più sostenibili. Scopri perché piattaforme di gestione integrate e scalabili sono fondamentali per gli ambienti AI, offrendo visibilità in tempo reale e controlli avanzati per prevenire costosi tempi di inattività.

    Figura 1. L’implementazione di data center AI richiederà un approccio multidisciplinare, unendo ruoli precedentemente isolati per ottimizzare efficienza e innovazione dalla progettazione alle operazioni.

  • Servizi di supporto affidabili: L’infrastruttura AI richiede manutenzione e ottimizzazione specializzate. Scopri come sfruttare servizi esperti e formazione continua per garantire prestazioni ininterrotte.
    Infrastruttura critica Imperativi
    Raffreddamento Il raffreddamento a liquido diventa un requisito.
    Interfaccia Dal chip alla rete elettrica, la catena di alimentazione deve tenere conto dei crescenti e specifici profili di carico delle GPU
    Servizi Sono necessarie competenze specialistiche per mantenere un ambiente AI
    Rack Il rack IT deve consentire l’alimentazione e il raffreddamento ad alta densità.
    Design Progettare l’alimentazione e il raffreddamento come sistema integrato.
    Gestione del sistema I sistemi di monitoraggio e gestione devono essere olistici.
    Tabella 1. Sintesi degli imperativi infrastrutturali AI per supportare l’implementazione delle AI factory.

"Abbiamo assistito a enormi investimenti in chip di nuova generazione e sistemi server di grande valore, molti dei quali legati all’AI. Per ottenere il massimo da queste risorse, i nostri clienti avranno bisogno che funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La creazione di un’infrastruttura IT resiliente è sempre stata una priorità, ma in futuro la resilienza sarà più importante e più complessa che mai"

Stephen Liang
Chief Technology Officer and Executive Vice President, Vertiv

L’e-book è fondamentale per leader IT, professionisti dei data center e specialisti infrastrutturali incaricati di scalare le operazioni per soddisfare le esigenze dell’AI. Include inoltre esempi di sfide reali e best practice, approfondimenti di leader del settore, framework di pianificazione e roadmap accompagnate da raccomandazioni sulle soluzioni.

Comprendi le più recenti soluzioni tecnologiche e di gestione dei sistemi progettate per l’AI e scopri come progettare e distribuire infrastrutture scalabili, resilienti e pronte per il futuro.

+
Book a meeting modal

<


Intelligenza artificiale Innovazione nei data center Design incentrato sul digitale Densificazione estrema Trasformazione dell’architettura di alimentazione Evoluzione della catena termica

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione