The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Oxigen integrates Vertiv’s free cooling and energy-saving technology into its new high-performance data center

1 min. Lettura

Background

Recently honored with a DCM (Data Center Market) Award in the Sustainability category, Oxigen has made sustainability a core value. In collaboration with Vertiv, it has implemented innovative free cooling technology, setting a new industry benchmark for responsible data center operations.

Results

  • Vertiv’s scalable solutions, provided via partners and directly by Vertiv, enabled Oxigen to efficiently meet its current capacity requirements while planning for future growth.
  • With additional orders placed for the PDU orders and PowerBar IMPb solutions, the expansions are structured into three phases: the first one is complete, the second is ongoing, and the third is projected to conclude by March 2025.
  • Oxigen and Vertiv will extend their collaboration, with plans to install up to 5 additional high-performance Vertiv™ Liebert® AFC chillers to support the data center’s anticipated growth.
Case Summary
​Location:​

Spain

Critical Need:

Oxigen faced a critical challenge of finding a cooling solution that could keep pace with its rapid growth. It needed a system that was not only scalable and reliable but also highly energy efficient. With power demands set to surge as AI and new technologies accelerate, Oxigen sought a partner who could meet its high standards.

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ Liebert® AFC chiller
  • Vertiv™ Powerbar iMPB systems
  • Vertiv™ Geist™ rPDUs
  • Vertiv™ Liebert® CRV row-based cooling units
  • Vertiv™ Critical Insight

Download the case study


Intelligenza artificiale Innovazione nei data center Trasformazione dell’architettura di alimentazione Evoluzione della catena termica

VertivTM AI Hub

Un'infrastruttura progettata per supportare con anticipo più generazioni di piattaforme di calcolo, a partire da ORA.

Ulteriori informazioni
Login dei partner

Lingua & Ubicazione