The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv presenta una nuova soluzione modulare di infrastruttura di raffreddamento a liquido per supportare i requisiti di calcolo ad alta densità in Nord America ed EMEA

gennaio 14, 2026

La soluzione di raffreddamento ibrida e scalabile Vertiv™ MegaMod™ HDX offre capacità fino a 10 MW e supporta densità di rack da 50 kW a oltre 100 kW per rack.

Milano [15 gennaio 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato oggi nuove configurazioni di Vertiv™ MegaMod™ HDX, una soluzione prefabbricata di infrastruttura di alimentazione e raffreddamento a liquido progettata per ambienti di calcolo ad alta densità, inclusi deployment di intelligenza artificiale (AI) e high-performance computing (HPC). Le nuove configurazioni offrono agli operatori una maggiore flessibilità per supportare requisiti di potenza e raffreddamento in rapido aumento, ottimizzando al contempo lo spazio e la velocità di implementazione. I modelli sono disponibili a livello globale.

Vertiv MegaMod HDX integra il raffreddamento a liquido direct-to-chip con architetture raffreddate ad aria per soddisfare le elevate esigenze termiche dei carichi di lavoro AI, supportando ambienti AI a pod e cluster GPU avanzati. La nuova soluzione compatta presenta un’altezza del modulo standard, può ospitare fino a un massimo di 13 rack e offre una capacità di potenza fino a 1,25 MW; la soluzione combo, con design ad altezza estesa, può arrivare fino a 144 rack, supportando capacità di potenza fino a 10 MW. Entrambe le configurazioni supportano densità di rack da 50 kW a oltre 100 kW per rack. Le architetture di raffreddamento ibride combinano il raffreddamento a liquido direct-to-chip con il raffreddamento ad aria per una gestione termica efficiente ad alta densità, mentre i design modulari prefabbricati consentono un’implementazione accelerata e permettono ai clienti di scalare i propri data center in base alla crescita della domanda.

“I carichi di lavoro AI di oggi richiedono soluzioni di raffreddamento che vadano oltre gli approcci tradizionali. Con Vertiv MegaMod HDX disponibile sia in configurazione compatta sia in configurazione combo, le organizzazioni possono allineare i requisiti delle proprie strutture supportando ambienti ad alta densità raffreddati a liquido su larga scala. I nostri progetti offrono ciò di cui i data center hanno più bisogno: prestazioni affidabili, efficienza operativa e la capacità di scalare l’infrastruttura AI con sicurezza,” ha dichiarato Viktor Petik, senior vice president, infrastructure solutions di Vertiv.

I modelli Vertiv™ MegaMod™ HDX sono caratterizzati da un’innovativa architettura di raffreddamento ibrida che combina il raffreddamento a liquido direct-to-chip con sistemi ad aria adattabili all’interno di un pod prefabbricato completamente integrato. Le soluzioni includono un’architettura di alimentazione ridondante distribuita che consente il funzionamento continuo anche in caso di messa offline di un modulo. Inoltre, il sistema di backup termico con serbatoio tampone permette ai cluster GPU di mantenere operazioni stabili durante attività di manutenzione o transizioni di carico. Questo design integrato in fabbrica garantisce una precisione ripetibile nell’implementazione e offre certezza dei costi nella pianificazione e nella scalabilità dell’infrastruttura AI.

Questo design prefabbricato, unito a componenti integrati in fabbrica e completamente testati e alla rete globale di servizi Vertiv, assicura un supporto affidabile end-to-end.

L’ampio portfolio Vertiv di soluzioni di alimentazione, termiche e di gestione IT supporta un’ampia gamma di architetture di data center, consentendo ai clienti di soddisfare le crescenti esigenze di densità con infrastrutture scalabili e ad alte prestazioni. Entrambe le configurazioni attingono a questo portfolio, che include il gruppo di continuità (UPS) Vertiv™ Liebert® APM2, l’unità di distribuzione del raffreddamento Vertiv™ CoolChip CDU, il sistema busway Vertiv™ PowerBar e la piattaforma di monitoraggio dell’infrastruttura Vertiv™ Unify.

Vertiv offre inoltre infrastrutture rack IT progettate per integrare e supportare perfettamente i sistemi IT, tra cui i rack Vertiv™ conformi allo standard OCP, lo scambiatore di calore a porta posteriore Vertiv™ CoolLoop RDHx, Vertiv™ CoolChip in-rack CDU, le unità di distribuzione dell’alimentazione per rack Vertiv™, il sistema di alimentazione DC in-rack Vertiv™ PowerDirect e i collettori di distribuzione dei fluidi per rack Vertiv™ CoolChip.

Per ulteriori informazioni su Vertiv MegaMod HDX, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Contatto per i Media

Rosy Auricchio

Tel: + 39 335 8283393

Email: rauricchio@grandangolo.it

Articoli correlati

Login dei partner

Lingua & Ubicazione